Repossi Macchine Agricole, azienda storica con oltre cento anni di attività specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature per l’agricoltura e la zootecnia, ha recentemente intrapreso un percorso di innovazione all’avanguardia grazie alla collaborazione con ABB Robotics.
Fondata nel 1898 e oggi alla quarta generazione, Repossi si trova a Casorate Primo (PV) ed è riconosciuta per la sua capacità di coniugare artigianalità, tecnologia e soluzioni brevettate, con una forte integrazione verticale e una cultura orientata all’innovazione.
Una realtà con una lunga tradizione e spirito innovativo
Repossi progetta e produce una vasta gamma di macchine agricole — dai ranghinatori per la fienagione alle attrezzature per la gestione delle stalle, a piccoli attrezzi da utilizzare con motocoltivatori e motofalciatrici. Nel corso degli anni, l’azienda ha sviluppato più di 30 brevetti e ha ottenuto importanti riconoscimenti, inclusi finanziamenti europei (come il programma Horizon 2020 per progetti di R&D) e certificazioni di qualità.
Tuttavia, per un’azienda con radici così profonde, rimanere competitiva nel mercato globale significa anche adottare soluzioni tecnologiche che velocizzino la produzione, migliorino la qualità e scalino processi ripetitivi in modo efficiente. È qui che entra in gioco la collaborazione con ABB Robotics.
La sfida di Repossi: produttività, qualità e automazione
Reintroducendo alcune parti critiche della produzione verso processi automatizzati, Repossi si pone l’obiettivo di:
- migliorare la produttività e ottimizzare i tempi ciclo delle linee produttive;
- elevare gli standard di qualità e ripetibilità, specialmente nelle fasi di assemblaggio e finitura;
- supportare il talento interno liberando risorse da attività manuali ripetitive per concentrarsi su progettazione e innovazione.
Queste esigenze derivano non solo dall’ambizione di crescita, ma anche da una forte volontà di preservare l’artigianalità delle macchine Repossi senza sacrificare l’efficienza necessaria per competere a livello internazionale.

Da sx a dx: Paolo Buratti - operatore saldatura robot ABB, Gabriele Repossi - AD Repossi Macchine Agricole, Massimo Fontana - Sales ABB Robotics Italy, Francesco Repossi - AD Repossi Macchine Agricole 
Robot ABB in azione 
Robot ABB in azione
L’impianto da industria 4.0 e i robot ABB in uso
Repossi ha scelto di implementare un impianto installato nel 2021, dotato di soluzioni robotiche ABB all’avanguardia, tra cui:
- colonna traslante con robot IRB 2600ID — per operazioni di manipolazione e assemblaggio ad alta precisione;
- posizionatore IRBPi R da 800 kg di portata con doppio tornio — per gestire pezzi complessi e pesanti con massima flessibilità;
- unità saldante TPSì 500 dotata di sensori di ricerca e inseguimento, che garantisce saldature uniformi e di qualità costante.
Queste soluzioni hanno permesso a Repossi di automatizzare le operazioni più critiche, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per personalizzare le macchine secondo le richieste dei clienti.
I risultati tangibili della collaborazione: verso una nuova era dell’agricoltura meccanizzata
Il progetto con ABB Robotics ha portato a benefici chiari e misurabili all’interno della produzione Repossi:
- incremento dell’efficienza operativa grazie all’introduzione di celle robotiche in attività ripetitive e gravose;
- maggiore qualità di processo, con riduzione degli scarti e aumento della precisione nei cicli di lavoro;
- creazione di una base tecnologica solida, pronta per implementazioni future
Repossi rimane un punto di riferimento per l’agricoltura italiana e internazionale proprio grazie alla sua capacità di unire tradizione e spirito imprenditoriale con l’adozione di tecnologie all’avanguardia. La collaborazione con ABB Robotics rappresenta un esempio virtuoso di come l’automazione possa essere un acceleratore per aziende di ogni dimensione e settore.
Siamo orgogliosi di accompagnare Repossi in questo viaggio di trasformazione, contribuendo a sviluppare soluzioni su misura che rispondono alle sfide di oggi, con lo sguardo rivolto al domani.