ABB è la prima azienda al mondo a offrire un motore IE6 senza magneti per aree classificate a rischio di esplosione

ABB è la prima azienda al mondo a offrire un motore IE6 senza magneti per aree classificate a rischio di esplosione

  • Migliorare l'efficienza energetica nelle aree classificate è fondamentale per gli operatori che intendono ridurre i costi operativi e, al contempo, raggiungere gli obiettivi di sostenibilità
  • La certificazione conforme ai requisiti ATEX e IECEx consente l'impiego della tecnologia IE6 anche nelle aree a rischio di esplosione
  • Il motore SynRM IE6 Hyper-Efficiency riduce le perdite energetiche del 60% rispetto a un motore a induzione standard IE3, rendendolo la soluzione ideale per pompe, ventilatori e compressori

ABB è il primo produttore al mondo a offrire un motore IE6 ad alta efficienza certificato secondo i requisiti ATEX e IECEx per l'impiego in aree a rischio di esplosione. Il nuovo motore IE6 a sicurezza aumentata, basato sulla tecnologia SynRM (Synchronous Reluctance) di ABB priva di magneti e terre rare, offre perdite di energia inferiori fino al 60% rispetto ai motori a induzione IE3 comunemente utilizzati nelle Zone 1 e 2. Ciò consente agli operatori di ottenere un notevole aumento dell'efficienza energetica e di ridurre le emissioni di carbonio in settori in cui potrebbero essere presenti gas, vapori o polveri, come quello chimico, marittimo, petrolifero e del gas, farmaceutico e alimentare.

Il motore IE6 SynRM Increased Safety è certificato per l'uso con azionamenti a velocità variabile (VSD) per garantire un controllo preciso e un'elevata efficienza su tutto il range di velocità, anche a carichi parziali. Ciò lo rende l’upgrade ideale per i motori a induzione standard IE3 utilizzati in pompe, ventilatori e compressori. In un ciclo di vita tipico di 20 anni, il risparmio energetico derivante dal passaggio di un solo motore alla classe IE6 sarebbe pari a 87.520 €¹, con un periodo di ammortamento di otto mesi e un'emissione di CO₂ evitata pari a 157.540 kg, equivalente a 37 autovetture a benzina guidate per un anno.

«Nel suo rapporto sull’efficienza energetica 2025, l’AIE sottolinea l’urgente necessità di rendere le tecnologie sostenibili una scelta economicamente accessibile. E questo è un elemento centrale della filosofia “Engineered to Outrun” di ABB”, ha affermato Stefan Floeck, Presidente della divisione IEC LV Motors di ABB. “Con il primo motore SynRM IE6 Hyper-Efficiency al mondo per aree pericolose, ora disponiamo della soluzione ideale per i clienti che devono ridurre i propri costi operativi rispettando al contempo i rigorosi obiettivi di sostenibilità.”

Il nuovo motore SynRM a sicurezza aumentata IE6 copre potenze a partire da 110 kW, mentre le versioni IE5 sono disponibili fino a 90 kW. Oltre a garantire una maggiore affidabilità e una manutenzione ridotta, la tecnologia SynRM consente un'installazione più conveniente. Nella Zona 1, il funzionamento a temperature più basse può consentire l'uso di un motore SynRM a sicurezza aumentata laddove la scelta tradizionale sarebbe un motore antideflagrante con un frame speciale. Inoltre, nella Zona 2, la maggiore capacità di carico dei motori SynRM consente di ottenere più potenza a parità di dimensioni rispetto a un motore a induzione equivalente. Ciò potrebbe consentire a un motore più piccolo e meno costoso di svolgere lo stesso compito.

La tecnologia SynRM IE6 e IE5 di ABB fa parte della gamma di motori a bassa tensione conformi alle norme IEC per aree classificate, con alternative a induzione fino al livello di efficienza IE4. Indipendentemente dalla tecnologia, questi motori combinano una struttura robusta, un'elevata efficienza energetica e un funzionamento affidabile per garantire prestazioni affidabili e sicurezza certificata negli ambienti più esigenti.

Per ulteriori informazioni sui motori IE6 SynRM di ABB per aree a rischio di esplosione, visita il sito.

1 - Calcolo basato su un motore da 110 kW in funzione per 8.760 ore all'anno con un carico medio del 75%, ipotizzando un costo dell'energia pari a 0,20 €/kWh.

ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e più di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com 

ABB Motion, leader mondiale nel settore dei motori e degli azionamenti, è in prima linea nell’accelerare la transizione verso un futuro più produttivo e sostenibile. Innoviamo e superiamo i limiti della tecnologia per contribuire alla realizzazione di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico, decarbonizzate e circolari a beneficio dei clienti, delle industrie e delle società. Grazie ai nostri azionamenti, motori e servizi digitalizzati, aiutiamo i nostri clienti e partner a ottenere prestazioni, sicurezza e affidabilità migliori. Per aiutare le industrie di tutto il mondo a diventare più efficienti e sostenibili, forniamo soluzioni motorizzate per un'ampia gamma di applicazioni in tutti i segmenti industriali. Con oltre 140 anni di esperienza nei sistemi di propulsione elettrica, i nostri oltre 23.000 dipendenti in 100 paesi continuano a imparare e a migliorarsi ogni giornogo.abb/motion

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp