Shoppymap.ja vince il Premio Impresa 5.0 ai Campionati di Imprenditorialità JA Italia

ABB ha assegnato il Premio Impresa 5.0 nell’ambito dei Campionati di Imprenditorialità 2026 di JA Italia alla mini-impresa Shoppymap.ja, sviluppata dalle studentesse e dagli studenti della classe quarta I dell’IIS “Salvo D’Acquisto” di Bagheria (PA).

Il team è stato premiato per aver sviluppato una piattaforma digitale pensata per migliorare l’esperienza all’interno dei punti vendita, che aiuterà i clienti a localizzare rapidamente i prodotti a scaffale, ricevere informazioni utili e orientarsi tra offerte e promozioni, fornendo al tempo stesso informazioni utili alle attività commerciali per migliorare l’esperienza di acquisto.

center

Nato dall’osservazione di un’esigenza concreta e quotidiana, il progetto si è evoluto nel corso dell’anno scolastico fino alla realizzazione di un prototipo funzionante, sviluppato anche grazie al confronto con realtà aziendali e commerciali del territorio. La soluzione proposta integra infatti tecnologia digitale, attenzione all’esperienza delle persone e applicazioni concrete per il mondo retail.

Questa la motivazione espressa dalla giuria ABB: “Il progetto è in linea con i requisiti del bando ABB Impresa 5.0. La proposta dell’app risulta originale, scalabile e capace di rispondere in modo concreto alle esigenze dei punti vendita e degli utenti finali, valorizzando innovazione, semplicità di utilizzo e potenziale evolutivo.”

Il Premio ABB Impresa 5.0 nasce per promuovere nelle nuove generazioni competenze legate a innovazione, digitale e sostenibilità, attraverso il programma “Impresa in Azione” di JA Italia. Anche quest’anno il percorso ha coinvolto decine di mini-imprese e numerosi volontari ABB, impegnati come coach al fianco delle scuole.

Progetti come Shoppymap.ja dimostrano quanto le nuove generazioni sappiano osservare la realtà con attenzione e trasformare bisogni concreti in soluzioni innovative e sostenibili”, ha commentato Loredana Tullio, Country Communications Manager di ABB in Italia. “Ai Campionati di Imprenditorialità incontriamo ogni anno ragazze e ragazzi capaci di unire creatività, spirito imprenditoriale e sensibilità verso l’impatto della tecnologia sulle persone. Per ABB, sostenere percorsi come questo significa contribuire allo sviluppo delle competenze e della cultura dell’innovazione di domani.”

L’impegno di ABB in ambito educativo continua attraverso iniziative dedicate all’orientamento STEM, alla sostenibilità e allo sviluppo delle competenze tecnologiche, con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani al mondo dell’innovazione e delle professioni del futuro.

ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Junior Achievement Italia | Con una expertise di oltre cento anni a livello globale e più di venti in Italia, Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale e all’orientamento nella scuola. Si conferma anche per quest’anno la nomina al premio Nobel per la Pace, una candidatura che si ripete dal 2022. In oltre 100 Paesi, la rete di JA Worldwide riunisce circa 300.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e svolge ogni anno più di 19 milioni di esperienze educative nel mondo. JA Worldwide è inserita da thedotgood al 5 posto delle dieci ONG più influenti al mondo. Dal 2002, Junior Achievement Italia ha costruito un network di professionisti d’impresa, fondazioni e Istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici e concreti. Grazie a loro, JA Italia con le sue iniziative e programmi ha realizzato nell'a.s. 2024/2025 oltre 500mila esperienze educative rivolte a giovani dai 5 ai 19 anni. www.jaitalia.org

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp