Cosma e ABB Robotics: automazione smart per impianti flessibili e ad alte prestazioni

Cosma e ABB Robotics: automazione smart per impianti flessibili e ad alte prestazioni

Ridurre i tempi di messa in servizio, aumentare la flessibilità degli impianti e semplificare il lavoro degli operatori.

È da queste esigenze concrete che nasce la collaborazione tra Cosma - costruttore italiano di impianti per la lavorazione della lamiera e la schiumatura - e ABB Robotics, partner tecnologico per l’automazione dei processi produttivi.

Una sinergia che si traduce in soluzioni intuitive, efficienti e altamente affidabili, capaci di rispondere alle richieste di un mercato sempre più orientato a produttività, qualità e rapidità di avviamento.

Cosma opera da oltre vent’anni nella progettazione e realizzazione di impianti automatici per la lavorazione della lamiera, con una forte specializzazione nel settore degli elettrodomestici – che rappresenta oggi la quota principale del business – e applicazioni anche in ambiti come wall covering, arredo metallico, quadri elettrici e carpenteria.

Cosma e ABB Robotics: automazione smart per impianti flessibili e ad alte prestazioni

Negli anni, l’azienda ha evoluto i propri impianti puntando su modularità, compattezza e flessibilità, elementi chiave per rispondere alle esigenze di clienti internazionali che richiedono linee produttive sempre più performanti ma anche facilmente riconfigurabili.

All’interno degli impianti Cosma, i robot ABB vengono impiegati in diverse fasi del processo, in particolare per applicazioni di movimentazione della lamiera, carico e scarico automatico del prodotto finito e, in alcuni casi, anche per l’applicazione di collanti.

Nei moderni impianti dedicati alla produzione delle porte dei frigoriferi, i robot gestiscono tutte le fasi chiave del processo, dal carico della lamiera grezza fino allo scarico del pezzo finito, con estrema precisione anche nella movimentazione di componenti ingombranti e delicati.

"La scelta della robotica ABB - afferma Marco Moretti, responsabile dello sviluppo software e hardware di Cosma - è stata guidata da un’esigenza molto concreta: semplificare il lavoro in fase di installazione e avviamento, mantenendo al tempo stesso elevati standard di qualità e affidabilità."

Facilità di utilizzo e approccio smart: un cambio di paradigma

Uno degli aspetti più apprezzati da Cosma è la facilità di utilizzo dei robot ABB, che ha permesso di adottare un approccio smart e intuitivo fin dalle prime fasi di messa in servizio.

Grazie all’interfaccia semplice e alla gestione intuitiva del robot, anche operatori non specializzati possono intervenire nelle prime fasi di installazione, ad esempio per posizionare il robot, montare le pinze o effettuare regolazioni preliminari, senza dover ricorrere immediatamente a personale altamente specializzato.

Questo rappresenta un cambio di paradigma rispetto al passato, quando ogni intervento sul robot richiedeva la presenza costante di tecnici dedicati, con un conseguente allungamento dei tempi e un aumento dei costi.

–30% nei tempi di messa in servizio dei robot

Il beneficio più significativo emerso dall’esperienza Cosma–ABB riguarda i tempi di messa in servizio.

Con i robot ABB, infatti Cosma ha registrato una riduzione di circa il 30% dei tempi di messa in servizio rispetto alle soluzioni utilizzate in precedenza.

Un dato particolarmente rilevante se si considera che, su un singolo impianto, possono essere installati fino a 15 robot. La riduzione dei tempi di avviamento si traduce quindi in settimane di lavoro risparmiate, con un impatto diretto sull’efficienza complessiva del progetto e sulla rapidità di consegna al cliente finale.

Oltre alla rapidità di avviamento, Cosma sottolinea anche l’elevato livello di affidabilità dei robot ABB.

Dal punto di vista produttivo, i robot lavorano ampiamente al di sotto del loro limite massimo, garantendo tempi ciclo rapidi e lasciando margine per eventuali future ottimizzazioni o incrementi di produttività.

Un ulteriore elemento chiave è la flessibilità. Grazie all’impiego della robotica, Cosma è riuscita a sviluppare impianti compatti e modulari, capaci di concentrare in spazi ridotti processi che tradizionalmente richiederebbero linee molto più lunghe.

Le stazioni possono essere riconfigurate, spostate o riutilizzate, mentre i robot possono essere riprogrammati per nuove applicazioni, proteggendo l’investimento del cliente nel tempo e adattandosi rapidamente a cambi di prodotto o layout.

La collaborazione tra Cosma e ABB Robotics non si limita alla fornitura di tecnologia – continua Moretti, ma si basa su un confronto continuo e su un supporto tecnico qualificato, capace di intervenire rapidamente per ottimizzare le prestazioni degli impianti e risolvere eventuali criticità.

Un approccio che consente a Cosma di continuare a innovare i propri impianti, offrendo ai clienti soluzioni sempre più efficienti, intuitive e orientate alla smart factory.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp