ABB amplia il portafoglio di soluzioni di misura non invasive per rendere la rilevazione della temperatura più semplice e sicura

  • NINVA™ Integrated, NINVA™ Remote e NINVA™ Compact rispondono a esigenze specifiche in settori dove sicurezza e precisione sono di primaria importanza 
  • Le nuove soluzioni garantiscono una misurazione della temperatura più semplice e sicura per applicazioni nei settori oil & gas, chimico, navale ed energetico  
  • NINVA si installa direttamente sulle tubazioni senza necessità di tagli, saldature o fermi dell’impianto  

ABB ha ampliato la gamma NINVA™ di sistemi di misurazione non invasivi della temperatura con l'introduzione di NINVA™ Integrated, NINVA™ Remote e NINVA™ Compact. Le nuove soluzioni sono progettate per rispondere a specifiche esigenze applicative nei settori dell’ oil & gas, chimico, energetico e navale, dove sicurezza e precisione sono fondamentali. Queste soluzioni consentono agli operatori di mantenere il controllo dei processi, ridurre gli interventi non pianificati e soddisfare i requisiti operativi e normativi. 

NINVA si installa direttamente all'esterno delle tubazioni, permettendo di ottenere misurazioni accurate della temperatura di processo senza necessità di tagli, saldature o manutenzioni dei tradizionali pozzetti termometrici invasivi. Basandosi sulla temperatura superficiale delle tubazioni per determinari i valori di processo, NINVA garantisce lo stesso livello di precisione e prestazioni dei dispositivi di misurazione invasivi, eliminando al contempo gli inconvenienti legati alla loro installazione e manutenzione.  

Grazie alla riduzione dei costi di progettazione e ingegneria, dei materiali, di ispezione e installazione, rispetto ai pozzetti termometrici, NINVA rappresenta una soluzione economicamente più efficiente. I clienti possono inoltre beneficiare di una riduzione fino al 75% del carico di lavoro e dei costi di investimento.  

center

"Con il lancio del primo NINVA, ABB ha introdotto un cambiamento epocale nella misurazione della temperatura di processo", ha dichiarato Jacques Mulbert, Presidente della divisione Measurement & Analytics di ABB. "Con la crescente necessità di monitoraggio, gli operatori industriali si rendono conto di quanto sia importante poter evitare interruzioni dei processi o tagli delle tubature per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno".

  • NINVA Integrated è progettato per l'impiego nell'industria chimica e nel settore oil & gas.. È compatibile con tubazioni metalliche DN15 – DN2500 (1/2" – 100") ed è ideale per ammodernamenti di impianti esistenti dove il fermo dell’impianto e i lavori a caldo risultano particolarmente onerosi.   
  • NINVA Remote è progettato per aree ad alta temperatura e difficilmente accessibili nel settore energetico e delle utility, in particolare in ambienti con vapore e gas ad alta temperatura (oltre 400 °C). Resiste a vibrazioni elevate fino a 2 g. Si abbina al trasmettitore da campo TTF300‑N  di ABB per un'installazione flessibile e la visualizzazione da remoto, garantendo al contempo un monitoraggio affidabile della temperatura anche in condizioni difficili.  
  • Certificato per applicazioni in ambiente marino, NINVA Compact è progettato per contesti operativi esigenti dove lo spazio è limitato ma è richiesta un'indicazione affidabile della temperatura. È dotato di un'elevata capacità di resistenza alle vibrazioni, fino a 4 g, ed è compatibile con tubazioni di piccolo diametro (DN15+), sistemi su skid e impianti mobili.  

Nel 2024, NINVA è diventato il primo trasmettitore di temperatura non invasivo certificato SIL2, affermandosi come il sensore di misurazione non invasivo di riferimento in termini di sicurezza sul mercato. 

ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e  diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo “Engineered to Outrun”. Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e circa 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com    

Il business Automation di ABB automatizza, elettrifica e digitalizza le attività operative che rispondono a esigenze essenziali, dalla fornitura di energia, acqua e materiali, alla produzione di beni e al loro trasporto sul mercato. Con circa 26.000 dipendenti, tecnologie all'avanguardia e una grande competenza nei servizi, Automation aiuta le industrie di processo, ibride e marittime ad eccellere, rendendole più agili e sostenibili.go.abb/automation     

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp