ABB Robotics e PSYONIC utilizzano dati generati dall’uomo per migliorare la destrezza robotica

ABB Robotics e PSYONIC utilizzano dati generati dall’uomo per migliorare la destrezza robotica

  •  ABB Robotics e PSYONIC collaborano per rivoluzionare la presa e la precisione nella manipolazione, una capacità chiave per la Autonomous Versatile Robotics (AVR™)
  • ABB GoFa™ supporta i test della Ability Hand di PSYONIC per la robotica, combinando sensori tattili, design e dati di addestramento derivati dall’uomo
  • La destrezza rappresenta ancora una grande sfida per l’industria; un miglioramento della manipolazione può ridurre il tempo di ingegneria fino al 30%¹

ABB Robotics collabora con l’azienda californiana di bionica PSYONIC per migliorare la presa e la destrezza robotica attraverso un nuovo approccio che utilizza dati reali di manipolazione provenienti dall’uso di protesi. Combinando la Ability Hand di PSYONIC con il cobot ABB GoFa™, la collaborazione esplorerà come i dati di contatto e movimento generati dall’uso delle protesi possano essere utilizzati per addestrare i robot a eseguire compiti delicati e variabili che tradizionalmente risultano difficili da automatizzare.

“La destrezza umana e la comprensione istintiva di come gestire oggetti diversi è una delle cose più difficili da replicare nella robotica industriale, ma è un’esigenza fondamentale per robot veramente autonomi e versatili”, ha dichiarato Marc Segura, presidente di ABB Robotics. “Mentre sviluppiamo l’IA fisica di prossima generazione, i robot  impareranno e comprenderanno il mondo come facciamo noi. Questa collaborazione con PSYONIC contribuirà a colmare il divario di lunga data tra destrezza umana e robot , aprendo nuove possibilità per una vasta gamma di settori.“ 

La presa e la destrezza sono elementi centrali della la robotica autonoma versatile (AVR™) – la visione di ABB Robotics per robot in grado di percepire, ragionare, muoversi e manipolare oggetti con precisione in ambienti dinamici. Sono inoltre fondamentali per lo sviluppo dell’AI fisica nell’industria: sistemi robotici capaci di apprendere dall’interazione nel mondo reale e di applicare tale intelligenza con affidabilità industriale. La collaborazione esplorerà nuove applicazioni in numerosi settori, tra cui automotive, aerospazio, packaging e logistica e scienze della vita. Consentendo ai robot di assumere attività ripetitive, ergonomicamente complesse o difficili da eseguire in modo costante su larga scala, ABB Robotics e PSYONIC possono favorire una collaborazione più efficace tra persone e robot, migliorando al contempo produttività, flessibilità e sicurezza sul lavoro. PSYONIC lavora a stretto contatto con il team R&D di ABB Robotics su integrazione e sviluppo, esplorando come la manipolazione basata sul tatto possa supportare le applicazioni robotiche autonome di nuova generazione

Rivoluzionare la destrezza robotica con dati generati dall’uomo

Originariamente sviluppato per l'uso protesico, il PSYONIC Ability Hand combina controllo mioelettrico, rilevamento tattile e meccanica conforme in un design leggero e articolato. I sensori di pressione e il sistema di feedback delle vibrazioni consentono agli utenti di rilevare il contatto, la forza di presa e il rilascio, mentre le dita flessibili si conformano naturalmente a oggetti irregolari e deformabili.

“La manipolazione con elevata destrezza è tanto una sfida legata ai dati quanto all’hardware”, ha dichiarato il Dr. Aadeel Akhtar, Founder e CEO di PSYONIC. “Utilizzando la stessa Ability Hand sia per le persone sia per i robot, possiamo acquisire dati ad alta fedeltà sul movimento, il contatto e la forza di presa nel mondo reale, per poi utilizzare queste informazioni per addestrare i sistemi robotici in modo più efficace. L’integrazione con la piattaforma robotica di ABB Robotics ci consente di espandere l’applicazione a più ambienti e raggiungere il livello di destrezza necessario per affrontare le sfide più complesse dell’automazione.”

Per supportare questo lavoro, GoFa di ABB Robotics fornisce l’accuratezza e la ripetibilità necessarie per l’implementazione di livello industriale, garantendo che le variazioni sottili della forza di presa, del posizionamento delle dita e del movimento possano essere eseguite e valutate in modo coerente. Questo livello di precisione è fondamentale per tradurre i dati di manipolazione derivati dall’uomo in prestazioni robotiche affidabili in compiti complessi e variabili.

La collaborazione valuterà come questa capacità combinata possa essere applicata in casi d’uso industriali in cui le tecnologie di presa tradizionali lottano con variabilità, fragilità o complessità, come la manipolazione di oggetti irregolari o delicati. Secondo l’International Federation of Robotics (IFR), la presa avanzata e l’integrazione digitale possono ridurre i tempi di progettazione fino al 30%, sottolineando l’importanza degli utensili a fine braccio per accelerare l’implementazione e migliorare il ROI dell’automazione.

Riflette anche l’approccio strategico più ampio di ABB Robotics di lavorare con i partner in tutto il suo ecosistema per superare le barriere di vecchia data all’automazione. Combinando robotica, intelligenza artificiale e dati di manipolazione del mondo reale generati attraverso l’uso protesico umano, ABB Robotics sta facendo progredire l’IA fisica e consente ai robot più capaci e adattabili di operare in modo affidabile in ambienti del mondo reale.

1Federazione Internazionale di Robotica https://ifr.org/notizie/sistemi-di-grippaggio/

ABB Robotics , una delle aziende leader mondiali nel settore della robotica, è l’unica azienda con un portafoglio completo e integrato basato sull’intelligenza artificiale che copre robot, cobot e robot mobili autonomi (AMR), progettati e orchestrati dal nostro software per la creazione di valore. Aiutiamo le aziende di tutte le dimensioni e settori, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, a superare le prestazioni diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics è in prima linea nello sviluppo e nella commercializzazione di una nuova generazione di robot autonomi versatili (AVR), leader di un ecosistema di innovazione globale di partner nel far progredire hardware e software intelligenti efficienti con prestazioni di livello industriale. L'azienda impiega circa 7.000 persone .abb/robotica

Fondata nel 2015 e con sede a San Diego, PSYONIC sviluppa sistemi bionici avanzati e accessibili progettati per potenziare sia gli esseri umani che i robot. L’azienda costruisce bionica avanzata che combina velocità, forza, durata e feedback sensoriale, facendo avanzare la ricerca all’intersezione tra robotica, interfacce cervello-computer e intelligenza artificiale. PSYONIC Ability Hand è la mano più veloce sul mercato e la prima a fornire feedback touch, consentendo un’interazione fisica intuitiva per gli utenti umani e generando ricchi set di dati per migliorare la destrezza robotica.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp