ABB abilita la misura della portata in applicazioni “safety-critical” con il misuratore massico-termico certificato SIL 2

  • Il misuratore di portata SensyMaster di ABB offre ora misure certificate della portata massica termica per i settori chimico, oil & gas, energetico e dei gas industriali 
  • Può essere integrato nei sistemi strumentati di sicurezza (SIS) automatizzati, elemento fondamentale dell'architettura di automazione di processo 
  • Finora, la misura della portata massica termica era spesso esclusa dalla progettazione dei sistemi SIS per l’assenza di una certificazione di sicurezza funzionale 

Il misuratore di portata SensyMaster FMT400 di ABB ha ottenuto la certificazione SIL 2, rendendo possibile l’utilizzo della misura della portata massica termica nei settori chimico, oil & gas, energetico e dei gas industriali in applicazioni di processo critiche per la sicurezza. La certificazione è stata rilasciata da TÜV SÜD in conformità alla norma internazionale di sicurezza funzionale IEC 61508-2.  

Grazie alla certificazione SIL 2, SensyMaster può essere integrato direttamente nei sistemi strumentati di sicurezza (SIS) automatizzati, un elemento chiave dell'architettura di automazione di processo. In precedenza, la misurazione della portata massica termica veniva spesso esclusa dalla progettazione dei sistemi SIS a causa della mancanza di una certificazione di sicurezza funzionale adeguata.  

Anziché misurare il volume effettivo dei gas, SensyMaster determina quanto un sensore riscaldato viene raffreddato dal l flusso di gas. Basato su una tecnologia consolidata e ampiamente collaudata, il dispositivo esegue misure dirette della portata massica di gas, rilevando la presenza di guasti grazie a una funzione di autodiagnostica continua. Nelle applicazioni di misura dei gas, gli operatori di impianto necessitano di sensori che non siano solo in grado di fornire misure accurate ma che siano anche in grado di rilevare tempestivamente eventuali anomalie prima che possano compromettere la sicurezza o la continuità operativa dell’impianto.  

"L’evoluzione delle normative sta portando gli impianti di processo a richiedere strumentazione certificata SIL in tutti i circuiti critici", afferma Gerrit Weppner, Global Product Manager della divisione Measurement & Analytics di ABB. "Il conseguimento della certificazione SIL 2 per SensyMaster conferma il nostro impegno nel fornire soluzioni sicure e affidabili ai settori in cui la conformità ai requisiti di sicurezza funzionale è indispensabile. Gli ingegneri di processo possono ora includere la misurazione della portata massica termica direttamente nei loro circuiti di sicurezza, con dati di failure verificati da terze parti".  

ABB’s SensyMaster FMT400 flowmeter
ABB’s SensyMaster FMT400 flowmeter
center

Grazie alle funzionalità integrate di autodiagnostica continua, SensyMaster supporta le strategie di digitalizzazione degli impianti, consentendo la manutenzione predittiva e il monitoraggio in tempo reale dello stato dei dispositivi. Questo consente di ridurre la necessità di ispezioni manuali, migliorando al contempola disponibilità e l’efficienza complessiva dell'impianto. 

ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni, diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo “Engineered to Outrun”. Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e circa 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com 

Il business Automation di ABB automatizza, elettrifica e digitalizza le attività operative che rispondono a esigenze essenziali, dalla fornitura di energia, acqua e materiali, alla produzione di beni e al loro trasporto sul mercato. Con circa 26.000 dipendenti, tecnologie all'avanguardia e una grande competenza nei servizi, Automation aiuta le industrie di processo, ibride e marittime ad eccellere, rendendole più agili e sostenibili.go.abb/automation   

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp