- L’accordo getta le basi per una nuova era di laboratori digitalmente connessi, grazie a robot intelligenti in grado di aumentare significativamente l’efficienza dei flussi di lavoro
- Le prime applicazioni della collaborazione riguarderanno la gestione dei vetrini per l’anatomia patologica e la connettività autonoma dell’intralogistica in Core Lab
- Sarà impiegata un’ampia gamma di tecnologie ABB Robotics, tra cui sistemi autonomi di manipolazione mobile e robot antropomorfi fissi
ABB Robotics ha annunciato una collaborazione globale con Roche Diagnostics per sviluppare e portare sul mercato nuove soluzioni robotiche destinate ai laboratori clinici. L’accordo pone le basi per una nuova generazione di laboratori connessi, flessibili, rapidi e affidabili, in grado di rispondere alla crescente domanda della sanità moderna.
“Questa collaborazione rappresenta una tappa fondamentale nell’accelerazione dell’automazione di laboratorio, introducendo su larga scala robotica autonoma e versatile (AVR™) nei laboratori clinici», ha dichiarato Marc Segura, Presidente di ABB Robotics. «Insieme a Roche potremo portare le più avanzate soluzioni di AI fisica nei laboratori di tutto il mondo, affrontando le principali sfide che oggi limitano la capacità dei laboratori di garantire i migliori risultati per i pazienti.“
Il settore sanitario, dove circa il 70% delle decisioni terapeutiche si basa sui test diagnostici1, è sottoposto a una pressione crescente. I laboratori devono infatti far fronte alla carenza di personale qualificato, dovuta al numero sempre più ridotto di professionisti che scelgono di intraprendere attività di laboratorio particolarmente impegnative. A questo si aggiungono l’invecchiamento della popolazione e la crescente diffusione della medicina personalizzata, che rendono sempre più urgente accelerare i processi diagnostici e migliorarne l’efficienza.
La collaborazione con Roche si concentrerà sulla creazione di soluzioni di automazione su larga scala, che accelereranno i processi di laboratorio critici come la preparazione dei campioni e l’intralogistica per aiutare i laboratori a fornire una diagnostica più rapida ed efficiente per una migliore assistenza ai pazienti.
Le prime applicazioni nell’ambito della collaborazione riguardano due importanti aree di laboratorio. In collaborazione con la divisione Anatomia Patologica di Roche, ABB Robotics svilupperà soluzioni per la gestione e l’organizzazione dei vetrini, favorendo la transizione verso flussi di lavoro sempre più digitali e interconnessi.
Nei laboratori di diagnostica centralizzata – il principale segmento di attività di Roche Diagnostics – ABB Robotics utilizzerà manipolatori mobili autonomi per trasferire campioni e materiali tra i diversi strumenti di analisi, aumentando connettività, flessibilità e uniformità operativa e consentendo un’elaborazione più rapida. Queste applicazioni rappresentano un’importante opportunità per migliorare l’efficienza della diagnostica clinica: i robot possono svolgere le attività ripetitive, permettendo al personale di laboratorio di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto e integrandosi con i sistemi di automazione già presenti.
“La collaborazione con ABB Robotics ci consente di introdurre un nuovo livello di automazione robotica nei laboratori di qualsiasi dimensione, garantendo la flessibilità e la costanza operative indispensabili per la diagnostica clinica», ha affermato Marc Boehm, Lifecycle Leader for Core Lab di Roche Diagnostics. «Automatizzando le attività ripetitive, permettiamo al personale di laboratorio di dedicarsi ad analisi più complesse, accelerando direttamente il percorso che porta dalla diagnosi alle decisioni terapeutiche più critiche per i pazienti.“
ABB Robotics sarà responsabile dello sviluppo delle soluzioni per laboratorio di livello industriale, facendo leva sulla propria esperienza nell’automazione, sulla presenza produttiva globale e su un ampio portafoglio di soluzioni robotiche basate sull’intelligenza artificiale, coordinate dal software proprietario di ABB Robotics.
Roche metterà a disposizione la propria consolidata esperienza nella diagnostica e le competenze applicative necessarie per garantire che le soluzioni siano progettate in funzione delle esigenze reali dei laboratori clinici.
La collaborazione con Roche riflette la più ampia strategia di ABB Robotics di lavorare con partner lungo l’intero ecosistema dei laboratori per superare i principali colli di bottiglia operativi. Grazie all’AI fisica – che consente ai robot di apprendere dai dati del mondo reale e adattarsi ad ambienti dinamici – ABB Robotics sta sviluppando soluzioni di automazione scalabili e flessibili che aumentano l’efficienza, favoriscono decisioni più rapide e contribuiscono a migliorare l’affidabilità dei risultati per i pazienti.
1 Stati Uniti Food and Drug Administration (FDA) e Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), dichiarazione della FDA e del CMS: gli americani meritano test diagnostici accurati e affidabili, 18 gennaio 2024.
ABB Robotics, una delle aziende leader mondiali nel settore della robotica, è l’unica azienda con un portafoglio completo e integrato basato sull’intelligenza artificiale che copre robot, cobot e robot mobili autonomi (AMR), progettati e orchestrati dal nostro software per la creazione di valore. Aiutiamo le aziende di tutte le dimensioni e settori, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, a superare le prestazioni diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics è in prima linea nello sviluppo e nella commercializzazione di una nuova generazione di robot autonomi versatili (AVR), che guida un ecosistema di innovazione globale di partner nel far progredire hardware e software intelligenti efficienti con prestazioni industriali. L'azienda impiega circa 7.000 persone. Vai.abb/robotica