ABB Robotics completa il proprio portafoglio di AMR con Visual SLAM basato su AI con un nuovo forklift

ABB Robotics completa il proprio portafoglio di AMR con Visual SLAM basato su AI con un nuovo forklift

  • Il nuovo Flexley® Stack F712 estende la tecnologia Visual SLAM basata sull'intelligenza artificiale di ABB Robotics ai forklift (veicoli a forche) autonomi, consentendo il trasporto di pallet e lo stoccaggio ad alta densità.
  • I clienti possono ora implementare flotte miste di rimorchiatori (tug), trasportatori (mover) e forklift (veicoli a forche) alimentati da Visual SLAM, utilizzando una piattaforma comune per navigazione, gestione della flotta e software.
  • Grazie ad AMR Studio® di ABB Robotics, il portafoglio consente una messa in servizio fino al 20% più rapida, garantendo al contempo interoperabilità, sicurezza e affidabilità operative.

ABB Robotics amplia il proprio portafoglio di Autonomous Mobile Robots (AMR) con il lancio del Flexley® Stack F712, creando un ecosistema completamente interoperabile che copre tutte le principali tipologie di AMR basati su Visual SLAM. Combinando forklift autonomi, rimorchiatori e trasportatori su un'unica piattaforma, ABB Robotics consente ai clienti di automatizzare una gamma ancora più ampia di processi di movimentazione dei materiali e di intralogistica. Grazie a un livello di precisione leader di mercato, l'F712 è progettato per affrontare le attività più impegnative di movimentazione dei materiali, stoccaggio a fine linea e operazioni di magazzino in diversi settori industriali, tra cui l'automotive, contribuendo ad aumentare efficienza, flessibilità e scalabilità.

“Nelle operazioni di intralogistica, le aziende sono chiamate a gestire volumi sempre maggiori in tempi sempre più ridotti, operando al contempo con risorse sempre più limitate", ha dichiarato Marc Segura, Presidente di ABB Robotics. "Le imprese devono movimentare le merci più rapidamente e con maggiore flessibilità, mentre la disponibilità di manodopera sta diventando un vincolo sempre più critico. Nell'ambito del nostro percorso verso una robotica sempre più autonoma e versatile (AVR™), abbiamo combinato visione avanzata, mobilità e intelligenza nel forklift AMR Flexley® Stack F712, completando così il nostro portafoglio scalabile di AMR alimentati dall'intelligenza artificiale."

L'F712 è estremamente versatile e può movimentare diverse tipologie e dimensioni di carico – inclusi pallet aperti e chiusi, contenitori e scaffalature – fino a 2.000 kg, raggiungendo altezze fino a 8,5 metri.

Il Flexley® Stack F712 si aggiunge al Flexley® Tug e al Flexley® Mover, ampliando il portafoglio di AMR Visual SLAM di ABB Robotics. Le applicazioni comprendono attività di intralogistica quali stoccaggio e prelievo in magazzino, alimentazione delle linee produttive, movimentazione di fine linea, reparti di carrozzeria e presse, oltre alle operazioni drive-in e ai buffer leggeri nei settori automotive e manifatturiero.

A differenza dei tradizionali forklift AMR presenti sul mercato, l'F712 utilizza la tecnologia Visual SLAM per mappare e navigare l'ambiente circostante, eliminando la necessità di infrastrutture dedicate, come marcatori o riflettori. La tecnologia Visual SLAM, supportata dall'intelligenza artificiale, consente al robot di prendere decisioni autonome necessarie per operare in ambienti di magazzino complessi e dinamici, garantendo una precisione di posizionamento leader di mercato pari a ±10 mm. In combinazione con AMR Studio®, questa tecnologia riduce i tempi di messa in servizio fino al 20% e crea un sistema versatile e affidabile, capace di adattarsi immediatamente alle modifiche del layout di magazzini o impianti produttivi. Certificato secondo i più recenti standard di sicurezza ISO e ANSI, il Flexley® Stack F712 può operare in totale sicurezza raggiungendo velocità fino a 1,7 m/s anche a pieno carico.

L'F712 è completamente integrato con AMR Studio® ed è compatibile con lo standard VDA5050, consentendo una perfetta integrazione con gli altri AMR Visual SLAM di ABB Robotics e con i sistemi già esistenti all'interno di un unico progetto.Questo permette di gestire con facilità progetti complessi e integrare differenti tipologie di robot mobili. La suite software no-code, basata su funzionalità di drag-and-drop, supporta una rapida configurazione, il coordinamento della flotta, la gestione del traffico e la visualizzazione in tempo reale, consentendo a rimorchiatori, trasportatori e forklift ABB Robotics di operare insieme nello stesso ambiente, realizzando progetti di automazione "chiavi in mano" altamente scalabili.

ABB Robotics, una delle aziende leader mondiali nel settore della robotica, è l'unica realtà ad avere un portafoglio completo e integrato basato sull'intelligenza artificiale che comprende robot, cobot e robot mobili autonomi (AMR), progettati e orchestrati dal nostro software ad alto valore aggiunto. Supportiamo aziende di ogni dimensione e settore, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, nel superare le proprie prestazioni diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics è all'avanguardia nello sviluppo e nella diffusione di una nuova generazione di robotica autonoma versatile (AVR), guidando un ecosistema globale di innovazione di partner che si occupano di hardware efficiente e software intelligente con prestazioni industriali. L'azienda impiega circa 7.000 persone.  ABB Robotics | ABB

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp