- ABB avvia una partnership con Ferrari Hypersail, un innovativo monoscafo oceanico volante di 100 piedi alimentato con sistemi di energia da fonti rinnovabili
- Con oltre 25 anni di leadership nelle tecnologie in corrente continua, ABB supporterà lo sviluppo di avanzati sistemi di alimentazione a 800 VDC
- Le competenze di ABB contribuiranno a massimizzare le prestazioni e la resilienza delle rinnovabili a bordo in condizioni oceaniche estreme
ABB ha annunciato oggi una partnership tecnologica con Ferrari Hypersail che porta le competenze di ABB nell’elettrificazione al servizio della sfida offshore più ambiziosa al mondo. In qualità di Electrification Partner, ABB supporterà la sfida con il proprio know-how nei sistemi di alimentazione per il settore navale, nella tecnologia in corrente continua (DC) e nei sistemi elettrici avanzati.
Ferrari Hypersail è un innovativo monoscafo oceanico volante di 100 piedi alimentato con energia da fonti rinnovabili. L’imbarcazione è progettata per spingere oltre i confini le prestazioni in ambito nautico, combinando velocità, relisienza e sicurezza con la generazione e la gestione di energia a bordo in uno degli ambienti tecnicamente più impegnativi.
ABB mette a disposizione i suoi 25 anni di esperienza nella tecnologia in corrente continua, oltre a un portafoglio di più di 700 brevetti nel settore. In qualità di Electrification Partner, ABB supporterà Ferrari Hypersail grazie alle sue competenze nella gestione dell’energia, nei sistemi elettrici navali e nell’accumulo di energia.
Ferrari Hypersail offre ad ABB un ambiente di sviluppo ad alte prestazioni per dimostrare come l’elettrificazione avanzata, le architetture in corrente continua e la gestione intelligente dell’energia possano migliorare resilienza ed efficienza in condizioni offshore estreme. Queste esigenze – di bilanciare in tempo reale generazione da fonti rinnovabili, accumulo e distribuzione dell’energia – sono fondamentali per lo sviluppo delle microreti industriali di nuova generazione.
“Ferrari Hypersail rappresenta per ABB un’occasione unica per dimostrare come stiamo collaborando con i nostri partner per spingere i limiti della tecnologia in corrente continua”, ha dichiarato Giampiero Frisio, Presidente della business area Electrification di ABB. “Ferrari Hypersail è progettata per operare in condizioni estreme, paragonabili alle sfide più impegnative che i nostri sistemi affrontano nell’industria. Il ruolo di ABB dimostra come le tecnologie di elettrificazione e automazione possano aiutare i settori industriali a superare i propri limiti e a raggiungere prestazioni da record. L’esperienza maturata attraverso una sfida di questo livello può contribuire allo sviluppo di sistemi energetici più resilienti ed efficienti, di cui i nostri clienti hanno bisogno in diversi ambiti, dal settore marittimo e dalle energie rinnovabili ai data center e alle microgrid industriali”.

Per Enrico Voltolini, Project Leader di Ferrari Hypersail, la partnership fornisce le basi tecniche necessarie per la realizzazione del progetto. “Hypersail funziona interamente con energia da fonti rinnovabili”, ha affermato Voltolini. “Deve essere autosufficiente per settimane consecutive negli ambienti oceanici più ostili del pianeta. Avere a disposizione l’esperienza di ABB nell’elettrificazione rappresenta un prezioso vantaggio operativo.”
L’architettura in corrente continua di Ferrari Hypersail funzionerà come una microrete autosufficiente ad alte prestazioni, con sistemi che operano a 48 V e 800 VDC. Genererà, accumulerà e gestirà l’energia necessaria per la navigazione in condizioni critiche, il controllo dei foil, i sistemi di sicurezza e la propulsione, garantendo il funzionamento anche in ambienti caratterizzati da freddo estremo, salsedine, pressione e movimento costante.
Il team ABB supporterà Ferrari Hypersail con competenze nell’integrazione dei sistemi in corrente continua, nella distribuzione intelligente dell’energia e nella resilienza in mare. Le conoscenze acquisite dal progetto contribuiranno a orientare lo sviluppo di sistemi energetici avanzati per settori quali trasporto marittimo, data center e infrastrutture per le energie rinnovabili.
Informazioni su ABB
ABBè un leader tecnologico globale nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo “Engineered to Outrun”. Con oltre 140 anni di storia e circa 110.000 dipendenti in tutto il mondo, ABB contribuisce al progresso di soluzioni di elettrificazione lungo l’intera catena dell’energia, dalla generazione alla trasmissione, distribuzione e consumo. Le azioni ABB sono quotate alla SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com