ABB Robotics E-Device semplifica l’interazione con i robot attraverso i dispositivi dei clienti

ABB Robotics E-Device semplifica l’interazione con i robot attraverso i dispositivi dei clienti

  • E-Device consente di gestire, programmare e monitorare i robot direttamente da tablet e PC dei clienti
  • Riduce le esigenze di formazione e accelera l’implementazione grazie a un’esperienza utente uniforme su tutti i robot e cobot basati su OmniCore™ 
  • Consente un’interazione sicura e flessibile con i robot grazie a controlli di sicurezza integrati e alla conformità alla norma ISO 10218:2025

ABB Robotics amplia il proprio portafoglio di strumenti di programmazione e interfacce utente con il lancio di E-Device, un’interfaccia compatta che consente ai clienti di utilizzare il proprio tablet o PC per gestire, programmare e monitorare robot e cobot basati su OmniCore™. Basato sull’interfaccia utente OmniCore (UI), E-Device offre agli utenti un’esperienza di interazione con il robot completa e intuitiva, con controlli fisici di sicurezza dedicati, sia che utilizzino un tablet, un PC o il teach pendant del robot.

«Rendere i robot più accessibili e facili da utilizzare è un elemento centrale del nostro percorso verso una robotica più autonoma e versatile (AVR™)», ha dichiarato Marc Segura, President, ABB Robotics. «I clienti cercano soluzioni che consentano loro di personalizzare e sviluppare applicazioni in modo semplice e rapido, adattandole facilmente in base all’evoluzione delle proprie esigenze, senza dover dedicare tempo all’apprendimento di nuove interfacce o modalità di programmazione. E-Device offre loro la libertà di interagire con i robot utilizzando i propri tablet o computer. Grazie a un’esperienza utente uniforme su robot e cobot basati su OmniCore, i clienti possono ridurre le esigenze di formazione, semplificare l’implementazione e accelerare la fase di avvio della produzione». 

L’interfaccia utente di OmniCore riduce le esigenze di formazione e contribuisce ad accelerare l’implementazione nell’intero portafoglio di robot e cobot di ABB Robotics. I clienti possono accedere alla gamma di strumenti di programmazione ABB Robotics, tra cui RobotStudio®, il software per la programmazione offline e la simulazione, e AppStudio, lo strumento no-code per la creazione di schermate specifiche per le singole applicazioni. In questo modo possono sviluppare, simulare e personalizzare le applicazioni lontano dalla linea di produzione, per poi collegare il dispositivo al robot e velocizzare le attività di implementazione e messa in servizio.  

Insieme, E-Device e OmniCore UI consentono un passaggio fluido dalla simulazione all’implementazione. Gli utenti possono sviluppare e simulare offline un programma robot in ufficio e successivamente utilizzare lo stesso tablet o PC sulla linea di produzione per implementarlo. Il dispositivo mobile consente inoltre di passare rapidamente da un robot dotato di E-Device a un altro, offrendo maggiore flessibilità e rendendo la soluzione particolarmente utile negli stabilimenti con più robot e negli ambienti dedicati alla formazione. La soluzione riduce i tempi di progettazione e messa in servizio e accelera l’avvio della produzione.  

Il supporto ai dispositivi smart offre inoltre nuove opportunità in termini di future-proofing. La connettività Internet consente di accedere immediatamente a risorse online, come i manuali, mentre le fotocamere integrate permettono agli utenti di acquisire immagini per la risoluzione dei problemi e salvarle direttamente nella cartella di backup del robot.

E-Device integra i controlli fisici di sicurezza necessari per il funzionamento manuale del robot, tra cui un pulsante di arresto di emergenza e un dispositivo di abilitazione a tre posizioni. E-Device è conforme ai nuovi standard di sicurezza ISO 10218:2025 ed è certificato CE e UL, contribuendo a preparare i clienti alla prossima generazione di automazione sicura


ABB Robotics,
una delle aziende leader mondiali nel settore della robotica, è l'unica realtà ad avere un portafoglio completo e integrato basato sull'intelligenza artificiale che comprende robot, cobot e robot mobili autonomi (AMR), progettati e orchestrati dal nostro software ad alto valore aggiunto. Supportiamo aziende di ogni dimensione e settore, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, nel superare le proprie prestazioni diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics è all'avanguardia nello sviluppo e nella diffusione di una nuova generazione di robotica autonoma versatile (AVR), guidando un ecosistema globale di innovazione di partner che si occupano di hardware efficiente e software intelligente con prestazioni industriali. L'azienda impiega circa 7.000 persone.  go.abb/robotics  

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp