“Ortovoltaico”: come le soluzioni ABB danno energia alla terra senza toglierle il futuro

“Ortovoltaico”: come le soluzioni ABB danno energia alla terra senza toglierle il futuro

Ci sono parole che sembrano inventate, ma in realtà raccontano qualcosa di nuovo che sta accadendo nel mondo. "Ortovoltaico" è una di queste. Pierpaolo Garnero, titolare di GIURSET, la usa con cura, quasi con orgoglio, perché non è solo un termine tecnico: è la sintesi di una scelta di vita. Sotto i pannelli della sua azienda agricola in provincia di Cuneo non crescono colture qualsiasi. Crescono i prodotti della sua terra, gli stessi che tre generazioni di famiglia GIURSET hanno coltivato con le mani, stagione dopo stagione, anno dopo anno. Eppure, oggi quella terra fa qualcosa in più. Produce energia.

Una sfida che nasce dal terreno

Non è stato semplice immaginarlo. L'agricoltura ha i suoi ritmi, i suoi equilibri, e qualsiasi intervento rischia di rompere ciò che si è costruito nel tempo. La domanda che GIURSET si è posta era scomoda ma necessaria: è possibile generare energia pulita senza sacrificare?

La risposta è arrivata sotto forma di un impianto agrivoltaico da un megawatt, distribuito su circa 10.000 metri quadrati di terreno. Non una copertura totale, non una rinuncia. Una convivenza studiata: l'80-90% del suolo resta coltivato, la produzione energetica arriva al 100% della potenza installata. I 1.500 pannelli fotovoltaici non oscurano la terra, la proteggono. Nelle ore più calde della giornata, l'ombra dei moduli contribuisce a trattenere l'umidità nel terreno e a difendere le colture dagli eventi climatici estremi, sempre più frequenti e sempre meno prevedibili. Quello che in superficie sembra un paradosso, da vicino è una soluzione di precisione.

Tre squadre, un obiettivo

Un progetto del genere non si costruisce da soli. Nessuno può. E forse è proprio qui che risiede la parte più importante di questa storia: non nei pannelli, non nei cavi, non nei quadri elettrici, ma nella capacità di persone diverse di sedersi intorno a un tavolo e lavorare nella stessa direzione.

ELFOR ha curato l'integrazione dell'intero impianto, portando competenza tecnica e visione di sistema, ELCON 2000 ha affiancato il progetto con la propria consulenza specialistica, contribuendo a tradurre esigenze complesse in scelte concrete e ABB ha fornito le soluzioni e i prodotti per la distribuzione dell'energia elettrica, il cuore tecnologico che permette all'intero sistema di funzionare con affidabilità e continuità nel tempo. Tre realtà diverse, un linguaggio comune: far funzionare le cose.

La tecnologia ABB al centro dell'impianto

L'energia generata dai 1.500 pannelli fotovoltaici - capaci di produrre 1.400 megawattora di energia pulita ogni anno - viene raccolta e gestita attraverso una soluzione ABB Electrification pensata per garantire protezione e continuità operativa in ogni condizione.

I quadri ABB System pro E concentrano e distribuiscono la corrente prodotta, configurabili rapidamente in base alle esigenze specifiche del progetto. Gli interruttori XT5 presidiano la sicurezza dell'impianto da un megawatt, contribuendo a massimizzare affidabilità e performance nel lungo periodo. L'energia, prima di essere immessa in rete, viene elevata a 15.000 volt attraverso un trasformatore: la protezione di questa fase critica - e la connessione verso la rete elettrica nazionale - è affidata al quadro di media tensione UniSec Air di ABB. Non è tecnologia esibita. È tecnologia che lavora in silenzio, permettendo a tutto il resto di funzionare.

Una fiducia che viene da lontano

Quando ELFOR ha proposto a Pierpaolo di installare i quadri ABB, la sua risposta non ha esitato.

"Ho subito pensato a un marchio che conoscevo bene. Qualche anno fa abbiamo realizzato quattro celle frigorifere utilizzando la stessa tecnologia, e non abbiamo mai avuto problemi. La cosa che ho apprezzato di più è che non mi è stata proposta una soluzione standard. Mi è stato proposto un progetto costruito sulle esigenze della nostra azienda."
Pierpaolo Garnero - Titolare GIURSET

Ma non è solo la familiarità con il marchio a fare la differenza. È qualcosa di più sottile e più importante. In un mondo che offre soluzioni preconfezionate, essere ascoltati è ancora la forma più alta di rispetto professionale.

  • I 1500 pannelli fotovoltaici dell'impianto agrivoltaico
  • I pannelli fotovoltaici producono 1400 megawattora di energia pulita ogni anno
  • Pierpaolo, titolare di Giurset, mentre lavora la sua terra
  • I pannelli perfettamente integrati con i frutti della terra
  • Il quadro ABB System Pro E power
  • L'interruttore XT5 di ABB

Energia per una comunità

L'elettricità prodotta dall'impianto GIURSET non resta solo all'azienda. Viene quasi totalmente immessa in rete e destinata a una Comunità Energetica Rinnovabile locale, un modello che permette a cittadini, imprese ed enti del territorio di condividere energia prodotta a km zero, generando benefici economici e ambientali che vanno oltre i confini di un singolo campo coltivato. Quella terra in provincia di Cuneo, che da tre generazioni produce prodotti per il territorio, oggi contribuisce anche ad alimentare una comunità. È un cerchio che si chiude.

La tecnologia migliore è quella che si adatta a te

Ciò che questa storia insegna non riguarda solo l'energia solare o l'agricoltura sostenibile. Riguarda il modo in cui i progetti ambiziosi prendono forma attraverso la collaborazione, la fiducia reciproca e la capacità di costruire soluzioni su misura. È proprio questa capacità di lavorare insieme, mettendo a fattor comune competenze agricole, integrazione impiantistica, consulenza specialistica e tecnologie affidabili come quelle ABB, che permette di trasformare progetti complessi in risultati concreti.

Perché la tecnologia migliore non è quella che impressiona. È quella che sa adattarsi alle persone e ai loro progetti. E poi funziona, giorno dopo giorno, senza che nessuno debba preoccuparsene.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp