Premio ABB-IEEE per le ricerche più innovative in energia e industria

Un premio ABB con particolare attenzione alle applicazioni delle tecnologie digitali durante il Forum IEEE su ricerca e tecnologie per la società e l'industria.

Si è tenuto a Firenze il Forum on Research and Technologies for Society and Industry (RTSI 2019, link: http://rtsi2019.ieeesezioneitalia.it/ ), il convegno più importante organizzato dalla Sezione Italiana della IEEE, in cui industria e università si incontrano per discutere delle nuove tecnologie e del loro effetto sulla società, stabilire partnership e valutare le possibilità di cooperazione. Il forum si è articolato in un programma tecnico su tematiche interdisciplinari promuovendo così la collaborazione tra ricercatori che lavorano in aree talvolta molto diverse tra loro (per esempio comunicazioni, elettronica, informatica, energetica, robotica, bioingegneria…) e in una serie di eventi che vedono protagonisti le start up, gli studenti e i giovani professionisti e le industrie sia grandi sia SME.

Ai giovani imprenditori e alle start up è stata dedicato un evento speciale, che ha visto la sponsorizzazione del comitato IEEE Entrepreneurship (https://entrepreneurship.ieee.org). L’evento, svoltosi in seduta plenaria, ha ospitato due tavole rotonde: la prima con contributi da industria e accademia su alcuni dei più promettenti settori tecnologici dai quali ci si aspettano opportunità di crescita economica; la seconda con la partecipazione di venture capital, incubatori, ARPE e la testimonianza di due start up di successo, si è concentrata sui vari supporti economici per l’imprenditorialità e i giovani imprenditori.

Durante il convegno, sono stati consegnati i premi del concorso per le migliori tesi di laurea e di dottorato, sponsorizzato da ABB e bandito dalla Sezione Italiana di IEEE (https://italy.ieeer8.org) insieme al Woman In Engineering Italy Section Affinity Group. Il concorso premia le migliori tesi di laurea magistrale e di dottorato sulle nuove sfide tecnologiche nell’energia e nell’industria, con particolare attenzione alle applicazioni delle tecnologie digitali. Questi argomenti sono di comune interesse per ABB, leader a livello mondiale nelle tecnologie per l'energia e l'automazione, e IEEE (https://www.ieee.org/about/today/at-a-glance.html), l'associazione tecnica professionale dedicata all’avanzamento della tecnologia per il bene dell’umanità con il maggior numero di iscritti nel mondo (più di 422 000).

Hanno partecipato alla selezione 81 candidati, con 35 tesi magistrali (10 da donne) e 46 di dottorato (8 da donne). In totale sono rappresentate 21 sedi universitarie italiane con lavori riguardanti un’ampia gamma di argomenti: microgrid e smart grid, elettrificazione rurale e fonti energetiche rinnovabili, robotica, cyber security e altre.

“E’ fonte di particolare soddisfazione per ABB vedere quest’anno una partecipazione ancor più ampia che nella scorsa edizione. Ancor più siamo contenti di constatare ancora una volta l’eccellente qualità tecnica e lo spirito innovativo della ricerca condotta nell’università italiana, che si riflettono nell’ottima preparazione dei laureati e dei dottori di ricerca. Per noi è fondamentale collaborare con le università e seguire da vicino il mondo della ricerca.”, dichiara Enrico Ragaini di ABB consegnando i premi.

"Questo premio ha visto una partecipazione femminile del 22% sul totale dei candidati che, considerando il tipo di tematiche trattate, è comunque un buon risultato anche se molta strada deve essere ancora fatta per far conoscere alle giovani che si avvicinano all’università le potenzialità di alcuni indirizzi di studio. Proprio questo è uno degli obiettivi del gruppo WIE di IEEE e dell’evento WIE a RTSI2019 (http://rtsi2019.ieeesezioneitalia.it/RTSI_WIE_Italy_event2019_v4.pdf).“ (dichiarazione del Presidente di WIE –AG Italy)

"Il premio è nato per potenziare i servizi per l’industria e per aumentare i programmi di mutuo interesse. Dopo il grande successo della prima edizione si è deciso di riproporre di nuovo questa importante iniziativa che nella sua seconda edizione ha avuto ancora più successo per numero di partecipazioni e un’ottima qualità dei lavori presentati. Questo risultato ci motiva a proseguire con una terza edizione del premio. E’ un piacere concludere con i complimenti dovuti ai quattro vincitori che possono ritenersi veramente orgogliosi del risultato raggiunto in questa competizione ad altissimo livello. (dichiarazione del Presidente di IEEE Sezione Italia).

I premiati per la categoria tesi magistrale sono:

  • Daniele Ramirez con Mattia Tabaglio (Politecnico di Milano): “Design of an Active Gravity Compensation System for Upper Limb Exoskeletons”
  • Marina Petrelli (Politecnico di Milano): “Robust optimization for the unit commitment of isolated RES-based microgrid in developing countries” – special WIE award

I premiati per la categoria tesi di dottorato sono:

  • Davide Fioriti (Università di Pisa): “Mini-grids to foster rural electrification in developing countries. Optimal planning, design and operation”
  • Jane Frances Pajo (Università di Genova): “Enabling Scalable and Sustainable Softwarized 5G Environments” – special WIE award

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un leader tecnologico che sta guidando la trasformazione digitale delle industrie. Con una storia di innovazione che dura da oltre 130 anni, ABB ha quattro business leader a livello globale, orientati al cliente: Electrification, Industrial Automation, Motion e Robotics & Discrete Automation, supportatI dalla piattaforma digitale ABB Ability™. L'attività di ABB Power Grids sarà ceduta a Hitachi nel 2020. ABB opera in oltre 100 paesi con circa 147.000 dipendenti. www.abb.it

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp