ABB entra nella terza stagione come partner principale di Formula E mentre cresce il numero di fan

L'Arabia Saudita ospita l'apertura della stagione
Le città che ospitano le gare in tutto il mondo fungono da piattaforme per le soluzioni ABB di mobilità digitale e per smart cities.

Questa settimana, venerdì 22 e sabato 23 novembre, il campionato ABB FIA Formula E ritorna a Diriyah, in Arabia Saudita, sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, per una doppia gara che apre la stagione n. 6 della serie motorsport. La gara segna anche la terza stagione di ABB come title partner.

Il prossimo campionato presenterà la seconda stagione del Jaguar I-PACE eTROPHY, una serie di gare di supporto per le versioni da corsa del SUV elettrico Jaguar I-PACE. Contestualizzata in 10 tappe in otto città, la serie di gare I-PACE eTROPHY mostra le prestazioni e la durata delle batterie dei veicoli elettrici di Jaguar. ABB, come partner ufficiale per i sistemi di ricarica delle gare, fornirà nuovamente per questa stagione i caricabatterie Terra 53 DC appositamente modificati per i team di queste competizioni.

center

Dalla conclusione della quinta stagione 5 a New York lo scorso luglio, i team si sono ritrovati il mese scorso per tre giorni di test pre-stagionali a Valencia, in Spagna, dove hanno potuto monitorare i nuovi componenti e introdurre nuovi piloti. Tra quelli che iniziano con un nuovo ruolo, c'è l'ambasciatrice svizzera di ABB Simona De Silvestro, che in questa stagione sarà pilota di test e riserva per Porsche.

Da quando ABB è entrata a far parte della serie di gare come title sponsor nel gennaio 2018, il campionato ABB FIA Formula E ha continuato a crescere. La scorsa stagione ha attirato oltre 400.000 spettatori lungo i circuiti cittadini e ha visto il suo pubblico televisivo aumentare del 24 per cento fino ad arrivare a 411 milioni di spettatori, dimostrando il crescente interesse per le energie rinnovabili e la mobilità elettrica. Circa il 72 per cento dei fan dei social media di Formula E con meno di 35 anni è una testimonianza che questo sport cattura un gruppo demografico giovane.

Nella sesta stagione il Campionato ABB FIA Formula E continua a espandersi con due nuovi team provenienti da case automobilistiche tedesche di alto livello come Mercedes-Benz e Porsche. Oltre Londra, debutteranno nel calendario del campionato Seoul e Jakarta ampliando la presenza delle gare in Asia, uno dei mercati emergenti più rapidi al mondo nel campo dei veicoli elettrici.

Questa attenzione globale all'elettrificazione e alla digitalizzazione rende il primo campionato monoposto internazionale completamente elettrico al mondo un partner e una piattaforma assolutamente adatti per ABB.

"Vedo ABB Formula E come il nostro banco di prova per tecnologie innovative da applicare alla vita quotidiana in modo che tutti noi possiamo contribuire a ridurre la nostra impronta di carbonio e contribuire a un mondo migliore in futuro", ha affermato Peter Voser, CEO e Chairman di ABB. "Nella prossima stagione, introdurremo nello sport la nostra tecnologia in misura maggiore, sia da un punto di vista puramente elettrico che di e-mobility".

Jamie Reigle, il nuovo CEO dell'organizzazione di Formula E ha aggiunto: “Tutto ciò ha avuto inizio come una sponsorizzazione, ma la nostra lunga relazione ci porta a discutere di come sfruttare il meglio di entrambi i mondi, in particolare la tecnologia e le capacità ingegneristiche che ha ABB per sostenere il campionato ma anche più in generale per l'industria automobilistica".

Il Product Portfolio di ABB

Le caratteristiche metropolitane delle gare in tutto il mondo offrono la piattaforma ideale per evidenziare le tecnologie ABB per la mobilità elettrica, le città intelligenti, la sostenibilità e le soluzioni energetiche, amplificate dal fascino del campionato.

ABB offre già una vasta gamma di soluzioni per gestire l'efficienza energetica degli edifici attraverso vari sistemi che controllano lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione dell'energia attraverso la sua offerta free@home. ABB ha circa 5 milioni di componenti di soluzioni per la casa intelligente, come pannelli di controllo, sensori e software, installati in oltre 40 paesi in tutto il mondo.

Nel campo dei trasporti, ABB offre soluzioni che vanno dalla distribuzione della rete ai punti di ricarica per auto, autobus e camion, nonché per l'elettrificazione di navi, ferrovie, tram e funivie. ABB è soprattutto un leader globale nella tecnologia di ricarica rapida, con 11.500 caricabatterie rapidi in corrente continua installati in 77 paesi. ABB ha stretto una partnership con Electrify America, IONITY, Fastned e Porsche in Giappone per lanciare i suoi caricabatterie Terra HP, che sono in grado di fornire energia sufficiente per 100 km di autonomia in soli 4 minuti.

Saudi Arabia

Con quattro stabilimenti, cinque uffici e circa 1.600 dipendenti, l'Arabia Saudita è un mercato chiave per ABB. La società ha una forte presenza nella produzione di energia e nell'automazione industriale nel Paese, in particolare nell'industria chimica domestica e nel settore oil and gas.

ABB è il principale contractor di automazione (MAC-Main Automation Contractor) per la Sadara Chemical Company e il complesso chimico integrato nella città industriale di Jubail sulla costa del Golfo Persico, a est del Paese, noto come il più grande complesso di produzione di materie plastiche e di prodotti chimici mai costruito in un’unica fase. ABB collabora anche con il conglomerato saudita Almari, una delle più grandi società di beni di largo consumo (FMCG- fast moving consumer goods) in Medio Oriente, fornendo robot per i suoi impianti di produzione.

Inoltre, ABB ha migliorato il sistema di alimentazione elettrica della rete ferroviaria del Regno, riducendo i tempi di percorrenza tra La Mecca e Medina, le città sante per i pellegrini di Hajj, da sei ore a sole due. ABB ha fornito potenti trasformatori di trazione per il primo treno ad alta velocità al mondo in grado di operare principalmente in un deserto di sabbia. In passato l'unica opzione disponibile era quella di viaggiare su strada, con un veicolo privato, un taxi o a bordo di uno dei numerosi autobus o in aereo.

Il contributo alla rete ferroviaria saudita è un chiaro esempio di come il Gruppo stia guidando la rivoluzione della mobilità elettrica, non solo attraverso la ferrovia, ma anche attraverso la sua presenza nell'intera catena del valore. Supportata dai sistemi di gestione dell'energia digitale, questa catena spazia dai robot applicati alle catene di montaggio automobilistiche alla distribuzione di energia da risorse rinnovabili e ai sistemi di accumulo delle batterie in tutto il mondo.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un leader tecnologico che sta guidando la trasformazione digitale delle industrie. Con una storia di innovazione che dura da oltre 130 anni, ABB ha quattro business leader a livello globale, orientati al cliente: Electrification, Industrial Automation, Motion e Robotics & Discrete Automation, supportati dalla piattaforma digitale ABB Ability™. L'attività di ABB Power Grids sarà ceduta a Hitachi nel 2020. ABB opera in oltre 100 paesi con circa 147.000 dipendenti. www.abb.it

Calendario 2019/2020 del Campionato ABB FIA Formula E Championship

center

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp