- Trasformatori di rifasamento ad alte prestazioni per un migliore controllo dell'integrazione dell'energia eolica offshore nella rete elettrica
- Potenziale di risparmio di oltre 110 milioni di dollari in 3 anni
ABB si è aggiudicata un ordine del valore di circa 30 milioni di dollari da Amprion GmbH, operatore di rete di trasmissione tedesco che fornisce energia elettrica a oltre 29 milioni di persone, dalle Alpi del sud della Germania alla Bassa Sassonia, per fornire trasformatori di rifasamento (phase-shifting transformers - PST) che ottimizzeranno il flusso di energia nella rete elettrica tedesca, oltre che contribuire all'integrazione delle risorse rinnovabili. Questi trasformatori porteranno risparmi potenziali per oltre 110 milioni di dollari in 3 anni.
L'energia generata dai parchi eolici è imprevedibile. Per mantenere stabile la rete, l'elettricità prodotta nelle centrali elettriche convenzionali deve essere aumentata o ridotta con un preavviso molto breve, che è sia inefficiente che costoso. Per questi cosiddetti costi di ri-dispacciamento la Germania paga circa $ 1,7 miliardi (€ 1,5 miliardi (1)) ogni anno.

Per controllare meglio il flusso di energia nell'infrastruttura di rete esistente, ABB fornirà due PST con capacità di 2.494 megavolt amperes (MVA) ciascuno, prodotti nella fabbrica di trasformatori a Bad Honnef, in Germania. Questi PST, tra i più potenti al mondo, consentiranno ad Amprion di integrare l'energia eolica in modo più efficiente.
ABB è all'avanguardia nello sviluppo della tecnologia PST. Sviluppati per la prima volta da Westinghouse Electric Corporation T&D negli anni '50 e acquisiti da ABB nel 1989, i PST richiedono una valutazione approfondita del sistema di alimentazione per definire la loro applicazione e posizione ottimali. Le loro dimensioni e complessità esigenti richiedono capacità di progettazione e produzione avanzate insieme a un rigoroso controllo di qualità.
“I trasformatori di rifasamento sono la soluzione ottimale per svolgere il complesso compito di controllare il flusso di energia nella rete elettrica. Ciò consente ai nostri clienti di ottimizzare gli investimenti nella rete ed evitare i costi quando integrano energia rinnovabile come l'eolico offshore, migliorando al contempo la loro redditività economica ", ha dichiarato Bruno Melles, Amministratore delegato della Business Line Transformatori, parte del business Power Grids di ABB.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un leader tecnologico che sta guidando la trasformazione digitale delle industrie. Con una storia di innovazione che dura da oltre 130 anni, ABB ha quattro business leader a livello globale, orientati al cliente: Electrification, Industrial Automation, Motion e Robotics & Discrete Automation, supportati dalla piattaforma digitale ABB Ability™. L'attività di ABB Power Grids sarà ceduta a Hitachi nel 2020. ABB opera in oltre 100 paesi con circa 147.000 dipendenti. www.abb.it
Nota (1): German energy regulator to shield power users from coal exit costs
Area download: