Quando nel 2018 ABB ha consegnato la prima sottostazione digitale dell'America Latina in Brasile, la notizia non è passata inosservata. Enel Green Power, azienda leader globale nel settore dell’energia rinnovabile, ha deciso di digitalizzare la gestione e i processi delle proprie risorse per migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi di manutenzione e di incrementare l’utilizzo di soluzioni sostenibili. La migliorata accessibilità ai dati di impianto consente di prendere decisioni più velocemente e di adottare soluzioni in tempo reale per far fronte all’irregolarità dell’energia prodotta dall'irradiazione solare dovuta ai movimenti delle nuvole.
In quest’ottica, la sottostazione digitale di ABB è sembrata la soluzione perfetta. Lavorando a stretto contatto con il cliente, ABB ha proposto diverse alternative di progettazione e ingegneria per trovare la soluzione che soddisfasse i requisiti tecnici ed economici di Enel Green Power.
Decarbonizzare il più grande impianto fotovoltaico del Sud America
La sottostazione di ABB è stata scelta da Enel Green Power per fornire energia solare pulita alla rete di trasmissione brasiliana a 500 kilovolt (kV) proveniente dall'impianto solare fotovoltaico di São Gonçalo a Piauí, nel nord-est del Paese. Questa è la prima sottostazione digitale al mondo in corrente alternata a 500 kV.
La prima parte dell’impianto, a 475 MW, è entrata in servizio lo scorso gennaio. Una volta completato, sarà in grado di generare oltre 1.200 GWh di energia solare pulita, abbattendo oltre 600.000 tonnellate di emissioni di carbonio all'anno.
L'energia fotovoltaica è in forte espansione in Brasile. La capacità installata raggiungerà i 3.000 MW alla fine del 2020, segnando un aumento del 50% rispetto al 2018. Secondo ABSOLAR, l'associazione dell'industria fotovoltaica brasiliana, ciò equivale a $ 1.3 miliardi di investimenti nell'economia del Paese, traducendosi in 15.000 posti di lavoro. Data la situazione, gli operatori di rete oggi richiedono soluzioni digitali per far fronte alla crescente quantità di energia rinnovabile, per sua natura intermittente e distribuita, da integrare nella rete.
Cos’è una sottostazione digitale?
Le sottostazioni digitali di ABB offrono ai clienti maggiore controllo e affidabilità. Sfruttano la rilevazione di dati digitali per trasmettere ininterrottamente informazioni sull’ operatività e lo stato degli asset consentendo un processo decisionale più rapido e affidabile. Aiutano a semplificare l'implementazione di strategie di manutenzione predittiva basate sulle condizioni degli asset stessi attraverso l'applicazione della diagnostica e del servizio remoti. Con l'uso della fibra ottica che sostituisce i cavi in rame, la tecnologia ABB consente operazioni più sicure in sottostazione, tempi di installazione più stretti e riduzione del costo totale d’impianto.
ABB ha consegnato la prima sottostazione digitale al mondo nel 2009. Da allora, ne ha fornite oltre trenta alle utility e a industrie di tutto il mondo.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un leader tecnologico che sta guidando la trasformazione digitale delle industrie. Con una storia di innovazione che dura da oltre 130 anni, ABB ha quattro business leader a livello globale, orientati al cliente: Electrification, Industrial Automation, Motion e Robotics & Discrete Automation, supportati dalla piattaforma digitale ABB Ability™. L'attività di ABB Power Grids sarà ceduta a Hitachi nel 2020. ABB opera in oltre 100 paesi con circa 147.000 dipendenti. www.abb.it