YuMi in laboratorio

Il servizio di SKYTG24

Un tampone ogni 28 secondi, 2500 tamponi al giorno. Eccoli i robot in azione che potenzialmente possono processare un maggior numero di tamponi nel minor tempo possibile. Così inizia il servizio di Sky TG24 del 15 giugno in cui viene presentato un progetto a cui hanno aderito diversi imprenditori/aziende della zona. Sono state messe insieme tecnologie già esistenti ma integrate in un sistema che avrebbe permesso – in maniera modulare – di crescere di capacità.

Tra queste sono state utilizzate macchine che collaborano con le persone – afferma uno degli intervistati. Nello specifico un robot collaborativo – e questo è il nostro YuMi -  che aiuta il tecnico di laboratorio a fare le operazioni in maniera molto più veloce e molto più sicura. Questo, conclude la giornalista del tg, è solo un primo passo di un progetto molto più ampio che si concluderà con l’acquisto di altri impianti che porteranno a processare fino a 5000 tamponi al giorno.

Guarda il servizio di SKYTG24 (aprire da Chrome)!

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp