ABB per alimentare la più grande nave di recupero diamanti marini del mondo per De Beers

ABB per alimentare la più grande nave di recupero diamanti marini del mondo per De Beers

ABB si aggiudica il contratto del Gruppo Damen Shipyards per la fornitura di un sistema di alimentazione avanzato destinato alla prima nave al mondo realizzata su misura per il recupero dei diamanti marini.

ABB fornirà un pacchetto di sistemi di alimentazione integrati che garantirà l’alimentazione alla nave per il recupero dei diamanti più grande e tecnologicamente più avanzata del mondo soddisfacendo eccezionali requisiti di sicurezza, efficienza e disponibilità. La nave è in costruzione presso i cantieri Damen di Damen Shipyards Mangalia sul Mar Nero in Romania. I dettagli finanziari dell'ordine non sono stati resi noti.

Con un costo totale di 468 milioni di dollari, la nave è il più grande investimento singolo mai realizzato nel settore dei diamanti marini. Utilizza la tecnica del subsea crawling, una tecnica avanzata per il recupero dei diamanti dai fondali marini. La nave sarà consegnata nel 2022 a Debmarine Namibia, una joint venture tra il Governo della Repubblica della Namibia e il Gruppo De Beers. De Beers Group è l'azienda leader mondiale nel settore dei diamanti, con un'esperienza senza pari nell'esplorazione, nell'estrazione e nella commercializzazione di diamanti grezzi, che la porta avanti dal 1888.

La Namibia ha i più ricchi giacimenti di diamanti marini conosciuti al mondo, Debmarine Namibia raccoglierà diamanti della più alta qualità nei giacimenti marini, tra 90 e 150 metri di profondità, al largo della costa sud-occidentale del paese. Tradizionalmente, lungo la costa della Namibia, l'estrazione dei diamanti viene effettuata in miniere a cielo aperto ma causa del fatto che questo tipo di estrazione dovrebbe esaurirsi in 15 anni l'estrazione offshore è in aumento.

La nuova nave di 177 metri è stata progettata dai famosi architetti navali norvegesi di Marin Teknikk. Diventerà la più grande nave della flotta dell'armatore, superando le dimensioni dell'attuale nave più grande della Debmarine Namibia, la Mafuta, di 8.000 tonnellate di dislocamento (peso della nave in base alla quantità d'acqua spostata dallo scafo). Si prevede che la produzione annuale dell'armatore aumenterà del 35%, contribuendo con ulteriori 500.000 carati ai livelli di produzione attuali.

Gli specialista dell'estrazione mineraria offshore ha già installato in precedenza sistemi di alimentazione di ABB a bordo della SS Nujoma (SSN), la nave per l'esplorazione e il campionamento dei diamanti in acque profonde della Debmarine Namibia.

"Il successo dell'SSN, con l'alta affidabilità, l‘efficiente posizionamento, il basso consumo di carburante e il funzionamento sicuro, è stato determinante nella scelta degli stessi sistemi per la nuova nave per il recupero dei diamanti, con i sistemi di alimentazione di ABB come parte integrante della soluzione", ha dichiarato Michael Curtis, che sta guidando il progetto di nuova costruzione per Debmarine Namibia.

La più recente tecnologia ABB garantirà che la nave raggiunga un tempo di attività insuperabile. Oltre al sistema avanzato per la generazione di energia, la distribuzione e i sistemi di propulsione a velocità variabile, la soluzione include un grande gruppo di continuità marino a doppia conversione online (MUPS) per supportare i processi di controllo vitali della nave, riducendo significativamente il rischio di perdite di potenza critiche e tempi di fermo macchina. Il MUPS di ABB è progettato per una disponibilità senza interruzioni, garantendo il backup dell'energia elettrica per i sistemi di controllo di bordo della nave del peschereccio sottomarino e dell'impianto di lavorazione che smista attraverso i sedimenti sollevati dal fondale marino per estrarre i diamanti. Il sistema energetico avanzato e strettamente integrato di ABB contribuirà ad ottimizzare il carico dei motori, oltre a ridurre le ore di funzionamento e i costi del carburante e a diminuire le esigenze di manutenzione.

"ABB è riconosciuta a livello globale come un'azienda tecnologica leader in grado di fornire soluzioni per imbarcazioni personalizzate avanzate e complesse. Siamo lieti di lavorare con loro come parte di un progetto di nuova costruzione di riferimento per entrambe le società", ha dichiarato Mark Vermeulen, amministratore delegato di Damen Offshore & Transport.

"Questa è una nave davvero speciale, ricca di tecnologia sofisticata, un progetto che richiede un rapporto particolarmente stretto con il cliente per garantire la fornitura di soluzioni ottimali per le specifiche esatte", ha dichiarato Juha Koskela, Managing Director, ABB Marine & Ports. "Siamo entusiasti di vedere che il team che sta dietro a questa nave avanzata riconosce i vantaggi dell'efficienza, della sicurezza e dei tempi di attività disponibili grazie all'integrazione. Questo successo è anche coerente con la crescente trazione delle soluzioni elettriche, digitali e di connessione di ABB per un numero crescente di tipi di navi e profili operativi".

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp