ABB ha segnato l'inizio dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento di San Giovanni Valdarno, Arezzo, che fungerà da centro di eccellenza globale e sito produttivo per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. Si prevede che l'impianto di 16.000 metri quadrati sarà operativo entro la fine del 2021.
L'investimento di 30 milioni di dollari in questo nuovo impianto è un'ulteriore prova del continuo impegno di ABB, leader mondiale nel mercato delle soluzioni per la mobilità elettrica, nel guidare l'innovazione in questo settore in rapida crescita. Questa operazione fa seguito a un investimento di 10 milioni di dollari in un nuovo quartier generale mondiale e centro di Ricerca e Sviluppo (R&S) completamente sostenibile dedicato alla mobilità elettrica, costruito nel TU Delft Campus di Heertjeslaan, Paesi Bassi, la cui inaugurazione è prevista per la fine di quest'anno.
Il nuovo impianto produrrà l'intero portafoglio di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in corrente continua (DC) di ABB, da quelli per uso domestico a quelli per l'installazione in aree pubbliche e a quelli dedicati al trasporto pubblico urbano. Contribuirà inoltre a sostenere ulteriormente la crescita e l'innovazione di ABB nel settore della mobilità elettrica.
Giampiero Frisio, responsabile della divisione Smart Power di ABB, ha commentato: "La giornata di oggi rappresenta una significativa pietra miliare per il nostro business della mobilità elettrica. ABB guida il progresso di questo settore da oltre un decennio e questa nuova struttura all'avanguardia contribuirà in modo significativo a far progredire ulteriormente l’adozione a livello globale della mobilità elettrica a zero emissioni".
La nuova struttura sarà caratterizzata dall'integrazione delle soluzioni digitali di ABB AbilityTM. Queste permetteranno una visibilità completa e l'ottimizzazione della produzione di ogni singolo prodotto rendendo interconnessi i sistemi di gestione automatizzata del magazzino con i reparti della fabbrica. Al sistema informativo della fabbrica saranno collegate apparecchiature automatizzate per l'assemblaggio di circuiti stampati e sistemi di monitoraggio e test.
Le attività di R&S si svolgeranno in uno spazio dedicato di 3.200 metri quadrati per lo sviluppo e la prototipazione. Si concentreranno sull'implementazione di soluzioni innovative, nuovi software e strumenti di gestione del ciclo di vita del prodotto per integrare completamente le attività di R&S con le attività di produzione, sia internamente che con servizi di produzione elettronica esterni.
Nel frattempo, l'integrazione di fonti di energia rinnovabile come i pannelli solari sul tetto, un sistema di riscaldamento e raffrescamento ottimizzato e l'introduzione di una flotta di veicoli elettrici per i dipendenti, la logistica, le vendite e i team di assistenza contribuiranno a contenere l'impatto ambientale della struttura.
Conclude Frank Muehlon, responsabile del business globale di ABB per le soluzioni di infrastrutture per la mobilità elettrica: "Poiché la domanda globale di trasporto sostenibile continua ad aumentare, questa nuova struttura garantirà che ABB possa soddisfare tale domanda, rimanendo fornitore di soluzioni per ogni tipologia di ricarica nel settore della e-mobility".
ABB vanta un'esperienza senza pari nello sviluppo di soluzioni di trasporto sostenibili. Da quando è entrata nel mercato della ricarica dei veicoli elettrici un decennio fa, ABB ha venduto più di 14.000 sistemi di ricarica veloci ABB in corrente continua in più di 80 paesi. ABB ha recentemente ricevuto il premio Global E-mobility Leader 2019 per il suo ruolo a sostegno dell’adozione di soluzioni di trasporto sostenibile a livello internazionale.
ABB ha recentemente annunciato che fornirà la tecnologia di ricarica per le auto Gen3 nel Campionato Mondiale di Formula E della FIA, la prima serie di gare globali interamente elettriche.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 110.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. www.abb.com