ABB ha ricevuto un ordine per 800 robot industriali da Volkswagen Veicoli Commerciali per supportare la produzione di una nuova generazione di veicoli elettrici nel suo stabilimento di Hannover, in Germania. Volkswagen Veicoli Commerciali sta modernizzando la sua fabbrica di Hannover e sta installando impianti all'avanguardia per costruire l'ID interamente elettrico [ID è la sigla che indica le vetture totalmente elettriche], Buzz van, di cui inizierà la produzione nel 2022. I robot ABB saranno installati per svolgere una serie di attività di costruzione di carrozzerie.
"Siamo entusiasti di estendere il nostro rapporto commerciale di lunga data con Volkswagen sostenendo la loro espansione nella mobilità elettrica. Le soluzioni robotizzate di ABB forniranno ai processi produttivi di Volkswagen livelli di flessibilità senza precedenti, per aiutarli ad adattarsi alle tendenze e alle mutevoli esigenze dei clienti", ha dichiarato Sami Atiya, Presidente di ABB Robotics & Discrete Automation. "La fortissima espansione del segmento EV (eletrical vehicles) richiede soluzioni produttive nuove e innovative. Con la nostra profonda esperienza in questo settore, stiamo aiutando i nostri clienti del settore automobilistico a padroneggiare questa importante e strategica transizione verso un trasporto più sostenibile".
Oltre ai robot e alle attrezzature specifiche per le applicazioni, ABB offre all'industria automobilistica celle di produzione standardizzate e la progettazione, la pianificazione e la realizzazione di linee di produzione complete. Attraverso la piattaforma ABB Ability™, i clienti hanno anche l'opportunità di beneficiare di vari servizi digitali, tra cui l'ottimizzazione dei processi, la gestione del parco robot e la manutenzione predittiva.
Quest'anno ABB ha lanciato una serie di nuove tecnologie innovative che supportano i produttori del settore automobilistico nell'aumentare la produttività e migliorare le loro prestazioni in termini ambientali, come la soluzione PixelPaint per la verniciatura automobilistica personalizzata. PixelPaint utilizza una testa a getto d'inchiostro per eliminare l'overspray, garantendo l'applicazione di vernice bicolore e di disegni personalizzati in una sola passata, senza necessità di mettere e togliere maschere. Questo riduce i tempi di ciclo di circa il 50% e migliora la sostenibilità, con il 100% della vernice applicata alla carrozzeria.
ABB Robotics & Discrete Automation è all'avanguardia nella robotica, nell'automazione di impianti e nei servizi digitali, con un'offerta di soluzioni innovative per un'ampia gamma di settori, dall'automotive, all'elettronica, alla logistica. Fra i maggiori fornitori mondiali di robotica e automazione, ABB Robotics ha venduto oltre 400.000 soluzioni robotiche. Supporta clienti di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività, la flessibilità e la semplicità e a migliorare la qualità del lavoro. Sostiene la transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation impiega più di 10.000 persone in oltre 100 sedi in 53 Paesi. www.abb.com/robotics
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 110.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. www.abb.com