Avere la gestione dell’energia sotto controllo: per ogni azienda una chiave per la competitività

Avere la gestione dell’energia sotto controllo: per ogni azienda una chiave per la competitività

Con Intelligent Distribution di ABB, la distribuzione elettrica diventa un asset valorizzato che garantisce efficienza energetica, ottimizzazione dei consumi, riduzione dei costi e continuità di servizio, con una soluzione scalabile e implementabile nel tempo

Il panorama energetico e produttivo è in forte evoluzione, grazie all’ ammodernamento delle reti elettriche a livello globale, spinto dalla privatizzazione del mercato elettrico del nostro Paese, dalla digitalizzazione e da una maggiore attenzione alla sostenibilità e alle fonti rinnovabili. Tutto ciò avviene in uno scenario caratterizzato da trend che offrono nuove opportunità per le aziende italiane, di ogni dimensione, per rinnovare i propri impianti elettrici.

“In questo contesto, Intelligent Distribution di ABB rappresenta per le aziende, dalle PMI alle grandi realtà, un’opportunità per innovare radicalmente i propri impianti elettrici consentendo loro di esercitare, in piena consapevolezza, il controllo energetico delle proprie attività” ha commentato Gianluca Lilli, responsabile della business area Electrification per l’Italia.“Scalabilità, accessibilità e alto livello di digitalizzazione sono i tratti distintivi di queste soluzioni che permettono alle aziende di aumentare la propria competitività trasformando la gestione energetica da voce di costo a centro di profitto, con un occhio alla sostenibilità ambientale e a sviluppi futuri con integrazione di fonti rinnovabili e scambi energetici sulla rete”.

Per supportare le aziende in questa sfida, ABB lancia Intelligent Distribution, un sistema di soluzioni scalabili, integrate e interconnesse, che favoriscono l’evoluzione degli impianti elettrici di ogni tipo di infrastruttura, permettendo di prenderne il pieno controllo in termini di efficienza e produttività.

Si tratta di un sistema di soluzioni basato sulla connessione di dispositivi in rete che, grazie alla gestione dei dati in cloud, offre la possibilità di attivare strategie di ottimizzazione dei consumi, di gestione dei carichi e di efficienza degli impianti, grazie anche a programmi di manutenzione predittiva. Tutti elementi che garantiscono un rapido ritorno dell’investimento. Il sistema è espandibile e adattabile progressivamente nel corso del tempo, permettendo di integrare e non vanificare gli investimenti già sostenuti.

La soluzione Intelligent Distribution è basata su ABB Ability™, una piattaforma scalabile e basata su cloud, che collegando tutti i dispositivi sull'infrastruttura elettrica offre funzionalità di gestione remota in tempo reale.

Con la misurazione e il monitoraggio dell’energia anche da remoto i clienti possono per la prima volta avere piena consapevolezza della ripartizione dei loro consumi e in base a questo attivare strategie di risparmio energetico fino a ridurre fino al 20% il costo dell'energia elettrica.

Scenario e trend

In un prossimo futuro la distribuzione elettrica diventerà ancora più integrata nella progettazione urbana e delle nostre imprese, come evidenziato da alcuni trend attuali quali la trasformazione digitale e il suo impatto sul mondo dell’impresa, la crescente attenzione ai temi della sostenibilità, l’urbanizzazione e le implicazioni legate alla mobilità e all’uso dell’energia, il passaggio alle fonti rinnovabili e la flessibilità nel sistema elettrico introdotta dalle smart grids.

Secondo il rapporto mensile di Terna del settembre 2020, le fonti alternative nel nostro Paese hanno soddisfatto il 36,1% della domanda di energia elettrica: un risultato che porta l’Italia in terza posizione all’interno della classifica europea per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come affermato dal GSE.

È facile dunque prevedere, in funzione di questa continua evoluzione verso le rinnovabili, un aumento degli investimenti che guiderà la crescita del mercato e renderà cruciale l’adeguamento tecnologico e l’efficientamento degli impianti.

Altro trend da tenere in considerazione è quello dell’urbanizzazione. In Italia si assiste alla crescita di nuovi aggregati urbani e di insediamenti produttivi. Secondo l’ISTAT più del 90% degli italiani oggi vive nei centri abitati. Ciò concorre ad un incremento della mobilità e allo sviluppo delle tecnologie e della rete infrastrutturale. In un prossimo futuro la distribuzione elettrica diventerà ancora più protagonista della progettazione urbana.

La crescente attenzione sulle reti 5G - l'Italia è seconda in termini di infrastrutture e tecnologia tra i Paesi europei - implicherà un utilizzo crescente di dispositivi connessi che tenderà a migliorare le abitudini energetiche dei consumatori generando ingenti risparmi che la Commissione Europea stima in 6,5 miliardi di euro l’anno a partire dal 2025.

Anche la mobilità elettrica sta contribuendo all’evoluzione della distribuzione elettrica. Si prevede che entro il 2022 ci saranno oltre 500 diversi modelli di veicoli elettrici disponibili a livello globale e ciò determinerà un'ulteriore richiesta di energia elettrica. Questa crescita determinerà un forte sviluppo tecnologico per supportare la ricarica e il conseguente fabbisogno di energia elettrica.

Vantaggi della distribuzione elettrica intelligente per le aziende

Grazie ad una maggiore consapevolezza energetica, le aziende non hanno più un ruolo passivo nel consumo di energia (consumer), ma diventeranno sempre di più parte attiva del processo di produzione e distribuzione (prosumer). Le aziende che producono energia tramite fonti rinnovabili o sistemi di co-generazione potranno immettere nella rete l’energia in eccesso, controllare il proprio utilizzo di energia e scambiare l’energia.

Tutto questo con un contributo alla sostenibilità perché, grazie alla misurazione e al monitoraggio digitale, è possibile migliorare l'efficienza energetica dell'impianto che secondo il Digital Energy Efficiency Report 2020 rilasciato da Politecnico di Milano vede aumentare del 18% gli investimenti per il monitoraggio delle prestazioni energetiche degli impianti, degli asset e dei cicli produttivi.

L’accessibilità a tutti i dati dell’impianto inoltre può rappresentare un'alternativa economica alle ispezioni in grado di fornire un payback inferiore a 3 anni (Fonte: European Parliament and Council’s EU Directive 2018/844).

Per quanto riguarda la sostenibilità degli edifici, l’utilizzo di Intelligent Distribution dà la possibilità di soddisfare 3 su 9 delle categorie richieste dell’Energy and Environmental Design (LEED), lo standard riconosciuto a livello internazionale per la certificazione di sostenibilità degli edifici.

Intelligent Distribution di ABB rappresenta un’opportunità per gli imprenditori delle piccole e medie imprese di innovare radicalmente i propri impianti, offrendo strumenti che consentono loro di esercitare, in piena consapevolezza, il controllo energetico della propria attività.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell'automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 110.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. 

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp