La società Cleantech Hitachi Zosen Inova (HZI) Australia, ha selezionato tre analizzatori ABB ACF5000 come parte di una soluzione completa di monitoraggio continuo delle emissioni (CEM) per monitorare accuratamente la composizione dei gas di scarico nel suo nuovo impianto di termovalorizzazione di East Rockingham, situato a 45 km a sud di Perth, nell'Australia occidentale.
L’Agenzia australiana per le energie rinnovabili (ARENA), che ha fornito supporto al progetto tramite la concessione di finanziamenti, sostiene che strutture high-tech come questo impianto di termovalorizzazione sono in grado di sostenere l'Australia nel fronteggiare due importanti sfide, fornendo soluzioni sostenibili ed economiche sia per la generazione di elettricità che per la gestione dei rifiuti.
L'impianto produrrà 29 MW di elettricità per la rete elettrica statale locale, di cui oltre il 50% è considerato rinnovabile. Questa è una capacità sufficiente per alimentare 40.000 case partendo da una materia prima annua fino a 330.000 tonnellate di rifiuti urbani, industriali e commerciali. I sottoprodotti del processo di incenerimento saranno utilizzati per costruire strade e produrre materiali da costruzione, assicurando che 70.000 tonnellate di ceneri pesanti non finiscano in discarica.
Il successo del progetto da 511 milioni di dollari australiani è fondamentale per migliorare il tasso di conversione dei rifiuti. Perth è costruita su una pianura costiera sabbiosa e dipende fortemente dalle acque sotterranee come fonte primaria di acqua potabile, quindi è improbabile che nuove discariche dell'area metropolitana vengano approvate quando le discariche esistenti raggiungeranno la massima capacità.
Gli analizzatori di gas multicomponente di ABB aiuteranno l'operatore dell'impianto a controllare i costi di conformità, eliminare la complessità e massimizzare i profitti operando in modo sostenibile. La tecnologia digitale dei servizi sarà una caratteristica fondamentale del progetto, in particolare ABB Ability™ Condition Monitoring per i dispositivi di misurazione che consentirà ad ABB di fornire supporto remoto durante la messa in servizio, l'avvio e per tutto il ciclo di vita degli analizzatori. Ciò significa che ABB offrirà il contributo tecnico di esperti senza visitare il sito, consentendo una manutenzione basata sulle condizioni invece della manutenzione programmata, con l'interazione garantita dalle tecnologie di sicurezza informatica leader a livello mondiale di ABB.
"Siamo lieti di aver scelto ABB per questo progetto in quanto condivide la nostra missione di fornire soluzioni sostenibili per un ambiente migliore", ha affermato Marc Stammbach, Country Sales Manager di Hitachi Zosen Inova Australia.
Oltre a sviluppare e costruire la struttura all'avanguardia nella zona industriale di Rockingham, che sarà la seconda più grande del suo genere ad essere costruita in Australia, HZI sarà uno dei suoi gestori e operatori. I progetti di termovalorizzazione attirano il più alto livello di valutazione da parte delle autorità di regolamentazione ambientale e la combinazione tra analizzatori di gas di livello mondiale di ABB e servizi esperti contribuirà a garantire il massimo tempo di attività, conformità normativa e operazioni redditizie continue. Il CEMs di ABB garantisce una disponibilità dei dati superiore al 98%, il che significa meno attività di manutenzione, costi totali di proprietà inferiori ed eliminazione dello stress e del carico di lavoro causati dalla non conformità.
“ABB è entusiasta di essere coinvolta in questo rivoluzionario progetto di termovalorizzazione che aiuta a ridurre l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti e supporta la nostra visione per un mondo più sostenibile”, ha affermato Adrian Mather, responsabile della divisione Measurement & Analytics di ABB in Australia. "La nostra offerta di analisi, le capacità locali e la competenza nel settore ci consentono di dare un contributo significativo lungo la catena del valore del progetto, dall’ingegnerizzazione e dall'esecuzione del progetto al supporto del ciclo di vita".
Una volta operativo nel dicembre 2022, questo nuovo impianto e il suo processo raggiungeranno il 96% di conversione dalla discarica. Ciò avrà un impatto ambientale significativo dato che più di 23 milioni di tonnellate di rifiuti finiscono nelle discariche australiane ogni anno, con l'Australia occidentale che ha il più alto tasso di produzione di rifiuti pro capite, insieme al tasso di recupero più basso, di qualsiasi stato dell'Australia.
Il progetto ha ottenuto il contratto di finanziamento il 23 dicembre 2019 ed è di proprietà di un consorzio composto da John Laing (40%), Masdar/Tribe (40%), Acciona Construction (10%) e Hitachi Zosen Inova (HZI), (10%). Gli azionisti del progetto hanno assegnato l’appalto per la progettazione, la costruzione e la messa in servizio dell'impianto a un consorzio EPC formato da Acciona Industrial e HZI.
Il sistema di analisi spettrometrico FTIR multicomponente ACF5000 di ABB può misurare fino a 15 componenti di gas contemporaneamente ed è un sistema completo con un design compatto e modulare che offre un basso costo totale di proprietà. Al centro di oltre duemila analizzatori e installazioni di soluzioni CEM a livello globale c’è la tecnologia ABB. Queste soluzioni di misurazione avanzate consentono ad alcune delle più grandi città del mondo, tra cui Francoforte, Londra, Vienna e Singapore, Milano di generare energia rinnovabile dai rifiuti in modo efficiente, economico e sicuro. Gli analizzatori di ABB si trovano anche nello spazio, dove monitorano le emissioni di gas serra dai satelliti.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale che stimola la trasformazione della società e dell'industria per ottenere un futuro più produttivo e sostenibile. Collegando il software al suo portafoglio di elettrificazione, robotica, automazione e movimento, ABB spinge i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza che risale a più di 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da circa 110.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.