L'ultima soluzione innovativa di ABB per la produzione automobilistica - la stazione di verniciatura per gli interni Compact Interior Paint - combina 12 robot per offrire un'alternativa salvaspazio alle tradizionali soluzioni robotizzate di verniciatura degli interni, aiutando i costruttori di impianti per l'industria automobilistica a ridurre l'ingombro delle loro cabine di verniciatura fino al 33%, pur restando in grado di verniciare una grande varietà di tipi di veicoli, dalle auto e SUV ai grandi monovolume.
Con quattro robot IRB 5350 per l'apertura delle porte e due robot IRB 5500-22 per l'apertura del cofano e del bagagliaio, i vantaggi della soluzione sono la compattezza e la produttività portata da sei dei nuovi robot a 7 assi IRB 5500-27 di ABB.
Caratterizzato da un area esterna di 3,8 metri, top della categoria, e in grado di offrire una scelta di opzioni di montaggio a pavimento, a parete o invertita, l'estensione dello sbraccio offerta dall'IRB 5500-27 permette al robot di raggiungere più lontano attraverso la carrozzeria di un'auto rispetto ad altre soluzioni robotizzate. L'angolo di lavoro migliorato riduce il numero di robot necessari per svolgere un particolare compito ed elimina la necessità di un binario lineare.
L'ampliamento dello sbraccio consente inoltre al robot di ottimizzare l'angolo dell'atomizzatore rispetto alla superficie da verniciare, il che contribuisce a ridurre lo spreco di vernice riducendo al minimo l'overspray, mentre il risparmio di spazio ottenuto dalla Compact Interior Painting Station di ABB riduce la necessità di ventilazione e illuminazione all'interno della fabbrica, contribuendo a rendere le operazioni di verniciatura più sostenibili ed economiche.
Un altro vantaggio è la capacità del robot di essere in grado di compensare quello accanto per mantenere la produttività. In caso di guasto, il robot funzionante rimanente entrerà in una modalità per cui potrà o aumentare la velocità per coprire il lavoro di entrambi i robot, o aumentare il tempo di ciclo per coprire il robot guasto fino a quando non potrà essere riportato in linea.
L'utilizzo del software SafeMove di ABB garantisce che i robot possano lavorare in stretta vicinanza. Impostando l'area di lavoro di ogni robot come zona di sicurezza e utilizzandola per controllarne la velocità e il movimento, si elimina il rischio di collisione o l'attivazione di un arresto di emergenza. L'uso di SafeMove aiuta anche a prevenire danni ai lavoratori che potrebbero dover entrare nella cabina, poichè i robot si arrestano automaticamente non appena viene rilevata la presenza di una persona.
"La nostra Compact Interior Painting Station è un ulteriore passo del percorso per aiutare gli costruttori di impianti del settore automobilistico a trovare nuovi modi per migliorare la loro flessibilità e ridurre i costi di produzione e il loro impatto sull'ambiente, laddove possibile", afferma Jörg Reger, Managing Director Automotive OEM per ABB Robotics. "Eliminando la necessità di apparecchiature ausiliarie come il binario lineare e i ventilatori aggiuntivi, Compact Interior Paint Station può contribuire a ridurre significativamente i tempi e i costi di allestimento di una cabina di verniciatura. Grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse configurazioni di cabine, e con un minor numero di articoli che devono essere installati e sottoposti a manutenzione, rappresenta una soluzione ideale per il retrofit di cabine di verniciatura esistenti".
ABB Robotics & Discrete Automation è all'avanguardia nella robotica, nell'automazione di impianti e nei servizi digitali, con un'offerta di soluzioni innovative per un'ampia gamma di settori, dall'automotive, all'elettronica, alla logistica. Fra i maggiori fornitori mondiali di robotica e automazione, ABB Robotics ha venduto oltre 400.000 soluzioni robotiche. Supporta clienti di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività, la flessibilità e la semplicità e a migliorare la qualità del lavoro. Sostiene la transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation impiega più di 10.000 persone in oltre 100 sedi in 53 Paesi. www.abb.com/robotics
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 110.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. www.abb.com