L'immensa diga svizzera che tutto il mondo ha imparato a conoscere grazie all’avvincente film del famoso agente segreto con licenza di uccidere, oggi fa un salto di qualità a beneficio delle locali utenze di energia elettrica, potendo contare sulla tecnologia di protezione dell'alimentazione messa a disposizione da ABB.
La centrale idroelettrica di accumulo della Verzasca SA, realizzata tra il 1960 e il 1965, utilizza le acque del bacino della Val Verzasca. Con i suoi 220 metri, questa diga è una delle più alte della Svizzera. Attraversa la valle, formando un bacino di accumulo con un invaso totale di 105 milioni di m3. Ha una produzione media annua di 227 milioni di kWh (122 milioni in estate e 105 in inverno), equivalente al consumo annuo di 50.444 famiglie.
Nota non solo per la produzione di energia, l'imponente costruzione e l’ambiente circostante sono stati sfruttati da numerosi registi per girare scene spettacolari. Il suo cameo più famoso è stata l'apparizione in una scena di bungee jumping nel film di 007 "GoldenEye", che non solo ha stabilito un record di altezza per questo tipo di salti, ma ha anche conquistato il Guinness dei primati come migliore scena stunt della storia del cinema.
Mantenere l'alimentazione elettrica per un impianto così grande è fondamentale. Per garantire la disponibilità di energia e la massima sicurezza per i suoi componenti critici come le pompe dell'olio per i regolatori delle turbine, i sistemi di controllo, i comandi della diga, la sicurezza video, l'illuminazione di emergenza, le pompe di drenaggio, la telefonia e i sistemi IT, Verzasca SA si è rivolta ad ABB per una soluzione del gruppo di continuità (UPS).
"L'elevata disponibilità di energia, la standardizzazione dei prodotti UPS, la flessibilità, le elevate prestazioni e il servizio di prossimità sono stati i nostri fattori principali per la scelta del fornitore", afferma Andrea Papina, direttore di Verzasca SA.
Avendo già installato apparecchiature nella centrale elettrica, dove disponibilità e affidabilità erano criteri essenziali, ABB è stata scelta da Verzasca SA per aggiornare parti dell'infrastruttura di protezione dell'alimentazione con i suoi sistemi modulari DPA UPScale (dotati di 10 moduli da 20 kW ciascuno).
L'architettura modulare di DPA UPScale soddisfa tutti i requisiti di Verzasca SA. Progettato per applicazioni di media potenza, questo UPS fornisce una vera e propria protezione modulare dell'alimentazione in un unico armadio.
Il suo design flessibile fornisce un modello "pay-as-you-grow" in modo da non dover sovradimensionare la configurazione originale. Moduli di potenza aggiuntivi possono essere semplicemente inseriti in armadio secondo le reali necessità, senza alcuna penalità di ingombro o costi di installazione. I moduli UPS provenienti da installazioni già in dotazione, possono essere quindi utilizzati riducendo il costo totale di proprietà e garantire la massima flessibilità.
"La DPA UPScale sfrutta ed estende la standardizzazione degli UPS installati presso la centrale elettrica gestita da Verzasca SA", afferma il rappresentante locale di ABB Renzo Salmina. "Il cliente ha anche apprezzato la facilità di installazione e manutenzione che ha assicurato la continuità dei processi critici. La manutenzione è semplice, in quanto i moduli possono essere sostituiti senza problema per il carico critico collegato. Il costo di gestione è ridotto rispetto a soluzioni analoghe. Inoltre, il marchio ABB è garanzia per la qualità del prodotto".
La reputazione, l'affidabilità, la qualità del prodotto e il servizio efficiente di ABB sono stati fattori di successo per questo progetto. Salmina conclude: "L'eccellente collaborazione e la professionalità degli operatori di Verzasca SA hanno garantito che non ci siano stati problemi con l'installazione e la migrazione dall'UPS precedentemente installato".