ABB lancia il software Wizard Easy Programming per il suo robot industriale IRB 1100, consentendo agli utenti alle prime armi di introdurre l'automazione robotizzata nelle loro linee di produzione senza la necessità di competenze di programmazione specialistica o alcuna conoscenza del codice RAPID.
Basato su semplici blocchi grafici, Wizard Easy Programming rende facile per i non specialisti la programmazione dei propri robot. I blocchi rappresentano azioni come: "spostarsi nella posizione", "raccogliere un oggetto" e "ripetere i movimenti", rendendo facile e intuitivo costruire una serie di semplici passaggi che il robot deve eseguire. Ci sono anche funzioni per la gestione degli errori, che consentono ai programmatori inesperti di risolvere errori come le collisioni.
Con Wizard Easy Programming, un robot può essere installato e funzionante in pochi minuti. Il processo di programmazione si riduce al semplice trascinare e rilasciare il blocco richiesto su ABB FlexPendant, con l'utente in grado di vedere immediatamente i risultati e regolare le azioni del robot se necessario. Collegando questi blocchi insieme, è possibile creare programmi completi per applicazioni come l'asservimento o l'assemblaggio di macchine, senza la necessità di alcuna conoscenza dei linguaggi di programmazione dei robot.
Il software ABB Wizard Easy Programming, che è già predisposto per Single Arm YuMi®, è disponibile gratuitamente, può essere installato come "add-on" e sarà precaricato sulla FlexPendant di ogni nuovo IRB 1100. Wizard sarà disponibile su altri robot industriali ABB in futuro.
"C'è una crescente domanda da parte dell'industria di robot che possono essere programmati facilmente per una vasta gamma di attività, motivo per cui ABB sta espandendo la capacità di Wizard Easy Programming per supportare piccoli robot industriali a partire dall'IRB 1100", ha affermato Antti Matinlauri, Responsabile della gestione del prodotto per ABB Robotics. “Le persone si sono abituate alle semplici interfacce utente degli smartphone e di altre tecnologie di consumo. Il nostro strumento Wizard Easy Programming utilizza questo concetto per eliminare lo sforzo dalla programmazione di robot industriali e ci porta avanti verso la possibilità per chiunque di utilizzare la robotica."
Per le aziende con esigenze di programmazione più specializzate, è possibile creare anche nuovi blocchi per eseguire attività specifiche. Ciò si ottiene tramite il software ABB Skill Creator che ABB o i suoi partner possono utilizzare per trasformare le routine di programmazione RAPID standard in blocchi Wizard, pronti per l'uso da parte di non programmatori. I blocchi personalizzati, chiamati Skill, possono essere prodotti per controllare pinze speciali o applicazioni di visione.
Skill Creator è un software separato che può essere scaricato da Developercenter.robotstudio.com.
ABB Robotics & Discrete Automation è all'avanguardia nella robotica, nell'automazione di impianti e nei servizi digitali, con un'offerta di soluzioni innovative per un'ampia gamma di settori, dall'automotive, all'elettronica, alla logistica. Fra i maggiori fornitori mondiali di robotica e automazione, ABB Robotics ha venduto oltre 400.000 soluzioni robotiche. Supporta clienti di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività, la flessibilità e la semplicità e a migliorare la qualità del lavoro. Sostiene la transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation impiega più di 10.000 persone in oltre 100 sedi in 53 Paesi. www.abb.com/robotics
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 110.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. www.abb.com