Nella misura fiscale, l’accuratezza della misura è un aspetto cruciale. Errori minimi possono avere un elevato impatto economico, ma quando si opera in campo in condizioni particolarmente severe può essere difficile mantenere elevati livelli di precisione. Per far fronte a questa sfida, il flow computer ABB Flow-X per gas e liquidi è stato potenziato per rispondere ai requisiti della certificazione di Classe 1 Divisione 2 e ATEX/IECEx Zona 2. La nuova certificazione aumenta l’intervallo di temperatura di esercizio da -40 °C a +75 °C con umidità compresa tra il 5% e il 95%.
Gli ingressi analogici del Flow-X offrono una precisione ineguagliata, dello 0,008%, e lo rendono una soluzione ad alta accuratezza per aree pericolose conforme alle normative più stringenti applicabili alla metrologia legale, sia che sia installato in sala controllo o direttamente in campo.
Flow-X è anche la piattaforma di automazione più versatile ed efficiente sotto il profilo dei costi per la misura e il controllo di gasdotti e oleodotti, unità LACT e sistemi di carico e scarico di autocarri e vagoni ferroviari. Grazie alle sue funzionalità di controllo integrate, non sono più necessari PLC aggiuntivi o controllori dedicati per i campionatori. Oltre alle funzionalità di proving, batching e controllo PID, Flow-X offre anche funzionalità configurabili per il controllo di valvole, campionatori, LACT e carico/scarico di liquidi. Non richiede sfiati, involucri anti-esplosione e scatole di derivazione aggiuntivi.

Essendo l’affidabilità un aspetto fondamentale e prioritario, l’intera serie Flow-X rappresenta una soluzione sicura e stabile per la metrologia legale. Il flow computer, rigorosamente testato per verificarne l’immunità alle interferenze elettromeccaniche, è dotato anche di controllo degli accessi in base ai ruoli (role-based access control) e di comunicazione protetta per impedire l’accesso non autorizzato e la manomissione dei dati.
La facilità d’uso è assicurata dall’interfaccia utente multilingue e dalla configurazione guidata di tutti gli elementi del sistema di misura. La tracciabilità è pienamente conforme allo standard API MPMS, Capitoli 21.1 e 21.2, comprese le verifiche “as-found/as-left”.
Il business Process Automation di ABB è leader nell'automazione, elettrificazione e digitalizzazione per le industrie di processo e ibride. Serviamo i nostri clienti con un ampio portafoglio di prodotti, sistemi e soluzioni end-to-end, tra cui il nostro sistema di controllo distribuito, i software e i servizi per l’intero ciclo di vita, prodotti specifici per ogni settore, nonché un’ampia offerta per la misurazione e l’analisi, per il settore navale e turbocompressori. Process Automation è al secondo posto nel mercato globale: ci avvaliamo della nostra profonda esperienza nel settore, del nostro team diversificato e della nostra presenza globale, e ci dedichiamo ad aiutare i nostri clienti ad aumentare la competitività, migliorare il ritorno sull'investimento e gestire operazioni sicure, intelligenti e sostenibili.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale che stimola la trasformazione della società e dell'industria per ottenere un futuro più produttivo e sostenibile. Collegando il software al suo portafoglio di elettrificazione, robotica, automazione e movimento, ABB spinge i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza che risale a più di 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da circa 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.