ABB ha realizzato un pacchetto formativo fatto di 2 volumi dedicati alla robotica per le scuole e le università concepito per trasferire agli ingegneri di domani le competenze necessarie per lavorare con i robot e sviluppato per dimostrare e insegnare in aula concetti di programmazione ispirati a esempi reali.
Il nostro collega Maurizio Lepori, responsabile delle iniziative in ambito Educational di ABB Robotics ha contribuito alla stesura di due libri di testo editi da HOEPLI per un corso di robotica base e uno avanzato. Dedicati alle scuole, i due volumi delineano con precisione dei percorsi teorici e pratici di robotica industriale e collaborativa.

“L’idea è nata dalla richiesta delle imprese di avere giovani diplomati specializzati” afferma Maurizio. “In risposta a questa esigenza abbiamo cominciato a organizzare webinar nelle scuole, e, a seguito del grande successo riscontrato e per concretizzare le attività svolte, abbiamo deciso di scrivere i libri di testo mettendo insieme la competenza di ABB, le esigenze di HOEPLI e i suggerimenti dei docenti.”
Per maggiori informazioni: IT-supporto-scuole@abb.com
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che porta energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando i software al suo portfolio prodotti nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per elevare sempre più le prestazioni. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation è all'avanguardia nella robotica, nell'automazione di impianti e nei servizi digitali, con un'offerta di soluzioni innovative per un'ampia gamma di settori, dall'automotive, all'elettronica, alla logistica. Fra i maggiori fornitori mondiali di robotica e automazione, ABB Robotics ha venduto oltre 500.000 soluzioni robotiche. Supporta clienti di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività, la flessibilità e la semplicità e a migliorare la qualità del lavoro. Sostiene la transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation impiega più di 10.000 persone in oltre 100 sedi in 53 Paesi. www.abb.com/robotics