Dall'8 al 16 aprile, ABB Italia partecipa alla rassegna online MCE Mostra Convegno Expocomfort LIVE+DIGITAL, la piattaforma che promuove l'incontro e il networking nel settore idrotermosanitario, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Nello stand virtuale di ABB sarà presentato ACH480, il nuovo drive per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione) che, in un design compatto, offre funzionalità complete non solo per il controllo di ventilatori, pompe e compressori, ma anche per applicazioni più complesse come la gestione di unità di trattamento dell'aria o skid di pompe (batterie di pompe montate su slitte o carrelli). Le funzionalità integrate nel nuovo drive di ABB comprendono controllori PID, filtri EMC, clock e timer per ottimizzare i costi riducendo al minimo la necessità di componenti esterni. Come tutte le apparecchiature di ABB, ACH480 può essere collegato alla piattaforma ABB Ability™ per raccogliere informazioni in tempo reale sulle condizioni e prestazioni dell'azionamento. Maggiori informazioni sul nuovo drive sono disponibili nel comunicato stampa dedicato “L'azionamento ACH480 di ABB per applicazioni HVACR offre funzionalità complete in un design compatto”.

Oltre al lancio di ACH480, ABB presenta a MCE la versione ULH (Ultra Low Harmonic) di ACH580, il convertitore di frequenza specifico per il controllo della climatizzazione, disponibile in moduli da 132 a 355 kW, con grado di protezione IP00 nella versione standard e IP20 su richiesta. ACH580 può controllare tutti i motori nelle applicazioni HVAC, garantendo il raggiungimento dei livelli di efficienza energetica stabiliti.

La vetrina digitale di ABB a MCE sarà completata dal servizio CMS per il monitoraggio delle condizioni da remoto e dal sistema BMS per la supervisione degli edifici intelligenti.
ABB Ability™ Condition Monitoring for Drives è un servizio che fornisce informazioni dettagliate in tempo reale sugli eventi dell'azionamento, per garantire la disponibilità, l'affidabilità e la manutenzione dell'apparecchiatura.
Building Management System di ABB rappresenta la nuova frontiera della supervisione degli edifici intelligenti, un sistema BMS che integra tutte le funzioni di automazione in un unico sistema di supervisione garantito dall’esperienza ABB, consentendo la gestione degli impianti di edifici e infrastrutture anche da remoto via Internet.
Si può visitare lo stand virtuale di ABB dal catalogo espositori dopo essersi iscritti alla piattaforma livedigital.mcexpocomfort.it
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell'automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.