ABB Robotics promuove l’automazione nel settore delle costruzioni con nuove soluzioni di automazione robotica per affrontare le principali sfide tra cui la necessità di alloggi più economici ed ecologici e di riduzione dell'impatto ambientale delle costruzioni assieme alla carenza di manodopera specializzata.
L'automazione robotizzata offre un enorme potenziale per migliorare la produttività, l'efficienza e la flessibilità di produzione in tutto il settore edile, compresi l'inserimento dell’automazione nel settore dei prefabbricati, la costruzione di componenti edili al di fuori dal sito produttivo, la saldatura robotizzata e la movimentazione dei materiali fatta direttamente nei cantieri e la stampa 3D robotizzata per case e strutture personalizzate. Oltre a rendere così il settore più sicuro e più efficiente in termini di costi, i robot stanno migliorando la sostenibilità riducendo l'impatto ambientale, aumentando la qualità e riducendo gli sprechi.
"Con così poche imprese edili che oggi utilizzano l'automazione, abbiamo un enorme potenziale per trasformare il settore delle costruzioni attraverso la robotica. A differenza della costruzione di automobili o dell'assemblaggio di componenti elettronici, molte tecniche utilizzate nel settore delle costruzioni non sono cambiate da generazioni, quindi stiamo sviluppando nuove soluzioni per affrontare le principali sfide del settore ", ha affermato Sami Atiya, Presidente della Business Area Robotics & Discrete Automation di ABB. “Questo nuovo segmento amplierà la nostra offerta all’interno di una strategia più ampia volta ad accelerare l'espansione in segmenti ad alta crescita come l’elettronica, il settore della cura della persona, i beni di consumo, la logistica e il food&beverage, e a soddisfare la crescente domanda di automazione in diverse industrie."
In un sondaggio globale1 commissionato da ABB su 1900 imprese edili grandi e piccole in Europa, Stati Uniti e Cina, il 91% ha affermato di essere pronta a dover affrontare una crisi della manodopera nei prossimi 10 anni, con il 44% che ha dichiarato di far fatica ad assumere personale per lavori nel mondo dell’edilizia. Il miglioramento della salute e della sicurezza nei cantieri è una priorità per il 42% e la stessa percentuale ha affermato che l'attenzione all’ambiente è un fattore chiave per il cambiamento del settore.
L'81% delle imprese edili ha dichiarato che introdurrà o aumenterà l'utilizzo della robotica e dell'automazione nel prossimo decennio, mentre oggi solo una piccola parte di queste imprese trae vantaggio dalla robotica. Nel sondaggio, solo il 55% delle società di costruzioni afferma di utilizzare robot, rispetto all'84% nel settore automobilistico e al 79% nel settore manifatturiero.
Studi di settore affermano che il valore totale del comparto edile aumenterà dell'85% fino a raggiungere 15.500 miliardi di dollari in tutto il mondo entro il 20302, mentre uno studio interno di ABB Robotics - relativo al mercato potenziale dell’automazione robotizzata nei prossimi 10 anni, in settori chiave del mondo delle costruzioni inclusi i prefabbricati e la stampa 3D, prevede un tasso di crescita a doppia cifra.
I robot consentono un nuovo approccio
Nell'industria che si trova oggi a dovere affrontare una più stringente regolamentazione ambientale e la necessità di edifici più economici, l'automazione robotizzata aiuta a ridurre gli sprechi, il che è significativo quando si stima che fino a un quarto del materiale trasportato in un cantiere resti poi come rifiuto3. Con l'automazione e le soluzioni digitali, i costruttori possono anche pensare a come ridurre i rifiuti all'inizio di un progetto attraverso efficaci processi di progettazione e costruzione degli edifici.
Con oltre 200.000 posti vacanti per addetti con competenze diverse nella sola UE nel secondo trimestre del 20204, la carenza di manodopera nel settore è un problema crescente, considerato che i giovani percepiscono il lavoro in campo edile come un'occupazione pericolosa. Gli operatori edili rappresentano circa il 30% dei lavoratori colpiti da infortuni sul lavoro e hanno probabilità fino a quattro volte maggiori di essere coinvolti in un incidente mortale rispetto ad altri settori, con una stima di 108.000 decessi ogni anno in tutto il mondo5.
I robot possono rendere il settore delle costruzioni più sicuro poiché sono in grado di movimentare carichi di elevato volume e pesanti, accedendo a spazi pericolosi e consentendo nuovi metodi di costruzione più sicuri. Utilizzare robot per compiti ripetitivi e pericolosi per le persone significa che l'automazione può aiutare a superare la crisi del lavoro e delle competenze del settore e rendere le carriere nel mondo dell’edilizia più attrattive per i giovani.
"Un focus maggiore sulla salute, sulla sicurezza e sulla sostenibilità è oggi il vero catalizzatore per gli investimenti in robotica; il numero sempre minore di manodopera qualificata significa che l'industria edile ha bisogno di robot per tenere il passo con le sfide dell'urbanizzazione e del cambiamento climatico", ha aggiunto Atiya. "Mettiamo la nostra esperienza e la nostra offerta di robot e strumenti digitali al centro della catena del valore del settore edile con soluzioni di automazione per una costruzione più rapida, economica e sostenibile, cercando di superare la carenza di manodopera del settore, grazie alla possibilità di gestire coi robot carichi ingombranti e pesanti e l’accesso a spazi pericolosi, dando al contempo possibilità di sfruttare nuove e più sicure modalità di costruzione".
Innovazione già in uso
Pensati per migliorare flessibilità, produttività e qualità, i progetti pilota includono l'assemblaggio automatizzato di pareti, pavimenti e soffitti per alloggi economici a più piani o a più moduli con Autovol negli Stati Uniti, l'installazione robotizzata di ascensori Schindler e l'automazione robotizzata della produzione di case prefabbricate di Intelligent City, aumentando l’efficienza produttiva del 15 percento e la velocità del 38 percento e riducendo gli sprechi del 30 percento.
L'applicazione di saldatura robotizzata utilizzata da Skanska ha migliorato la qualità, la produttività e la sicurezza dei dipendenti attraverso l’automazione della fabbricazione delle strutture di rinforzo in acciaio in loco. Questa soluzione ha inoltre ridotto i costi e l'impatto ambientale del trasporto nei cantieri edili di queste ingombranti strutture di rinforzo.
"È sempre più difficile pensare di trovare persone che svolgano compiti gravosi, pericolosi, pesanti e dispendiosi in termini di tempo", ha affermato Ulf Håkansson, direttore tecnico di Skanska Construction. "Potere svolgere alcune di queste attività con i robot ci permette di impiegare le nostre persone in maniera più efficace e più efficiente. L'automazione si adatta bene anche all'esperienza e all'immaginazione della nuova generazione di ingegneri che sono cresciuti con la tecnologia e che saranno fondamentali per aiutarci a trovare nuovi modi di utilizzare i robot nella nostra attività".
ABB sta collaborando anche con importanti università per lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie di automazione per il mondo delle costruzioni, tra cui l'ETH di Zurigo, una delle principali università di ricerca in Svizzera. All'ETH, presso l'Istituto di tecnologia in architettura, ABB sostiene la ricerca nel campo della fabbricazione robotizzata in architettura e in campo edile e ha contribuito a creare il primo laboratorio al mondo per la fabbricazione digitale robotizzata collaborativa in architettura.
Questa settimana, l’innovativa tecnologia di ABB Robotics per la stampa 3D per il settore edile viene presentata come parte dell'installazione dello studio di architettura austriaco MAEID, partecipante alla 17a Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia, ispirando gli architetti con diverse possibilità di automazione e di stampa 3D, orientandoli verso l'innovazione e nuovi modi di costruire.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito di ABB dedicato al mondo delle costruzioni. Una tavola rotonda dal titolo "Automazione e industria delle costruzioni" sarà disponibile per la visualizzazione sul sito web dal 26 maggio 2021.
1 ABB Construction Industry Survey May 2021. Condotto da 3Gem Global Market Research & Insights, è il sondaggio di ABB relativo al settore edile condotto su 1900 CEO o direttori generali, decision makers di grandi e piccole imprese, tra cui edilizia residenziale e commerciale, fornitori di componenti, appaltatori e subappaltatori, architetti, progettisti e consulenti in Canada, Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Francia e Italia. Realizzato dal 22 aprile 2021 al 12 maggio 2021, 3Gem Research & Insights ha utilizzato sistemi di gestione di panel industriali standard seguendo rigorose procedure di controllo della qualità; fornitura di panel B2B e consumer double opt-in conformi al GDPR.
2 The Global Construction 2030 report (link)
3 DEFRA (link)
4 EU (link)
5 International Labor Organization 2015 (link)
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che porta energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando i software al suo portfolio prodotti nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per elevare sempre più le prestazioni. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation è all'avanguardia nella robotica, nell'automazione di impianti e nei servizi digitali, con un'offerta di soluzioni innovative per un'ampia gamma di settori, dall'automotive, all'elettronica, alla logistica. Fra i maggiori fornitori mondiali di robotica e automazione, ABB Robotics ha venduto oltre 500.000 soluzioni robotiche. Supporta clienti di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività, la flessibilità e la semplicità e a migliorare la qualità del lavoro. Sostiene la transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation impiega più di 10.000 persone in oltre 100 sedi in 53 Paesi. www.abb.com/robotics