ABB Ability™ System 800xA 6.1.1 rappresenta un'evoluzione del controllo automatizzato e della gestione degli impianti, consolidando la posizione primaria di leadership e di pioniere nel mercato dei sistemi di controllo distribuito. Migliorando le funzionalità di collaborazione, l'ultima versione del DCS di riferimento di ABB permette ai decision-maker di rendere i loro impianti pronti per le sfide del futuro digitale.
ABB Ability™ 800xA 6.1.1 potenzia la collaborazione attraverso una serie di nuove caratteristiche e funzionalità che includono una messa in servizio più semplice, flessibile e veloce dei progetti greenfield e delle espansioni brownfield con un nuovo Ethernet I/O Field Kit arricchito di funzionalità - ora con xStream Commissioning. Questo permette agli utenti di configurare e testare gli I/O sul campo da un singolo laptop, senza la necessità di avere un software di controllo o l’hardware del controllore di processo. Questo permette ai tecnici I&C di eseguire in campo simultaneamente loop-check in automatico di più dispositivi smart, documentando tutti i risultati.
Il Sistema 800xA 6.1.1 rende più facile che mai l'implementazione di soluzioni digitali. Grazie all'estensione del sistema 800xA Publisher, è possibile scegliere in modo facile e sicuro quali dati trasmettere ad ABB Ability™ Genix Industrial Analytics e AI Suite, sia su edge che su cloud.
“ABB Ability™ System 800xA 6.1.1 è la versione più performante del potente DCS di ABB, già leader nel mercato globale. Oltre ad essere un sistema di controllo di processo, un sistema di controllo elettrico e un sistema di sicurezza, la nuova versione facilita la collaborazione, permettendo così di migliorare ulteriormente l'efficienza in fase di ingegneria, le prestazioni degli operatori e l'utilizzo degli asset" ha commentato Bernhard Eschermann, Chief Technology Officer, ABB Process Automation. "Per esempio, ora con xStream Commissioning vengono eliminati i rischi e i ritardi nei grandi progetti, consentendo l'approccio Adaptive Execution di ABB per lo sviluppo dei progetti. Inoltre, le interfacce standard permettono ai clienti utilizzare al meglio i dati operativi nel loro percorso di digitalizzazione, il tutto tenendo sotto controllo la sicurezza informatica".

Select I/O and Ethernet I/O Fieldkit with xStream Commissioning 
Dashboard - ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite 
Select I/O both High Integrity and Intrinsically safe functionality 
Modular enabled System 800xA - orchestration of process modules
Un'esecuzione del progetto più veloce e più efficiente in termini di costi è resa possibile grazie alle nuove funzionalità dei Select I/O presenti all’interno della nuova versione. La standardizzazione degli armadi di I/O riduce le conseguenze di modiche e mantiene al minimo l’ingombro. Per ridurre la quantità di hardware ausiliario che deve essere aggiunto all'armadio I/O, il Select I/O ora include adattatori Ethernet con connettività nativa in fibra ottica mono modale e moduli di condizionamento del segnale individuali con barriere integrate a sicurezza intrinseca.
Quest'ultima versione dell'ammiraglia DCS di ABB ha molte funzionalità estese tra cui nuove opzioni di connettività OPC UA che a sua volta facilita la convergenza IT/OT. In questa nuova versione, sono disponibili una vasta gamma di livelli di comunicazione OPC UA, come un client e un server a livello di sistema. Inoltre, l’ulteriore aggiunta di connettività OPC UA a livello del controllore AC 800M e di nuove funzionalità OPC UA all’interno dello storico 800Xa History permettono al sistema ABB Ability™ 800xA 6.1.1 di incrementare il livello collaborazione sicura tra sistemi e applicazioni.
La sicurezza informatica è un obiettivo essenziale per qualsiasi proprietario di un impianto. ABB Ability™ System 800xA 6.1.1 aumenta la sicurezza informatica attraverso l’applicazione delle ultime patch che derivano da aggiornamenti di sicurezza forniti con MS Windows 2019. Inoltre, è stata raggiunta la conformità ISA Secure per i controllori di processo e di sicurezza più utilizzati del Sistema 800xA (PM866 & PM867).
Il nuovo DCS che apre le porte alla Modular Orchestration, aumentando ulteriormente la collaborazione. ABB Ability™ System 800xA 6.1.1 fornisce l'opzione di importare i Modular Type Pack-ages (MTP), indipendentemente dalla piattaforma di automazione del fornitore utilizzata. Questo è possibile fornendo una logica di controllo coordinata che esegue un controllo di supervisione a un livello superiore. È conforme agli standard, la funzionalità plug and produce migliora la flessibilità e la competitività della produzione.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.