- ABB Ability™ Genix Datalyzer è una soluzione di data analytics disponibile sul cloud per la gestione olistica dell'intera base installata e per l'ottimizzazione delle apparecchiature di monitoraggio delle emissioni in settori industriali altamente regolamentati quali cemento, acciaio, chimico e generazione di energia
- La nuova soluzione contribuisce a prevenire i guasti ai sistemi di monitoraggio degli impianti e a garantire la conformità in termini di disponibilità del dato, migliorando la produttività e la sicurezza dei processi
- I dati vengono aggregati e contestualizzati secondo logiche predefinite che ne semplificano la trasformazione in informazioni di valore immediatamente fruibili
La crescente attenzione sugli impatti ambientali delle attività produttive da parte dei governi e della società implica una maggiore pressione sull’industria al fine di potenziare l’affidabilità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni e il loro controllo in tempo reale. Datalyzer di ABB è progettato per aiutare i clienti ad affrontare questa sfida. È un’applicazione completa, modulare, basata sul web, in grado di fornire informazioni utili in tempo reale provenienti dalle apparecchiature di monitoraggio delle emissioni presenti su diversi impianti, riducendo i costi di proprietà e l’esborso di capitale.
Datalyzer rileva lo stato della base installata in tempo reale raccogliendo i dati degli analizzatori attraverso un dispositivo EDGE sul posto (Micro PC). Il dispositivo EDGE invia le informazioni pertinenti a Datalyzer, che risiede sul cloud di Microsoft Azure. L'applicazione analizza i dati ricevuti trasformandoli in informazioni concrete per il processo decisionale.
L’utente finale riceve le informazioni da Datalyzer attraverso tre differenti dashboard. La prima mostra la panoramica della flotta, la seconda una vista degli impianti e la terza una vista più dettagliata degli analizzatori. Questa combinazione offre una visione ‘a colpo d’occhio’ dello stato delle apparecchiature di monitoraggio delle emissioni nel loro complesso, nonché preziosi parametri dettagliati degli asset. Mappe termiche della base installata, tendenze storiche e diagnostica degli impianti sono tra i parametri chiave forniti dall’applicazione.

Fleet dashboard 
Vista degli impianti 
Vista degli analizzatori 
Overview della soluzione 
Prodotti supportati
Datalyzer offre anche la valutazione e la rendicontazione QAL-3*, come pure l’invio tramite e-mail delle notifiche basate sugli eventi. I dati dei processi forniti dagli analizzatori in tempo reale con informazioni e rapporti a valore aggiunto sono tra le funzionalità chiave dell’applicazione. È possibile visualizzare le tendenze storiche per un periodo fino a cinque anni, rivelando così gli andamenti ricorrenti nelle prestazioni delle apparecchiature e fornendo alla piattaforma i dati necessari alla manutenzione predittiva. La piena conformità agli standard di sicurezza informatica impedisce l’accesso non autorizzato e garantisce l’integrità dei dati.
Gli analizzatori di gas in continuo, come i dispositivi ACF5000 e ACF-NT di ABB, sono compatibili con Datalyzer tramite estensioni che includeranno le soluzioni Advanced Optima ed Easy Line dal primo trimestre del 2022.
Datalyzer fa parte della gamma di applicazioni offerte da ABB tramite la suite di Industrial Analytics e di intelligenza artificiale di ABB Ability Genix. La piattaforma applica il data analytics e l’intelligenza artificiale industriale per fornire informazioni operative e dati utili per gli interventi di manutenzione predittiva di prossima generazione.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.
Il business Process Automation di ABB è leader nell’automazione, l’elettrificazione e la digitalizzazione per le industrie ibride e di processo. Offriamo ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti, sistemi e soluzioni end-to-end, compresi il nostro sistema numero 1 di controllo distribuito, software e servizi del ciclo di vita, prodotti settoriali specifici e dispositivi di misura e analisi, nonché prodotti per il settore marittimo e turbocompressori. Siamo al 2° posto sul mercato globale e contiamo su una profonda conoscenza del settore, una squadra diversificata e una presenza globale per aiutare la nostra clientela a potenziare la competitività, migliorare il ritorno sull’investimento e operare in modo sicuro, intelligente e sostenibile.
(*) Controllo di qualità industriale concepito appositamente per il monitoraggio in continuo delle emissioni. Secondo la normativa BS EN 14181:2004, per QAL3 si intende “una procedura per mantenere e rendere evidente la necessaria qualità delle misure durante il normale funzionamento dello AMS, attraverso il controllo che le caratteristiche di zero e di span siano conformi a quanto determinato in sede di QAL1”.