Dopo una prima stagione ben accolta, The Robot Podcast di ABB ritorna per la seconda stagione con un'esplorazione ad ampio raggio del mondo della robotica e dei suoi benefici per la società e l'industria.
La nuova stagione prende il via con il primo episodio il 17 novembre ed esamina come le tecnologie quotidiane si sono evolute negli ultimi dieci anni; come la robotica e l'automazione rivoluzioneranno il decennio a venire; e come l'intelligenza artificiale e la robotica possano essere un acceleratore per le industrie di tutto il mondo.
Attraverso sei divertenti episodi, una grande varietà di argomenti rilevanti saranno discussi dal gruppo di esperti e commentatori. La robotica nell'edilizia e nell'istruzione; il cambio di passo rappresentato dal Digital Twin e l'attuale rivoluzione del mondo del retail guidata dall'automazione - The Robot Podcast fa luce su tutti questi temi caldi.
Fran Scott, commentatrice della BBC e di Channel 4 nel Regno Unito, ritorna come conduttrice. Fran ha detto: "È fantastico tornare a presentare un'altra stagione di The Robot Podcast. Nel corso delle prossime sei settimane, io e un team di esperti ci spingeremo nel mondo della robotica e dell'automazione, ciò che significa per noi e per il modo in cui stiamo vivendo. Dai grandi cambiamenti nel modo in cui facciamo acquisti, alla nostra ricerca di soluzioni sostenibili; una forza lavoro che cambia e l'aumento delle simulazioni digitali - esploreremo tutto in modo che sia interessante per i nostri ascoltatori".
Iscriviti ora a The Robot Podcast e non perderai nemmeno un episodio
https://global.abb/group/en/media/podcasts/the-robot-podcast
Se ti sei per caso perso la prima stagione, puoi riascoltare tutti gli episodi allo stesso link.
The Robot Podcast fa parte della serie di podcast ABB Decoded.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che porta energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando i software al suo portfolio prodotti nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per elevare sempre più le prestazioni. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation è all'avanguardia nella robotica, nell'automazione di impianti e nei servizi digitali, con un'offerta di soluzioni innovative per un'ampia gamma di settori, dall'automotive, all'elettronica, alla logistica. Fra i maggiori fornitori mondiali di robotica e automazione, abbiamo venduto oltre 500.000 soluzioni robotiche. Aiutiamo clienti di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività, la flessibilità e la semplicità e a migliorare la qualità del loro lavoro. Supportiamo la transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation impiega più di 11.000 persone in oltre 100 sedi in 53 Paesi. go.abb/robotics