ABB presenta il più innovativo misuratore di portata elettromagnetico con connettività integrata per la gestione intelligente delle perdite d’acqua

ABB presenta il più innovativo misuratore di portata elettromagnetico con connettività integrata per la gestione intelligente delle perdite d’acqua

  •  Con l’aggiunta della connettività mobile al misuratore di portata AquaMaster4 di ABB il consumo energetico si riduce del 60% e le perdite vengono rilevate dieci volte più velocemente rispetto allo standard di mercato in un settore in cui ogni goccia conta
  •  La connettività per la comunicazione mobile su reti 4G LTE e NBIOT permette al misuratore di portata AquaMaster 4 Mobile Comms di fornire dati pressoché in tempo reale per una gestione dell’acqua intelligente e precisa, sia sul posto che da remoto.
AquaMaster4 Mobile Comms Video

Secondo le stime, due terzi della popolazione mondiale potrebbero avere problemi di siccità entro il 2025[1]. Eppure ogni anno miliardi di litri d’acqua si disperdono prima di giungere a destinazione. Una comprensione dettagliata del fabbisogno pro capite, della crescita della domanda e delle dispendiose perdite d’acqua si può ottenere tramite dati precisi e puntuali sulla portata in ingresso e operazioni accurate e puntuali sulla rete idrica in uscita.

Il misuratore di portata AquaMaster4 Mobile Comms di ABB è l’ultima soluzione wireless per la misurazione della portata in continuo, la registrazione di dati accurati e la comunicazione di informazioni che sono critiche per la gestione dell’acqua al giorno d’oggi. Grazie alla sua connettività superiore tramite reti 4G-LTE e NB-IoT, il misuratore di portata elettromagnetico AquaMaster4 di ABB consente di ridurre il consumo energetico del 60% e di individuare le perdite dieci volte più velocemente rispetto allo standard di mercato.

Il più innovativo misuratore di portata elettromagnetico bidirezionale con connettività integrata, AquaMaster 4 Mobile Comms fornisce dati in tempo reale per una gestione idrica intelligente. Gli operatori possono essere a centinaia di chilometri di distanza e leggere i valori del dispositivo da remoto, avendo così accesso alla gestione del dispositivo e delle rispettive operazioni dovunque si trovino e in qualunque momento. Anche i valori storici memorizzati su pressione, portata, allarmi, durata della batteria e registro delle attività possono essere recuperati da remoto.

“AquaMaster 4 Mobile Comms permette di rimanere connessi al misuratore di portata anziché affidarsi unicamente al fatto che i dati vengano letti localmente. Questo offre informazioni dinamiche sulla fornitura e la domanda nonchè consente un controllo migliore e, di conseguenza, una gestione dell’acqua intelligente. Si tratta di un importante passo avanti nel percorso digitale delle reti idriche, che aiuta a risparmiare risorse in un settore così focalizzato sulla conservazione e la sostenibilità”, afferma Krishna Prashanth, Global Product Line Manager Electromagnetic Flowmeters di ABB Measurement & Analytics.

Il misuratore di portata è unico anche nella sua capacità di individuare le perdite a basso flusso nelle ore notturne, che altrimenti passerebbero inosservate. La precisione e la correttezza superiori offrono maggiore sicurezza nella misurazione e nella fatturazione.

Grazie all’uso di dati mobili ad alta velocità e a basso costo, accessibili tramite una scheda SIM interna collegata a una rete mobile, il nuovo AquaMaster4 Mobile Comms offre una soluzione adattabile e agile che può essere collocata praticamente in qualsiasi posizione. I costi risultano ulteriormente ridotti grazie alla lunga durata della batteria del misuratore di portata, che elimina la necessità di cavi e visite sul posto, entrambi costosi e poco pratici.

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • AquaMaster4 Mobile Comms with mobile phone
  • AquaMaster4 Mobile Comms product family

Il misuratore di portata rileva anche la durata della batteria e può essere configurato per una gestione  energetica ottimale. Il dispositivo si ripristina riavviandosi in caso di guasti e permette di automatizzare le attività. Inoltre, può essere alimentato da fonti rinnovabili, aumentando ulteriormente la sua capacità di ridurre i costi, mentre il programma di manutenzione predittiva e la diagnostica evoluta consentono risparmi in termini di tempo e di denaro.

Oltre alla nuova connettività di Mobile Comms, il misuratore di portata AquaMaster4 di ABB è stato recentemente premiato con l’etichetta Solar Impulse Efficient Solution per la sua risposta altamente tecnologica alla necessità globale di mitigazione della crisi idrica. Solar Impulse è un riconoscimento che viene conferito alle soluzioni redditizie che tutelano l’ambiente, e AquaMaster4 ha ottenuto questo premio in seguito a una valutazione basata su standard verificati condotti da un comitato di esperti esterni e indipendenti. AquaMaster4 partecipa all’iniziativa #1000Solutions Challenge promossa dalla Solar Impulse Foundation che seleziona le soluzioni conformi agli standard di redditività e sostenibilità e le presenta ai decisori per accelerarne l’implementazione.

center

[1] https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale che stimola la trasformazione della società e dell'industria per ottenere un futuro più produttivo e sostenibile. Collegando il software al suo portafoglio di elettrificazione, robotica, automazione e movimento, ABB spinge i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza che risale a più di 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da circa 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.

Il business Process Automation di ABB è leader nell’automazione, l’elettrificazione e la digitalizzazione per le industrie ibride e di processo. Offriamo ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti, sistemi e soluzioni end-to-end, compresi il nostro sistema numero 1 di controllo distribuito, software e servizi del ciclo di vita, prodotti settoriali specifici e dispositivi di misura e analisi, nonché prodotti per il settore marittimo e turbocompressori. Siamo al 2° posto sul mercato globale e contiamo su una profonda conoscenza del settore, una squadra diversificata e una presenza globale per aiutare la nostra clientela a potenziare la competitività, migliorare il ritorno sull’investimento e operare in modo sicuro, intelligente e sostenibile.

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp