- Con l’aggiunta della connettività mobile al misuratore di portata AquaMaster4 di ABB il consumo energetico si riduce del 60% e le perdite vengono rilevate dieci volte più velocemente rispetto allo standard di mercato in un settore in cui ogni goccia conta
- La connettività per la comunicazione mobile su reti 4G LTE e NBIOT permette al misuratore di portata AquaMaster 4 Mobile Comms di fornire dati pressoché in tempo reale per una gestione dell’acqua intelligente e precisa, sia sul posto che da remoto.
Secondo le stime, due terzi della popolazione mondiale potrebbero avere problemi di siccità entro il 2025[1]. Eppure ogni anno miliardi di litri d’acqua si disperdono prima di giungere a destinazione. Una comprensione dettagliata del fabbisogno pro capite, della crescita della domanda e delle dispendiose perdite d’acqua si può ottenere tramite dati precisi e puntuali sulla portata in ingresso e operazioni accurate e puntuali sulla rete idrica in uscita.
Il misuratore di portata AquaMaster4 Mobile Comms di ABB è l’ultima soluzione wireless per la misurazione della portata in continuo, la registrazione di dati accurati e la comunicazione di informazioni che sono critiche per la gestione dell’acqua al giorno d’oggi. Grazie alla sua connettività superiore tramite reti 4G-LTE e NB-IoT, il misuratore di portata elettromagnetico AquaMaster4 di ABB consente di ridurre il consumo energetico del 60% e di individuare le perdite dieci volte più velocemente rispetto allo standard di mercato.
Il più innovativo misuratore di portata elettromagnetico bidirezionale con connettività integrata, AquaMaster 4 Mobile Comms fornisce dati in tempo reale per una gestione idrica intelligente. Gli operatori possono essere a centinaia di chilometri di distanza e leggere i valori del dispositivo da remoto, avendo così accesso alla gestione del dispositivo e delle rispettive operazioni dovunque si trovino e in qualunque momento. Anche i valori storici memorizzati su pressione, portata, allarmi, durata della batteria e registro delle attività possono essere recuperati da remoto.
“AquaMaster 4 Mobile Comms permette di rimanere connessi al misuratore di portata anziché affidarsi unicamente al fatto che i dati vengano letti localmente. Questo offre informazioni dinamiche sulla fornitura e la domanda nonchè consente un controllo migliore e, di conseguenza, una gestione dell’acqua intelligente. Si tratta di un importante passo avanti nel percorso digitale delle reti idriche, che aiuta a risparmiare risorse in un settore così focalizzato sulla conservazione e la sostenibilità”, afferma Krishna Prashanth, Global Product Line Manager Electromagnetic Flowmeters di ABB Measurement & Analytics.
Il misuratore di portata è unico anche nella sua capacità di individuare le perdite a basso flusso nelle ore notturne, che altrimenti passerebbero inosservate. La precisione e la correttezza superiori offrono maggiore sicurezza nella misurazione e nella fatturazione.
Grazie all’uso di dati mobili ad alta velocità e a basso costo, accessibili tramite una scheda SIM interna collegata a una rete mobile, il nuovo AquaMaster4 Mobile Comms offre una soluzione adattabile e agile che può essere collocata praticamente in qualsiasi posizione. I costi risultano ulteriormente ridotti grazie alla lunga durata della batteria del misuratore di portata, che elimina la necessità di cavi e visite sul posto, entrambi costosi e poco pratici.

AquaMaster4 Mobile Comms with mobile phone 
AquaMaster4 Mobile Comms product family
Il misuratore di portata rileva anche la durata della batteria e può essere configurato per una gestione energetica ottimale. Il dispositivo si ripristina riavviandosi in caso di guasti e permette di automatizzare le attività. Inoltre, può essere alimentato da fonti rinnovabili, aumentando ulteriormente la sua capacità di ridurre i costi, mentre il programma di manutenzione predittiva e la diagnostica evoluta consentono risparmi in termini di tempo e di denaro.
Oltre alla nuova connettività di Mobile Comms, il misuratore di portata AquaMaster4 di ABB è stato recentemente premiato con l’etichetta Solar Impulse Efficient Solution per la sua risposta altamente tecnologica alla necessità globale di mitigazione della crisi idrica. Solar Impulse è un riconoscimento che viene conferito alle soluzioni redditizie che tutelano l’ambiente, e AquaMaster4 ha ottenuto questo premio in seguito a una valutazione basata su standard verificati condotti da un comitato di esperti esterni e indipendenti. AquaMaster4 partecipa all’iniziativa #1000Solutions Challenge promossa dalla Solar Impulse Foundation che seleziona le soluzioni conformi agli standard di redditività e sostenibilità e le presenta ai decisori per accelerarne l’implementazione.

[1] https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale che stimola la trasformazione della società e dell'industria per ottenere un futuro più produttivo e sostenibile. Collegando il software al suo portafoglio di elettrificazione, robotica, automazione e movimento, ABB spinge i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza che risale a più di 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da circa 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.
Il business Process Automation di ABB è leader nell’automazione, l’elettrificazione e la digitalizzazione per le industrie ibride e di processo. Offriamo ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti, sistemi e soluzioni end-to-end, compresi il nostro sistema numero 1 di controllo distribuito, software e servizi del ciclo di vita, prodotti settoriali specifici e dispositivi di misura e analisi, nonché prodotti per il settore marittimo e turbocompressori. Siamo al 2° posto sul mercato globale e contiamo su una profonda conoscenza del settore, una squadra diversificata e una presenza globale per aiutare la nostra clientela a potenziare la competitività, migliorare il ritorno sull’investimento e operare in modo sicuro, intelligente e sostenibile.