I convertitori di potenza di ABB consentiranno la ricarica veloce automatizzata di cinque nuovi traghetti elettrici che effettuano servizio 24 ore su 24 sul Canale del Mare del Nord.
La sostituzione dei traghetti a motore diesel risalenti al 1930 è un passaggio chiave per l'azienda di trasporto pubblico di Amsterdam, che punta a servizi sostenibili a zero emissioni.
La tecnologia di conversione di potenza di ABB assicura un'alimentazione stabile per i caricabatterie veloci destinati a cinque nuovi traghetti elettrici in servizio 24 ore su 24 sul Canale del Mare del Nord ad Amsterdam. I nuovi traghetti sono stati ordinati dall'azienda di trasporto pubblico della città olandese, Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB), nell'ambito della sua strategia per diventare un'azienda di trasporti sostenibili a emissioni zero. Entro il 2023 i nuovi traghetti sostituiranno l'attuale flotta a motore diesel risalente agli anni Trenta.
GVB metterà in funzione i traghetti elettrici su tre rotte ad alto traffico del Canale del Mare del Nord che trasportano oltre 35.000 auto all'anno. Le imbarcazioni saranno sempre in servizio, giorno e notte, con soste di soli tre minuti per ricaricare le batterie dopo ogni viaggio di andata e ritorno della durata di 20 minuti. La velocità della ricarica diventa quindi un fattore chiave per l'affidabilità del servizio.
Il contratto per la costruzione delle stazioni di ricarica automatizzate è stato assegnato a BAM Infra Rail bv, azienda del Gruppo BAM, una tra le principali società di costruzioni, gestione immobiliare e ingegneria civile. Per garantire una ricarica sicura ed efficiente e per ottimizzare la durata delle batterie, la corrente continua a 750 V fornita dai caricabatterie deve essere protetta dalle oscillazioni che si verificano sulla rete principale. BAM si è rivolta ad ABB per fornire la tecnologia necessaria per convertire la tensione in corrente alternata della rete in corrente continua stabile.
ABB ha fornito tre moduli di alimentazione ACS880 con conversione di potenza basata sulla tecnologia del transistor bipolare a gate isolato (IGBT). Questa soluzione garantisce un'uscita c.c. molto stabile, con distorsioni minime dalla rete, grazie alla capacità di rispondere alle oscillazioni di rete e compensare i cali di tensione.

I traghetti sono progettati con tecnologia "plug-in hybrid", ma opereranno normalmente con alimentazione elettrica al 100% fornita dalle batterie da 680 kilowattora (kWh). I generatori verranno utilizzati solo in condizioni di vento forza 8.
“La soluzione di ricarica rapida fornita da BAM e ABB è completamente automatizzata e può essere facilmente integrata negli orari del traghetto. Con la motorizzazione elettrica scompaiono le emissioni di particolato e di biossido di carbonio. Quando tutti i cinque traghetti elettrici saranno in funzione e le vecchie imbarcazioni diesel saranno ritirate, risparmieremo 800.000 litri di gasolio all'anno, eliminando 2.400 tonnellate di emissioni di carbonio,” sottolinea Alain Asin, responsabile di progetto di GVB.
“ABB ha un solido curriculum nella fornitura di sistemi di alimentazione affidabili terra-nave (shore-to-ship) per un'ampia gamma di imbarcazioni," dice Marcel Zevenbergen di ABB System Drives. “Un fattore chiave di successo sono i collaudi approfonditi, interni ed esterni, a cui sottoponiamo i nostri moduli di alimentazione, per garantirne il funzionamento affidabile nel tempo.”
I nuovi traghetti di GVB possono trasportare fino a 400 passeggeri, 20 auto o 4 camion. Il primo natante della flotta è entrato in servizio nell'agosto 2021 e i passeggeri hanno dichiarato che il viaggio è diventato molto più confortevole, silenzioso e "pulito".
Scopri di più: Efficienza energetica per una società a basse emissioni di CO2
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia nella trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell'automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 Paesi.
ABB Motion fa girare il mondo, risparmiando energia ogni giorno. Facciamo innovazione e spostiamo in avanti i confini della tecnologia per realizzare un futuro a basse emissioni di carbonio per i clienti, l’industria e la società. Con i nostri azionamenti, motori e servizi digitali, i nostri clienti e partner raggiungono livelli superiori di prestazioni, sicurezza e affidabilità. Offriamo una combinazione di competenze di settore e tecnologie per fornire soluzioni motorizzate ottimali per un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Grazie alla nostra presenza globale, siamo sempre al fianco dei nostri clienti. Con oltre 130 anni di esperienza nelle trasmissioni elettriche, impariamo e miglioriamo ogni giorno.