ABB si aggiudica una commessa da 30M di $ per la fornitura della tecnologia di immagine satellitare per il monitoraggio dei cambiamenti ambientali

ABB si aggiudica una commessa da 30M di $ per la fornitura della tecnologia di immagine satellitare per il monitoraggio dei cambiamenti ambientali

  •  Con quest’ordine, il più grande per ABB nel settore spaziale privato, l’azienda fornirà sistemi di immagine multispettrale a EarthDaily Analytics, società canadese di analisi dati
  •  I satelliti dotati della tecnologia ABB saranno lanciati a partire dal 2023 e consentiranno una copertura quotidiana globale senza precedenti degli ecosistemi terrestri
  •  Le immagini ad alta qualità rese possibili dalla tecnologia ABB forniranno informazioni quasi in tempo reale sui cambiamenti naturali e causati dall’uomo in ogni parte del pianeta

ABB si è aggiudicata una commessa del valore di circa 30 milioni di $ dalla società di dati e analisi canadese EarthDaily Analytics Corp. (EDA) per lo sviluppo e la produzione di sistemi di immagine multispettrale di nuova generazione da installare su 10 satelliti (compreso un ricambio in orbita) che orbiteranno intorno alla Terra. L’ordine è stato ricevuto nel primo trimestre del 2022.

I sistemi di imaging multispettrale catturano dati a frequenze di luce specifiche entro un ampio spettro, e la rete di satelliti EarthDaily Constellation sarà in grado di fornire immagini di alta qualità all’interno di 22 bande spettrali con una risoluzione fino a cinque metri.

“Siamo orgogliosi di collaborare con ABB allo sviluppo della rivoluzionaria EarthDaily Constellation, che fornirà una copertura quotidiana globale senza precedenti della Terra, con immagini scientifiche di qualità ultra elevata. Gli attuali sistemi satellitari di osservazione terrestre forniscono due tipologie di immagini: quelle di alta qualità con una bassa copertura o, viceversa, immagini di bassa qualità con un’elevata copertura. EarthDaily Constellation offre una qualità delle immagini elevata e un’ampia varietà di bande spettrali, garantendo contemporaneamente una copertura quotidiana globale; una combinazione che non era mai stata disponibile prima d’ora. La lunga storia di successi di ABB come produttore all’avanguardia di sensori spaziali e sistemi di osservazione della Terra ci assicura non solo la tecnologia migliore del settore, ma anche la sicurezza di lavorare a stretto contatto con una società tecnologica leader”, ha dichiarato Don Osborne, CEO, EarthDaily Analytics.

Una volta distribuita sulla rete di satelliti, la tecnologia ABB catturerà ininterrottamente immagini delle masse terrestri e delle ampie zone marittime del pianeta, mentre i satelliti orbitano intorno alla Terra. Successivamente, il sistema di analisi basato sull’intelligenza artificiale di EDA elaborerà i dati raccolti dalle immagini in base alle eventuali variazioni registrate, generando informazioni traducibili in interventi concreti, tra cui informazioni sullo stato degli ecosistemi della Terra o l’impatto e l’avanzamento dei cambiamenti climatici.

Oltre a fornire preziose informazioni per comprendere i cambiamenti climatici, queste misurazioni potrebbero aiutare gli scienziati ad affrontare alcune delle più grandi sfide al mondo, dal monitoraggio della salute delle colture agricole alla previsione delle traiettorie degli incendi forestali. I dati raccolti forniscono informazioni di grande valore che permettono di dare maggiore supporto alle azioni di tutela ambientale, compresa la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse.

“ABB è fiera di fare parte del progetto EarthDaily Constellation che trasformerà la comprensione dei cambiamenti naturali e antropici sul nostro pianeta. La nostra tecnologia di imaging multispettrale di punta è il risultato della nostra ricca competenza nelle soluzioni per analizzatori industriali e di un’esperienza più che ventennale in programmi spaziali. Per ABB, l’aggiudicazione di questa commessa è un riconoscimento della competitività della nostra offerta nel settore spaziale privato, che è in rapida evoluzione. Siamo fiduciosi che questo progetto sarà fondamentale per consentire alle aziende di diversi settori di prendere le migliori decisioni possibili per le loro attività e raggiungere i rispettivi obiettivi di sostenibilità”, ha dichiarato Jacques Mulbert, Presidente della Divisione Measurement & Analytics di ABB.

Nell’ambito di questo progetto, ABB collaborerà con Xiphos Systems Corporation, società specializzata in soluzioni IT per lo spazio, per quanto riguarda l’elettronica di elaborazione ad elevate prestazioni, e con Loft Orbital, fornitore di servizi infrastrutturali spaziali per EarthDaily Constellation.

Nel 2022 si compiono 100 anni complessivi di funzionamento affidabile per tutte le apparecchiature ottiche di ABB in orbita, con contributi essenziali alle missioni strategiche di agenzie spaziali di tutto il mondo. Il segmento spaziale all’interno della Divisione Measurement & Analytics di ABB è specializzato nell’effettuare misure dallo spazio che trovano varie applicazioni, dalle previsioni meteorologiche quotidiane al monitoraggio preciso dell’aumento dei gas serra, fino all’individuazione di fonti di emissione consistente.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is a leading global technology company that energizes the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. By connecting software to its electrification, robotics, automation and motion portfolio, ABB pushes the boundaries of technology to drive performance to new levels. With a history of excellence stretching back more than 130 years, ABB’s success is driven by about 105,000 talented employees in over 100 countries. www.abb.com

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp