• I motori sincroni a riluttanza IE5 (SynRM) riducono le perdite di energia fino al 40% rispetto ai motori a induzione IE3.
• Gli Ultra Low Harmonic Drives di ABB, basati sulla tecnologia active front-end (AFE), sono la soluzione ottimale per impianti mission critical
ABB è presente in fiera MCE Expocomfort dal 28 giugno al 1 luglio a Rho Fiera Milano nel padiglione 15 stand A39 con il pacchetto di soluzioni per l'automazione e il controllo degli edifici che garantiscono una gestione sicura, avanzata ed efficiente dal punto di vista energetico.
In esposizione troverete i convertitori di frequenza ABB di ultima generazione dedicati al mondo HVAC: affidabili, semplici ed intuitivi, migliorano l’efficienza energetica e il comfort dell’edificio.
Il compagno ideale è il motore sincrono a riluttanza (SynRM) ad alta efficienza IE5 di ABB presentato in questa fiera. Rispetto a un motore a induzione con classe di efficienza energetica IE3, il SynRM riduce le perdite di energia fino al 40% e raggiunge il livello di efficienza energetica Ultra Premium, rispettando i più rigorosi standard imposti dalla normativa europea Ecodesign.
Gli azionamenti aiutano a risparmiare grandi quantità di energia regolando la velocità del motore. Possono però generare anche armoniche verso rete. In fiera verrà presentato, all’interno di una demo, l’ultra low harmonic drive di ABB. Soluzione ideale per gli impianti mission-critical, poichè limitano le armoniche al 3% senza l’utilizzo di filtri esterni.
Per ottenere il massimo risparmio energetico, è fondamentale assicurarsi che i drive siano ben integrati nel BMS.
Il Building Management System è un unico sistema digitale che controlla e monitora l’equipaggiamento elettrico e meccanico dell’edificio, aumentandone l’efficienza, il ciclo di vita e l’esperienza di chi lo vive.
I vantaggi per chi sceglie ABB sono di avere un• unico sistema per la gestione e il controllo degli impianti elettrici, meccanici e ausiliari, ritorno dell’investimento, rispetto ad un sistema tradizionale, grazie alla riduzione dei costi garantita da una maggiore efficienza energetica, soluzione modulare, sia software che hardware, che garantisce l’efficace scalabilità del sistema, logiche di automazione studiate sulla base delle specifiche esigenze del cliente.
La vetrina digitale di ABB a MCE sarà completata dal servizio CMS per il monitoraggio delle condizioni da remoto e dal sistema BMS per la supervisione degli edifici intelligenti. ABB Ability™ Condition Monitoring for Drives è un servizio che fornisce informazioni dettagliate in tempo reale sugli eventi dell'azionamento, per garantire la disponibilità, l'affidabilità e la manutenzione dell'apparecchiatura.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia nella trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell'automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 Paesi. www.abb.com
ABB Motion fa girare il mondo, risparmiando energia ogni giorno. Facciamo innovazione e spostiamo in avanti i confini della tecnologia per realizzare un futuro a basso tenore di carbonio per clienti, industrie e società. Con i nostri azionamenti, motori e servizi digitali, i nostri clienti e partner raggiungono livelli superiori di prestazioni, sicurezza e affidabilità. Offriamo una combinazione di competenze di settore e tecnologie per fornire soluzioni di azionamento e motore ottimali per un'ampia gamma di applicazioni in tutti i comparti industriali. Grazie alla nostra presenza mondiale, siamo sempre al fianco dei nostri clienti. Grazie alla nostra presenza globale siamo sempre vicini ai nostri clienti, Con oltre 130 anni di esperienza nelle trasmissioni elettriche, impariamo e miglioriamo ogni giorno.