- ABB FIA Formula E World Championship torna a correre nel più grande mercato della mobilità elettrica per ABB
- La gara elettrica intorno al Brooklyn Cruise Terminal è la sede perfetta per mostrare il trasporto sostenibile su terra e mare
- In concomitanza con lo svolgimento della gara verrà pubblicato l'ultimo video della serie ABB per FIA Girls on Track
Il campionato ABB FIA Formula E World Championship torna questo fine settimana nel quartiere Red Hook di New York per la quinta volta.
Sullo sfondo dell'iconico skyline di Manhattan, il Red Hook Circuit si snoda attorno al Brooklyn Cruise Terminal, sotto lo sguardo della Statua della Libertà. Il circuito di 14 curve e 2,32 km combina curve ad alta velocità, rettilinei e tornanti per creare un circuito stradale emozionante e impegnativo per i 22 piloti in gara.
Theodor Swedjemark, Chief Communications and Sustainability Officer di ABB, ha dichiarato: "È fantastico tornare a New York, per mostrare ancora una volta il futuro del trasporto sostenibile e ciò che i veicoli elettrici sono in grado di fare, nel più grande mercato per ABB. È un mercato in cui abbiamo investito più di 14 miliardi di dollari dal 2010 per la realizzazione di nuovi impianti, ampliamenti di impianti esistenti, acquisizioni, il tutto per accelerare l'adozione della mobilità elettrica e dell'elettrificazione, contribuendo al progresso verso un futuro più sostenibile."
Gli Stati Uniti stanno iniziando a realizzare il più grande investimento per la ricarica dei veicoli elettrici, con l'installazione di mezzo milione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in tutto il paese, e ABB svolgerà un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo. ABB, con oltre 1.000 stazioni di ricarica negli Stati Uniti è un’azienda continua a investire nel settore della mobilità elettrica. Quest'anno ABB aggiungerà 125 posti di lavoro nelle sue attività di mobilità elettrica negli Stati Uniti. A Sugarland, in Texas, ABB sta aprendo un centro di formazione per fornire ai Service Partner una formazione pratica per l'assistenza e la manutenzione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Nel frattempo, nel sud della California, ABB sta aprendo una struttura di ricerca e sviluppo prodotti dove progetterà, svilupperà e le stazioni di ricarica per veicoli elettrici per gli Stati Uniti.
Inoltre, quest'anno ABB ha acquisito una partecipazione di controllo nella società di soluzioni per infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, InCharge Energy, ampliando così l'offerta di ABB per i veicoli elettrici intelligenti e connessi. ABB ha anche investito nel fornitore di software per la ricarica dei veicoli elettrici, ChargeLab, e ha firmato un accordo di partnership per sviluppare soluzioni software di nuova generazione per le stazioni di ricarica ABB. Questi investimenti rafforzano la posizione di ABB nel mercato statunitense e supportano ulteriormente la sua offerta integrata verticalmente che comprende hardware di ricarica, servizi digitali e sistemi avanzati di gestione dell'energia e delle flotte.
Lo sviluppo della mobilità elettrica va ben oltre la strada: ABB decarbonizza anche l'industria navale, aumentando il numero di traghetti elettrici e consentendo una maggiore capacità di elettrificazione delle coste. Un esempio è rappresentato dalle soluzioni tecnologiche sostenibili installate su due nuove imbarcazioni passeggeri Maid of the Mist alle cascate del Niagara, nello stato di New York. Sono le prime imbarcazioni completamente elettriche mai costruite negli Stati Uniti e beneficiano della tecnologia a zero emissioni di ABB. Alimentate interamente da batterie ad alta capacità, consentono ai visitatori ammirare le cascate senza essere disturbati dal rumore del motore, dalle vibrazioni o dai fumi di scarico di un motore diesel convenzionale.
L'impegno di ABB nel superare i limiti dello sviluppo sostenibile si estende anche all'energia utilizzata. L'azienda si è aggiudicata due importanti contratti da Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG) per fornire i sistemi elettrici di due nuovi impianti di idrogeno in Nord America, tra cui il più grande del continente a New York. Gli impianti produrranno congiuntamente 60 tonnellate di idrogeno verde al giorno, sostituendo circa 170 tonnellate di combustibili fossili nei settori della logistica e dei trasporti. L'idrogeno verde è prodotto con fonti di energia rinnovabili e non emette CO₂ quando viene utilizzato come carburante. Le soluzioni ABB contribuiranno a rendere la sua produzione più economica, accessibile e sostenibile.
In vista dell'E-Prix di New York, ABB ha pubblicato un nuovo video della sua serie nell'ambito della partnership con FIA Girls on Track. Con Cristina Mañas Fernández, Performance & Lead Data Science Engineer di Jaguar TCS Racing, il video analizza ciò che l'ha attratta verso il motorsport, il suo ruolo nel team e l'importanza di dare pari opportunità ai giovani, indipendentemente dal genere.
Giovedì ABB pubblicherà anche l'ultimo video della serie Drivers of Progress. Con la partecipazione di Daniela Lužanin, Head of the ABB Formula E partnership , e di Hannah Brown, Formula E Chief of Staff, il video esplora l'impatto e i benefici del programma FIA Girls on Track e il motivo per cui sia la Formula E che ABB hanno voluto sostenerlo.
Dopo New York, il Campionato mondiale ABB FIA Formula E torna a Londra per i round 13 e 14 del 30 e 31 luglio.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.