- La qualità del design compatto, l'innovazione e il concetto di produttività di FlexPacker ottengono il prestigioso riconoscimento
- Il primo robot industriale Delta ad aggiudicarsi il premio Red Dot
Il robot industriale Delta IRB 390 FlexPacker® di ABB, progettato per l'imballaggio ultraveloce, è stato scelto per il Red Dot Product Design Award - il secondo robot ABB a ricevere il prestigioso premio in due anni consecutivi.
I Red Dot Design Awards premiano i risultati ottenuti nel design di prodotto e la giuria, composta da oltre 50 esperti internazionali di design, esamina e valuta migliaia di proposte ogni anno. Nel 2022, la giuria del Red Dot Award ha cercato prodotti che dimostrassero qualità del design e un alto grado di innovazione, caratteristiche che hanno guidato lo sviluppo del FlexPacker fin dall'inizio. Il premio riflette l'importanza del design nella robotica, in quanto vengono introdotte sempre più soluzioni automatizzate in grado di collaborare con gli operatori e integrare il lavoro degli esperti per rendere la produzione più sicura e sostenibile.
"Sono lieto che l'IRB 390 FlexPacker abbia ricevuto questo prestigioso premio", ha dichiarato Marc Segura, Presidente di ABB Robotics. "Abbiamo collaborato a stretto contatto con i nostri clienti e sviluppato un robot in grado di rispondere alla domanda di un maggior numero di prodotti confezionati pronti per lo scaffale. Di conseguenza, abbiamo sviluppato una soluzione innovativa che combina velocità, capacità di carico e agilità per aiutare i nostri clienti a rendere le loro linee più flessibili e in grado di gestire la crescita della produzione a basso volume, ad alto dosaggio e con un carico utile più elevato". Con la sua estetica pulita, semplice e moderna, l'IRB 390 è stato progettato per il lavoro con gli utilizzatori".
Il robot FlexPacker Delta è stato progettato specificamente per il prelievo ultraveloce e ad alta capacità di carico e per il confezionamento di prodotti fino a 15 kg. Durante il suo sviluppo, è stata posta particolare attenzione al confezionamento pronto per lo scaffale, in cui i prodotti possono essere posizionati verticalmente, rendendolo ideale per i segmenti degli alimenti e delle bevande, dei prodotti farmaceutici e del consumer-packaging. Dotato di quattro o cinque assi, l'asse di "inclinazione" del robot ne aumenta la flessibilità, rendendo l'imballaggio secondario più rapido ed efficiente.
L'aspetto del FlexPacker riflette il suo livello di funzionalità: il rivestimento verniciato di bianco lo rende esteticamente gradevole ma anche facile da mantenere pulito. Il basso numero di superfici orizzontali e la forma semplice e geometrica impediscono l'accumulo di sporcizia, mantenendo invece la sua velocità e precisione operativa.
Elogiato dai giudici per il suo "design pulito, la qualità e l'innovazione", il FlexPacker vanta due nuovi giunti che offrono una maggiore libertà. Frutto di una radicale riprogettazione dei bracci paralleli del robot Delta standard, questi giunti offrono una maggiore rigidità per sopportare carichi aggiuntivi, consentendo al FlexPacker di prelevare un numero maggiore di articoli o articoli più pesanti, o di utilizzare pinze più grandi e più sofisticate. I giunti sono sigillati e non richiedono manutenzione per tutta la vita del robot.
Il robot FlexPacker Delta è il terzo robot ABB a vincere il Red Dot design award dopo il robot collaborativo GoFaTM nel 2021 e il robot collaborativo a doppio braccio YuMi® nel 2011. Con ABB leader nel segmento dei robot Delta da oltre vent'anni, FlexPacker è il primo robot Delta industriale a vincere il premio e risponde alla tendenza crescente di soluzioni di pick and pack, risparmiando spazio grazie alla sostituzione di due robot a sei assi con un'unica unità a cinque assi.
ABB Robotics & Discrete Automation è all'avanguardia nella robotica, nell'automazione di impianti e nei servizi digitali, con un'offerta di soluzioni innovative per un'ampia gamma di settori, dall'automotive, all'elettronica, alla logistica. Fra i maggiori fornitori mondiali di robotica e automazione, abbiamo venduto oltre 500.000 soluzioni robotiche. Aiutiamo clienti di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività, la flessibilità e la semplicità e a migliorare la qualità del loro lavoro. Supportiamo la transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation impiega più di 11.000 persone in oltre 100 sedi in 53 Paesi. www.abb.com/robotics