- L’interruttore a stato solido SACE Infinitus consente a navi e imbarcazioni di utilizzare reti elettriche in corrente continua sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.
- L’interruttore sarà presentato alla fiera SMM di Amburgo il 6 settembre: SACE Infinitus è il primo interruttore automatico IEC 60947-2 al mondo con tecnologia a semiconduttori ultrarapida.
- SACE Infinitus rileva ed elimina i guasti da cortocircuito 100 volte più velocemente di un interruttore tradizionale e dura 100 volte di più.
ABB lancia un nuovo interruttore a stato solido per rendere la prossima generazione di sistemi di alimentazione in corrente continua (DC) sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico. La distribuzione di energia in corrente continua è la soluzione all'avanguardia per rendere il trasporto marittimo e le imbarcazioni più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico; l'interruttore SACE Infinitus semplifica l'integrazione, la protezione e il controllo delle nuove architetture di rete in corrente continua per navi di ogni tipo e dimensione.
I sistemi di alimentazione in corrente continua migliorano l'efficienza del carburante fino al 20%. Eliminando le perdite e le limitazioni della corrente alternata, le reti in corrente continua consentono alle navi di adeguare la potenza elettrica dei gruppi elettrogeni diesel di bordo a quella necessaria per la propulsione e altri carichi. Le architetture elettriche in corrente continua semplificano l'integrazione dei sistemi di accumulo delle batterie e delle celle a combustibile a idrogeno nell'impianto elettrico della nave e contribuiscono a massimizzarne l'efficienza.

SACE Infinitus è il primo interruttore al mondo certificato IEC 60947-2 con tecnologia a semiconduttori, ottimizzato per basse perdite, che fornisce un dispositivo all-in-one per la protezione e il controllo dell'alimentazione in corrente continua. Il dispositivo sarà disponibile con certificazione DNV per applicazioni marittime a bassa tensione, fornendo una protezione ultraveloce per consentire l’implementazione di nuove architetture di rete in corrente continua, rendendole sicure e facili da integrare nelle imbarcazioni.
SACE Infinitus rileva e interviene su guasti da cortocircuito 100 volte più velocemente rispetto ai tradizionali interruttori meccanici. Integrando l’interruttore nel sistema bus di controllo della nave, l'interruttore a stato solido consente di isolare le zone di guasto, anche in casi con correnti di cortocircuito estremamente elevate, massimizzando la continuità di servizio.
Il dispositivo ultrarapido interrompe le correnti di guasto senza arco elettrico, riducendo quasi a zero il rischio legato a questo fenomeno. Oltre alla velocità, la nuova tecnologia conferisce al dispositivo una durata elettrica lunghissima, 100 volte superiore a quella degli interruttori standard. Il design compatto e all-in-one del dispositivo rende semplice l'integrazione e un basso il costo di gestione. Il SACE Infinitus realizza funzione di protezione, commutazione, isolamento, contabilizzazione di energia, analisi di rete ed è dotato di un modulo di connessione intelligente, si inserisce in armadi elettrici standard con profondità 600 mm e si integra perfettamente con i software Ekip ed EPIC di ABB per una facile configurazione del sistema elettrica. Grazie alla tecnologia di commutazione di ABB, le perdite di potenza arrivano ad essere fino al 70% inferiori rispetto ad altre soluzioni di elettronica di potenza.
Thorsten Strassel, Global Product Manager, Solid State Circuit Breaker, ABB, ha dichiarato: "La fiera SMM è il palcoscenico ideale per presentare questa nuova tecnologia innovativa, che supporterà la transizione energetica nel settore navale. Le energie rinnovabili, l'accumulo di batterie e le reti intelligenti sono parte integrante della sostenibilità dell'industria navale. Le reti a corrente continua consentono di ottenere significativi risparmi energetici e riduzioni dei costi del carburante e, con il lancio di SACE Infinitus, siamo in grado di fornire agli operatori del settore marittimo il massimo livello di protezione di cui hanno bisogno per introdurre la corrente continua nelle loro navi in modo sicuro ed efficiente."
La rivoluzionaria tecnologia a stato solido di ABB è stata presentata per la prima volta nel 2019. I team di sviluppo hanno perfezionato e convalidato la tecnologia, incorporando la tecnologia di base nel progetto di un prodotto che soddisfa i rigorosi requisiti di certificazione IEC 60947-2. Sono in corso progetti pilota con i clienti prima della produzione in serie nel primo trimestre del 2023.
SACE Infinitus può essere utilizzato anche per altre applicazioni di distribuzione in corrente continua in siti industriali, in edifici commerciali e per la ricarica di veicoli elettrici, utilizzando sistemi di accumulo di energia rinnovabile e batterie per ottenere risparmi energetici e riduzioni dell'impronta di CO2.
Per maggiori informazioni su come SACE Infinitus può supportare la vostra transizione marina, potete incontrare gli esperti ABB alla fiera SMM di Amburgo dal 6 al 9 settembre nel padiglione B6 allo stand B6.329.
La Business Area Electrification di ABB è un leader globale nei prodotti e soluzioni per l’elettrificazione, che opera in più di 100 paesi e con oltre 200 siti di produzione. I nostri oltre 50.000 dipendenti si dedicano a trasformare il modo in cui le persone vivono, si connettono e lavorano fornendo soluzioni per l’elettrificazione sicure, intelligenti e sostenibili. Stiamo plasmando le tendenze future dell'elettrificazione differenziandoci attraverso l'innovazione tecnologica e digitale, offrendo al contempo un'esperienza eccezionale per i nostri clienti attraverso servizi di pubblica utilità, industria, edifici, infrastrutture e mobilità.