- Il contest RoboCup di ABB Robotics Italia è stato riconosciuto competizione ufficiale in ambito scientifico-tecnologico nel “Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2022/2023” del Ministero dell’Istruzione
- In questi quattro anni di vita del contest sono stati coinvolti più di 800 studenti provenienti da Istituti Superiori di tutta Italia
- ABB si conferma partner tecnologico sia per i percorsi di istruzione che per il mondo del lavoro
Nell'ambito della Valorizzazione delle Eccellenze, il Ministero dell'Istruzione premia per le scuole secondarie di II grado, statali e paritarie gli studenti che abbiano ottenuto il punteggio di 100 e lode nell'esame di Stato e gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, elencate nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, appunto.
E da oggi, ABB RoboCup fa parte di questo elenco.
Il contest RoboCup infatti, ideato dal team Educational di ABB Robotics Italia nel 2019, è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come competizione ufficiale in ambito scientifico-tecnologico nel “Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2022/2023”.
Il contest, giunto alla sua quarta edizione, ha coinvolto in questi anni più di 800 studenti provenienti da istituti superiori di tutta Italia. Il formato è semplice: una sfida tra istituti a colpi di quiz ed esercitazioni pratiche di programmazione Rapid e utilizzo del software ABB RobotStudio. Sia le edizioni in presenza, presso il Technology Center di ABB a Vittuone, sia quelle a distanza, dovute alle restrizioni sanitarie, hanno registrato una grande partecipazione e attenzione da parte degli istituti ad indirizzo tecnico e tecnologico che ne riconoscono il valore formativo per i propri studenti.
Il soggetto promotore dell’iniziativa è stato l’Istituto di Istruzione Secondaria “E. Majorana” di Seriate (BG), assiduo partecipante al contest RoboCup e prezioso partner nella preparazione delle diverse edizioni del contest nonché nella stesura dei primi due testi “Corso di robotica” base e avanzato. L’istituto è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come soggetto accreditato per promuovere e realizzare le iniziative per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. E la competizione RoboCup è stata individuata dal Ministero tra le iniziative riconosciute per i livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti.
ABB, come soggetto organizzatore della competizione RoboCup rilascerà la certificazione dei risultati di eccellenza conseguiti dagli studenti partecipanti all’iniziativa e conferma il suo ruolo di partner tecnologico sia per i percorsi di istruzione che per il mondo del lavoro.
"Come ho detto in altre occasioni, - afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB Robotics in Italia - con RoboCup siamo riusciti a far appassionare e divertire gli studenti “giocando” con la robotica e ad avvicinare il mondo dell’istruzione a quello del lavoro".
ABB Robotics & Discrete Automation è all'avanguardia nella robotica, nell'automazione di impianti e nei servizi digitali, con un'offerta di soluzioni innovative per un'ampia gamma di settori, dall'automotive, all'elettronica, alla logistica. Fra i maggiori fornitori mondiali di robotica e automazione, abbiamo venduto oltre 500.000 soluzioni robotiche. Aiutiamo clienti di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività, la flessibilità e la semplicità e a migliorare la qualità del loro lavoro. Supportiamo la transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation impiega più di 11.000 persone in oltre 100 sedi in 53 Paesi. www.abb.com/robotics