Lo stabilimento ABB di Santa Palomba raggiunge l'obiettivo di zero rifiuti in discarica

Lo stabilimento ABB di Santa Palomba raggiunge l'obiettivo di zero rifiuti in discarica

  • La fabbrica raggiunge il traguardo di zero rifiuti di produzione in discarica
  •  Quasi 1000 tonnellate di rifiuti all’anno non verranno più conferiti in discarica
  • Il processo per la classificazione e la gestione dei rifiuti contribuisce agli obbiettivi del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti(1)

ABB ha attuato una politica innovativa di gestione dei rifiuti presso lo stabilimento di Santa Palomba in Italia, arrivando ad annullare il conferimento in discarica degli scarti di produzione contribuendo così agli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e al Pacchetto Economia Circolare della Commissione Europea(2).

Per implementare una gestione dei rifiuti con la massima efficienza ABB si è avvalsa della collaborazione di Ecosystem (3), una società specializzata in questo settore. Si è partiti da un processo di mappatura realizzato attraverso la raccolta di dati sulla natura e provenienza dei rifiuti che ha permesso ai tecnici di Ecosystem di arrivare a formalizzare un processo per la loro gestione. Sono stati inoltre creati momenti di formazione che hanno coinvolto tutti gli oltre 350 dipendenti della fabbrica di Santa Palomba partendo dalla sensibilizzazione fino ad arrivare alla definizione delle procedure da seguire per la corretta gestione dei rifiuti.

Daniele Dominicis, responsabile della divisione Smart Building di ABB in Italia, ha dichiarato: " Il processo di gestione dei rifiuti che abbiamo implementato ha permesso di ridurre i costi relativi alla gestione dei rifiuti e aumentare l'efficienza dei processi. Grazie a un enorme sforzo di collaborazione, abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale dimostrando ai nostri clienti il ​​nostro impegno per la sostenibilità e la fattibilità del raggiungimento dello Zero rifiuti in discarica”.

Daniele Dominicis, responsabile della divisione Smart Building di ABB in Italia, insieme al team che ha coordinato il progetto Zero waste to landfill (da sinistra Eliana Grassi, Gabriele Bernabeo, Marco Moriggi, Luca Tito, Nicoletta Taffi, Daniele Dominicis)
Daniele Dominicis, responsabile della divisione Smart Building di ABB in Italia, insieme al team che ha coordinato il progetto Zero waste to landfill (da sinistra Eliana Grassi, Gabriele Bernabeo, Marco Moriggi, Luca Tito, Nicoletta Taffi, Daniele Dominicis)
center

Luca Dante Ortolani, direttore commerciale di Ecosystem, di Ecosystem ha detto in proposito “Attraverso l'esplorazione di soluzioni alternative di smaltimento o di ulteriore utilizzo abbiamo proposto percorsi per il riciclo e riutilizzo dei rifiuti basati sulla separazione, recupero e smaltimento, anche attraverso la produzione di combustibile solido secondario (CSS). Questo ci ha permesso di certificare che per la fabbrica ABB di Santa Palomba è stato raggiunto l’obiettivo di zero rifiuti in discarica.”

Per la fabbrica ABB di Santa Palomba è solo un primo passo nella gestione dei rifiuti, sono infatti già in atto progetti per ridurre già dall’ingresso in fabbrica i materiali di imballaggio non riutilizzabili utilizzando contenitori riutilizzabili all’interno di un processo di circolarità.

Scopri di più:
Efficienza energetica e riduzione emissioni di CO2
- Economia circolare per conservare le risorse

Note:
(1) L'Italia ha attivato un Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti che promuove modelli di produzione e consumo sostenibili e include misure per la riduzione dei rifiuti nei processi di produzione industriale e nell'uso degli imballaggi.

(2) Il pacchetto sull'economia circolare della Commissione europea con il suo Piano d'azione annuncia iniziative lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti, promuove processi di economia circolare, incoraggia il consumo sostenibile e mira a garantire la prevenzione degli sprechi.

(3) Ecosystem si occupa di servizi ambientali da oltre 40 anni, offrendo soluzioni che vanno dalla consulenza tecnica ambientale al recupero e allo sfruttamento dei rifiuti.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.

La Business Area Electrification di ABB è un leader globale nei prodotti e soluzioni per l’elettrificazione, che opera in più di 100 paesi e con oltre 200 siti di produzione. I nostri oltre 50.000 dipendenti si dedicano a trasformare il modo in cui le persone vivono, si connettono e lavorano fornendo soluzioni per l’elettrificazione sicure, intelligenti e sostenibili. Stiamo plasmando le tendenze future dell'elettrificazione differenziandoci attraverso l'innovazione tecnologica e digitale, offrendo al contempo un'esperienza eccezionale per i nostri clienti attraverso servizi di pubblica utilità, industria, edifici, infrastrutture e mobilità.

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp