ABB nella classifica delle migliori aziende in cui lavorare in Italia secondo il Corriere della Sera

ABB nella classifica delle migliori aziende in cui lavorare in Italia secondo il Corriere della Sera

ABB, anche quest’anno, è stata inserita nella classifica condotta da Statista, che riconosce le migliori aziende e realtà dove lavorare in Italia. Rispetto all’edizione del 2021, il Gruppo è entrato nella top 50 totale, classificandosi seconda nel proprio settore di riferimento. Il riconoscimento conferma il costante impegno di ABB nel promuovere una cultura sicura e inclusiva basata sulla condivisione di forti valori e tensione all’innovazione, con benefici di lungo termine sia per i propri dipendenti che per tutti gli stakeholder che fanno parte del suo eco-sistema.

Questo importante riconoscimento è frutto di un sondaggio condotto prima dell’estate, su base volontaria, sulla piattaforma online Statista, che si compone di una serie di domande rivolte a dipendenti di medie-grandi imprese. I partecipanti sono stati circa 22.500, provenienti da più di 4500 aziende sul territorio, con più di 250 dipendenti in Italia. Statista, ha quindi, sulla base delle risposte dei partecipanti e del punteggio conseguito, stilato la classifica delle 400 migliori aziende, riconosciute come Italy’s Best Employers 2023.

“Con questo premio ribadiamo quanto le persone siano alla base del nostro successo come Gruppo” dichiara il Country HR Manager di ABB Italia, Emiliano Diotallevi, commentando il riconoscimento ricevuto, “Quest’anno sono state implementate moltissime attività per il benessere dei nostri dipendenti e confermati progetti che già negli scorsi anni erano stati molto apprezzati: dal supporto psicologico per le nostre persone e i loro familiari, ai corsi di formazione continua, fino ad attività legate alla D&I, uno dei focus primari della nostra Strategia di Sostenibilità 2030. Tra queste una nuova policy per il congedo parentale, impegno costante per i temi LGBTQ+ e gender equality, e partnership di valore con realtà del territorio che supportano le comunità in cui operiamo. Da non dimenticare la decisione di continuare a mantenere un metodo di lavoro ibrido, basato su un profondo senso di responsabilità e di trasparenza all’interno dell’organizzazione”.

ABB sta guidando l’innovazione tecnologica a livello globale, trasformando le industrie e la società in cui viviamo. Come pionieri dell'elettrificazione e dell'automazione, contribuiamo ad affrontare le sfide energetiche del mondo e le nostre soluzioni stanno rendendo il mondo più sicuro, smart e sostenibile. Questo è possibile anche grazie alla professionalità delle persone che lavorano nel Gruppo e grazie ad una cultura aziendale stimolante e inclusiva che si basa su valori come il coraggio, l’attenzione e la focalizzazione sul cliente, la curiosità, e la collaborazione.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp