- La collaborazione è un'altra pietra miliare nella strategia di ABB volta a costruire un ecosistema di partner esperti per fornire soluzioni sempre più facili da usare
- La tecnologia Scalable Robotics consente ai clienti di programmare facilmente i robot di saldatura senza alcuna esperienza di robotica
ABB ha avviato una partnership strategica con la startup statunitense Scalable Robotics, per ampliare il proprio portafoglio di sistemi di saldatura robotizzati di facile utilizzo. Grazie alla visione 3D e alla comprensione del processo, la tecnologia di Scalable Robotics consente ai clienti di programmare facilmente i robot di saldatura senza dover ricorrere alla codifica. ABB Technology Ventures (ATV), l'unità di venture capital di ABB, sarà l'investitore principale nel round di investimento di Scalable. ABB non ha rivelato il livello o i termini dell'investimento.
L'investimento è un'altra pietra miliare nella strategia dell'ecosistema di ABB che prevede partner che forniscono soluzioni facili da usare per una varietà di applicazioni e settori.

Scalable Robotics consente ai produttori di qualsiasi dimensione di creare programmi robotici in modo semplice e rapido grazie all'interfaccia di programmazione senza codice, senza CAD e con un semplice clic 
La piattaforma di programmazione Scalable consente all'operatore di insegnare al robot le posizioni delle saldature facendo clic su uno stilo portatile lungo i punti di avvicinamento, percorso e partenza desiderati della saldatura 
La piattaforma di programmazione Scalable è dotata di una telecamera 3D in una scatola protettiva fissata all'attrezzo terminale del robot 
L'investimento di ABB in Scalable Robotics è un altro passo avanti nella sua strategia di costruzione di un ecosistema di partner che forniscono soluzioni robotiche di facile utilizzo
"Le aziende guardano alla robotica per contribuire a creare resilienza, flessibilità ed efficienza di fronte alle sfide globali, tra cui la carenza di manodopera, l'interruzione delle catene di fornitura e l'incertezza", ha dichiarato Marc Segura, Presidente della Divisione Robotica di ABB. "Solo negli Stati Uniti, si stima che entro il 2024 mancheranno 400.000 saldatori. Per far fronte a questa situazione, dobbiamo favorire l'adozione dei robot fornendo una tecnologia semplice da usare e da programmare, che consenta ai produttori di introdurre facilmente soluzioni automatizzate in grado di saldare più pezzi in meno tempo, riducendo al minimo gli scarti e massimizzando la qualità."
La tecnologia Scalable arricchisce l'attuale portafoglio di applicazioni di programmazione no-code di ABB, che contribuiscono a eliminare la necessità di conoscenze specialistiche di programmazione. La piattaforma Scalable consente al saldatore di insegnare un compito al robot indicando il punto in cui deve essere applicata la saldatura, mentre il robot apprende il percorso da solo. La piattaforma è dotata di una telecamera tridimensionale in una scatola protettiva collegata all'attrezzatura del braccio del robot e utilizza un'interfaccia touchscreen per guidare il saldatore attraverso le fasi di scansione, apprendimento, convalida e messa a punto.
Il saldatore insegna al robot le posizioni delle saldature facendo clic su uno stilo portatile per indicare i punti di avvicinamento, percorso e partenza desiderati della saldatura. La piattaforma genera automaticamente un percorso di saldatura che viene convalidato all'interno di RobotStudio®, il software di simulazione e programmazione leader di ABB. L'operatore apporta le modifiche finali prima che il robot definisca il programma e lo invii al controllore del robot per eseguire la saldatura.
"Abbiamo fondato Scalable Robotics partendo dalla premessa che i robot industriali sono strumenti che dovrebbero essere disponibili per le imprese di qualsiasi dimensione e livello di sofisticazione tecnica", ha dichiarato Tom Fuhlbrigge, fondatore e CEO di Scalable Robotics. "Le nostre innovative tecniche di interazione uomo-robot consentono alle persone che conoscono il processo di saldatura ad arco di mostrare intuitivamente al robot ciò che deve essere fatto, senza che sia necessaria alcuna esperienza in materia. Siamo molto contenti di unire le forze con ABB, che è il partner ideale per contribuire a portare questa tecnologia sul mercato su scala globale."
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation is a pioneer in robotics, machine automation and digital services, providing innovative solutions for a diverse range of industries, from automotive to electronics to logistics. As one of the world’s leading robotics and machine automation suppliers, we have shipped more than 500,000 robot solutions. We help our customers of all sizes to increase productivity, flexibility and simplicity and to improve output quality. We support their transition towards the connected and collaborative factory of the future. ABB Robotics & Discrete Automation employs more than 11,000 people at over 100 locations in more than 53 countries. www.abb.com/robotics
Scalable Robotics consente a produttori di qualsiasi dimensione di creare programmi robotici in modo semplice e rapido grazie all'interfaccia di programmazione senza codice, senza CAD e con un semplice clic. La soluzione unica di Scalable risolve le parti più costose dell'automazione robotica, riducendo la formazione da settimane a ore senza nuove competenze per il saldatore, riducendo la programmazione da interi turni a minuti senza CAD e cambiando le esigenze di fissaggio da costose e fisse a poco costose e adattabili. Con la tecnologia di Scalable, qualsiasi produttore può ora eseguire l'accoppiamento automatico in modo economicamente vantaggioso nel mercato altamente competitivo di oggi.scalablerobotics.ai
Per ulteriori informazioni:
Rory Smith
ABB Robotics Media Relations Phone: 07548780120Email: rory.smith@gb.abb.com