ABB Formula E, la stagione 9 diventa verde in Messico

ABB Formula E, la stagione 9 diventa verde in Messico

  • Con la partenza della stagione 9 del Campionato del mondo per monoposto elettriche, a Città del Messico, ABB diventa Official Charging Partner
  • l nuovo episodio di ABB Decoded esplora come è avvenuto lo sviluppo e l'utilizzo del sistema di ricarica di ABB nelle gare del campionato
  • La serie di video di ABB per FIA Girls on Track continuerà nella stagione 9, con l'ultimo video disponibile qui

La nuova era Gen3 del campionato mondiale ABB FIA Formula E, che vede per la prima volta ABB come Official Charging Partner, prende il via questo fine settimana a Città del Messico, per il primo round della Stagione 9.

Ventidue monoposto Gen3 si sfideranno sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Il tracciato ad alta velocità, caratterizzato da lunghi rettilinei e da una serie di curve strette all'interno dello stadio Foro Sol, è ideale per mettere in mostra le prestazioni dei nuovi piloti del campionato. È anche il circuito ad altitudine maggiore essendo situato a ben 2.250 metri sul livello del mare.

Daniela Lužanin, Head of the ABB Formula E partnership, ha dichiarato: "Tornare a Città del Messico, con la sua incredibile atmosfera e i suoi fan appassionati, è il luogo ideale per dare il via a quella che è un'importante pietra miliare per ABB nella nostra partnership con la Formula E - la nostra prima gara come Official Charging Partner. Ora più che mai, siamo in grado di utilizzare la serie come piattaforma per contribuire a spingere i confini della tecnologia e creare un futuro più sostenibile."

In vista della prima gara dell'era Gen3, il CEO di ABB E-mobility, Frank Muehlon, illustra il nuovo sistema di ricarica ABB Formula E Race Charger.    Nell'ultimo episodio del podcast ABB Decoded Muehlon parla dello sviluppo della tecnologia di ricarica, delle sfide affrontate nella produzione di una stazione di ricarica per un ambiente motoristico ad alte prestazioni e dalle esperienze tratte dalla tecnologia di ricarica stradale di ABB. Il podcast esplora anche i grandi progressi compiuti nell'infrastruttura EV negli ultimi 15 anni e i prossimi passi per incoraggiare e facilitare ulteriormente l'adozione dei veicoli elettrici.

ABB in Messico

ABB ha iniziato a operare in Messico più di 75 anni fa e da allora ha implementato tecnologie innovative nel Paese per contribuire a creare un futuro più sostenibile. Oggi ABB ha più di 5.000 dipendenti in Messico e ha portato a termine numerosi progetti importanti in aree quali infrastrutture elettriche, porti smart, energie rinnovabili, efficienza energetica e mobilità elettrica.

Un esempio di questo contributo attraverso la tecnologia è un sistema di trasformazione e monitoraggio dell'energia elettrica, installato in un nuovo stabilimento a Veracruz per una delle più grandi aziende di alimenti e bevande del mondo. L'introduzione del sistema ha comportato una riduzione dei consumi energetici e della manutenzione, oltre a un aumento dell'affidabilità dell'alimentazione. La combinazione di soluzioni tecnologiche fornite ha consentito una riduzione dello spazio del 30% e un risparmio del 70% sulla manutenzione, oltre a un aumento dell'affidabilità del 40% e della sicurezza del 70%.

Nel comune messicano di Ecatepec, che ha una popolazione di quasi 2 milioni di abitanti, erano necessarie nuove soluzioni di mobilità. Dal 2014 ABB ha collaborato con la società Mexicable e con il governo dello Stato del Messico per sviluppare la prima funivia per il trasporto di massa di persone in Messico. Questo mezzo di trasporto elettrico ha migliorato la qualità della vita degli abitanti della zona, riducendo i tempi di percorrenza a un massimo di 29 minuti su percorsi precedentemente lunghi e poco sicuri.

FIA Girls on Track

Questa stagione, ABB sta continuando la sua serie di video di successo per FIA Girls on Track presentato da Hankook, di cui ABB è partner globale. Il primo video per il 2023 ha come protagonista Julia Pallé, Sustainability Director della Formula E, che spiega il suo ruolo, il suo percorso professionale e l'importanza di iniziative come FIA Girls on Track.

Per il secondo anno consecutivo, ABB sosterrà l'evento FIA Girls on Track che si svolgerà presso il circuito e che offrirà alle ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni l'opportunità di esplorare i diversi aspetti dell'industria motoristica attraverso una serie di attività e laboratori. ABB organizzerà nuovamente un workshop incentrato sulla robotica ABB, con uno dei robot collaborativi più innovativi dell'azienda, YuMi. In questa stagione, ABB aggiungerà anche un ulteriore workshop della sua divisione Electrification, che presenterà la tecnologia di ricarica di ABB.

Dopo la gara di Città del Messico, il campionato si sposterà a Diriyah, in Arabia Saudita, alla fine del mese, per un doppio appuntamento notturno sulle strade storiche. Il calendario della stagione comprende 16 gare in 11 località mondiali, tra cui nuove città ospitanti: Hyderabad, Città del Capo, San Paolo e Portland.

ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati.  Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, le circa 105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione industriale.

Informazioni sulla Formula E e sul Campionato mondiale ABB FIA Formula E:

Come primo FIA World Championship interamente elettrico e unico sport certificato a zero emissioni di CO₂ fin dall'inizio, il campionato mondiale ABB FIA di Formula E porta le corse più spettacolari nel cuore di alcune delle città più iconiche del mondo, fornendo una piattaforma motoristica d'élite ai principali produttori automobilistici del mondo per accelerare l'innovazione dei veicoli elettrici.

La rete di team, produttori, partner, canali televisivi e città ospitanti della Formula E è unita dalla passione per questo sport e dalla fiducia nel suo potenziale per accelerare il progresso umano sostenibile e creare un futuro migliore per le persone e il pianeta. www.FIAFormulaE.com

Per richieste di informazioni da parte dei media di Formula E, contattare - media@fiaformulae.com

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp