- Il Campionato mondiale ABB FIA di Formula E torna in Arabia Saudita
- La tecnologia di gestione dell'energia di ABB sarà di supporto a una start-up pioniera dell'agricoltura sostenibile in Medio Oriente per migliorare l’efficienza energetica
- Disponibile on-line un nuovo video della serie ABB per FIA Girls on Track
L'ABB FIA Formula E World Championship torna a Diriyah, in Arabia Saudita, questo fine settimana, con due gare in notturna.
Il circuito di Diriyah, lungo 2,49 km e con 21 curve, sarà illuminato con la più recente tecnologia LED a basso consumo. I 22 piloti dovranno affrontare una sfida per la gestione dell'energia e della strategia di gara in un circuito caratterizzato da curve veloci e un lungo rettilineo.

ABB Arabia Saudita, con sede a Riyadh, gestisce diversi siti produttivi, officine di assistenza e uffici commerciali. L'azienda è presente nel Regno da oltre 70 anni, svolgendo un ruolo chiave nei principali progetti industriali e infrastrutturali.
Shurjil Husain, Country Communications Manager di ABB Arabia Saudita, ha dichiarato: "In ABB lavoriamo continuamente per aiutare il Regno a raggiungere gli obiettivi e le finalità della Vision 2030, implementando le nostre soluzioni tecnologiche sostenibili in una serie di progetti. Un fattore chiave per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi è l'efficienza energetica, che richiede la capacità di monitorare e gestire efficacemente l'energia".
ABB collabora con Pure Harvest Smart Farms, una start-up pioniera delle smart farm sostenibili in Medio Oriente, per fornire l'hardware e l'infrastruttura digitale per la gestione delle risorse energetiche. ABB AbilityTM Energy Manager aiuta a ottimizzare l’energia utilizzata dal sistema Pure Harvest’s IoT-enabled climate per la climatizzazione delle serre, assicurando un funzionamento continuo ed efficiente in termini di costi. Viene monitorato il consumo di energia in maniera capillare e l’intera distribuzione elettrica nell'azienda, fornendo una supervisione in tempo reale che consente di identificare opportunità di ottimizzazione.
Al fine di trasformare digitalmente le proprie attività, la principale società mineraria privata dell'Arabia Saudita, Al Masane Al Kobra Mining Co (AMAK), ha scelto ABB per fornire sofisticati sistemi di elettrificazione e controllo di processo alla sua miniera di rame e zinco di Moyeath. Le soluzioni di ABB contribuiranno a ridurre il consumo energetico e a diminuire significativamente le emissioni di CO₂, oltre a garantire la massima disponibilità e affidabilità dell'energia per le attività della miniera.
L'adozione dei veicoli elettrici è anche un elemento chiave della Saudi Green Initiative 2030, che mira a garantire che il 30% di tutti i veicoli a Riyadh sia alimentato da energia elettrica. ABB E-mobility ha dotato il fornitore saudita di soluzioni per la mobilità elettrica, Electromin, di stazioni di ricarica da installare in 100 stazioni di servizio in Arabia Saudita, per realizzare la prima rete di ricarica a livello nazionale del Regno.
Un altro punto focale in Arabia Saudita è la scarsità d'acqua, con oltre il 60% dell'acqua potabile del Regno proveniente dalla desalinizzazione. ABB ha progettato e prodotto un misuratore di portata elettromagnetico di grandi dimensioni da installare nel progetto Yanbu, un progetto di desalinizzazione dell'acqua marina in Arabia Saudita che fornirà acqua potabile alla città di Medina e ai suoi dintorni, con un impatto sul sostentamento di oltre 1,5 milioni di persone.
ABB supporta la sostenibilità in Arabia Saudita anche attraverso il suo impegno nel promuovere il progresso sociale. ABB Arabia Saudita ha recentemente sponsorizzato un'iniziativa per la formazione di 40 donne saudite con disabilità come sordità, cecità e difficoltà motorie. Le donne sono state formate per acquisire competenze essenziali per il lavoro e la vita, oltre alla fiducia necessaria per affermarsi nel mercato del lavoro locale.
A testimonianza di questo impegno, ABB sosterrà l'evento FIA Girls on Track che si terrà presso il circuito, per offrire alle ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni l'opportunità di esplorare i diversi aspetti dell'industria motoristica attraverso una serie di attività e laboratori. Per il secondo anno, l'azienda organizza un workshop incentrato sulla robotica ABB, con uno dei suoi robot collaborativi più innovativi, YuMi. Questa stagione, con il suo nuovo ruolo di Official Charging Partner del campionato, ABB aggiunge un ulteriore workshop di Electrification, dove presenterà la tecnologia di ricarica di ABB.
ABB ha pubblicato un nuovo video della serie FIA Girls on Track presentata da Hankook, di cui ABB è partner globale. Il video presenta la pilota saudita Reema Juffali, che spiega la sua carriera fino ad oggi, le sfide che ha affrontato e l'importanza di iniziative come FIA Girls on Track.
Dopo le gare a Diriyah, la serie si dirigerà a Hyderabad, in India, l'11 febbraio per il primo E-Prix del Paese. Hyderabad si aggiunge a Città del Capo, San Paolo e Portland come una delle quattro nuove città ospitanti nel calendario della stagione 9, che prevede 16 gare in 11 località mondiali.
ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, le circa 105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione industriale.
Informazioni sulla Formula E e sul Campionato mondiale ABB FIA Formula E:
Come primo campionato mondiale FIA interamente elettrico e unico sport certificato a zero emissioni di CO₂ fin dall'inizio, il campionato mondiale ABB FIA di Formula E porta le corse più spettacolari nel cuore di alcune delle città più iconiche del mondo, fornendo una piattaforma motoristica d'élite ai principali produttori automobilistici del mondo per accelerare l'innovazione dei veicoli elettrici.
La rete di team, produttori, partner, emittenti e città ospitanti della Formula E è unita dalla passione per questo sport e dalla fiducia nel suo potenziale per accelerare il progresso umano sostenibile e creare un futuro migliore per le persone e il pianeta. www.FIAFormulaE.com
Per richieste di informazioni da parte dei media di Formula E, contattare - media@fiaformulae.com