ABB e Hynamics collaborano per ridurre i costi di produzione dell'idrogeno

ABB e Hynamics collaborano per ridurre i costi di produzione dell'idrogeno

  • ABB e Hynamics, la controllata per l'idrogeno del gruppo EDF, hanno firmato un accordo per integrare il sistema di gestione dell'energia ABB Ability™ OPTIMAX® al fine di ottimizzare i costi di produzione dell'idrogeno
  •  Il sistema sarà installato nella stazione di produzione e distribuzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio "AuxHYGen" di Hynamics ad Auxerre, in Francia
  • Possibilità di estendere la collaborazione ad altri quattro impianti Hynamics nel 2023 per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio per l'industria e la mobilità
Stazione di idrogeno AuxHYGen da 1 MW a supporto della rete di autobus locali  (*)
Stazione di idrogeno AuxHYGen da 1 MW a supporto della rete di autobus locali (*)

Hynamics ha firmato un accordo per collaborare con ABB e testare il sistema di gestione dell'energia ABB Ability™ OPTIMAX® for Green Hydrogen, lanciato sul mercato nel novembre 2022, negli impianti di Hynamics per ottimizzare fino al 16% i costi elettrici della produzione di idrogeno, secondo quanto dichiarato da ABB.(1)

Per ottimizzare i costi di produzione dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio e rinnovabile, è fondamentale migliorare le prestazioni del processo dell'elettrolizzatore, che utilizza energia elettrica da fonti rinnovabili per scindere le molecole d'acqua in idrogeno e ossigeno. ABB Ability™ OPTIMAX® contribuisce a questo obiettivo intervenendo ogni aspetto del ciclo di vita di un impianto di idrogeno, dalla simulazione nelle fasi di progettazione e ingegnerizzazione al monitoraggio in tempo reale del consumo energetico quando è in funzione. ABB Ability™ OPTIMAX® è peraltro già disponibile per altre cinque applicazioni industriali.

Il sistema fornisce dati che possono aiutare a determinare i livelli ottimali di consumo energetico necessari per produrre idrogeno e ridurre al minimo gli sprechi. La soluzione tiene conto, tra l'altro, della variabilità dei prezzi dell'energia elettrica, della disponibilità degli impianti e di altri fattori associati.

Le aziende hanno deciso di condividere le rispettive risorse per determinare la compatibilità delle loro soluzioni. Il sistema di gestione dell’energia ABB Ability™ OPTIMAX® for Green Hydrogen sarà installato ad Auxerre, il primo sito di produzione e distribuzione di Hynamics nella Borgogna settentrionale, a circa 170 km a sud-est di Parigi. La stazione di idrogeno da 1 MW per la comunità urbana rifornirà cinque autobus della rete Leo (Transdev), oltre a veicoli commerciali leggeri e camion, eliminando 2.200 tonnellate di emissioni di CO2 dalla strada ogni anno.

"Grazie ad aree di competenza complementari, la collaborazione tra ABB e Hynamics ci consentirà di accelerare la diffusione di progetti di idrogeno su scala industriale", ha dichiarato Christelle Rouillé, Direttore Generale di Hynamics. "L'integrazione del sistema di gestione dell'energia di ABB è un passo necessario per migliorare le prestazioni del processo di elettrolisi dell'acqua e quindi ottimizzare i costi della produzione di idrogeno."

"Abbiamo recentemente introdotto il nostro sistema ABB Ability™ OPTIMAX® specificamente per l'idrogeno verde, per aiutare le aziende produttive a superare le sfide dell'elettrolisi, caratterizzate da costi elevati e processi ad alta intensità energetica", ha dichiarato Bruno Roche, Global Head of Energy Transition di ABB. "Questo primo impiego del nostro sistema di gestione di energia per l'idrogeno verde è significativo e speriamo che sia il primo di molti se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo collettivo di costruire un ecosistema globale dell'idrogeno resiliente per un futuro di energia pulita."

L’accordo comprende anche l'implementazione del cloud per il sistema di gestione dell’energia presso il centro di controllo operativo di Hynamics, i potenziali test di prestazioni e affidabilità condotti da EDF e l'implementazione in altri siti produttivi di Hynamics nel 2023.

ABB Process Automation è leader nell'automazione, elettrificazione e digitalizzazione per le industrie di processo e ibride. Serviamo i nostri clienti con un’ampia gamma di prodotti, sistemi e soluzioni complete, incluso il nostro sistema di controllo numero uno sul mercato, software e servizi avanzati nonché un vasto portafoglio di strumenti per la misurazione e l’analisi, per il settore navale. ABB Process Automation è al secondo posto nel rispettivo segmento di riferimento globale e grazie all’approfondita conoscenza del settore, alla presenza globale e a un team diversificato ed eterogeneo, aiuta i propri clienti a rimanere competitivi, a migliorare il ritorno dei loro investimenti e a operare in modo efficiente, sicuro e sostenibile. go.abb/processautomation

ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati.  Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, le circa 105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione industriale.

Hynamics è la società controllata del Gruppo EDF dedicata all'idrogeno che propone all'industria e agli specialisti della mobilità un'offerta "chiavi in mano" per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio e rinnovabile, garantendo l'investimento, la gestione e la manutenzione degli impianti di produzione e distribuzione. www.hynamics.com

(1) Il 16% di risparmio è stato calcolato dal Corporate Research Center di ABB nel 2022 e si basa su un funzionamento ottimizzato rispetto a uno non ottimizzato di un impianto a idrogeno. I risultati hanno mostrato una riduzione stimata di >14% dei costi dell'elettricità e di >2% del consumo elettrico. Pertanto, il limite inferiore della riduzione dei costi elettrici di OPTIMAX è fino al 16%.
(*)Immagini per gentile concessione di Hynamics

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp