ABB、直流マイクログリッドのスタートアップ企業Direct Energy Partnersに投資、エネルギー変革を加速へ

ABB、直流マイクログリッドのスタートアップ企業Direct Energy Partnersに投資、エネルギー変革を加速へ

  • エネルギー変革において重要な役割を果たす直流(DC)エネルギーネットワーク
  • Direct Energy PartnersのソフトウェアプラットフォームはDCマイクログリッドの設計と調達プロセスを自動化
  • 将来の主要な成長市場におけるABBの技術的リーダーシップが強化されるパートナーシップ

ABBは、デジタル技術を活用して直流(DC)マイクログリッドの普及を加速するスタートアップ企業Direct Energy Partners(DEP)と戦略的パートナーシップを締結します。このパートナーシップでは、ABBのベンチャーキャピタルユニットであるABBテクノロジーベンチャーズ(ATV)を通じてDirect Energy Partnersへ少数株主として出資します。出資の財務詳細は開示されていません。

DEPは、拡張性のあるDCマイクログリッドによる地域の発電と配電に重点を置き、運用自律性を高めるとともに、エネルギーと運用の総費用を削減します。このシステムは、業界標準よりも10%効率的で、総所有コストが30%低くなっています。DEPのDCIDEソフトウェアプラットフォームは、低圧DCマイクログリッドの設計と実装を合理化するもので、デジタル開発環境は、設計とデジタル市場で入手可能な実際の製品を自動的にマッチングさせることにより、ユーザを実用的なソリューションに導きます。

メガワット規模の低圧DCエネルギーネットワークは、エネルギー変革において重要な役割を果たします。電気自動車、太陽光発電、風力発電、蓄電池、水素燃料電池、LED照明、コンピューティング、家電製品などは、すべてDCとして電力を生成または消費しています。DCマイクログリッドを使用して工場、大規模ビル、およびサイトの周りに配電することで、電力変換ステップ数を最小限に抑え、エネルギー効率を高め、運用の信頼性を高め、総所有コストを削減します。

「ABBは、持続可能な配電システムがこの変化に対応できるようにしています」とABBのスマートパワーディビジョンのジャンピエロ・フリージオは述べています。「DCマイクログリッドは、再生可能エネルギー、水素、エネルギー貯蔵をEV充電や電化機器と可能な限り最も効率的な方法で接続します。SACE Infinitus DCサーキットブレーカにより、ABBはDCマイクログリッド向けの次世代ハードウェアソリューションをすでにお客さまの試験で実現しています。DEPとの新しい戦略的パートナーシップにより、エネルギー専門家が自信を持ってDCマイクログリッドを設計・提供できるデジタルプラットフォームを提供できるようになります」

Direct Energy PartnersのCEO兼共同創設者であるDusan Brhlik氏は次のように述べています。「ABBとの戦略的パートナーシップは、DCマイクログリッドの普及を加速するという当社のミッションを次のレベルに引き上げるものです。将来は電気、分散型、パワーエレクトロニクスによる管理が主流になるでしょう。今後30年間で数十億もの分散型資産が稼働すると予想されるエネルギー変革において、DC技術が重要な役割を果たすと確信しています」

「私たちは、DCマイクログリッドの設計、エンジニアリング、実装時のプログラミングコストを削減しています」と、Direct Energy PartnersのCTO兼共同創設者であるGiel Van den Broeck氏は述べています。「DCIDEは、DCマイクログリッドのエンジニアリングプロセスを合理化し、ユーザが経営判断を行うのに役立つ強力なソフトウェアプラットフォームです。DCIDEは、DCマイクログリッドをより迅速かつ安価に実装できるように、必要とされる専門知識を提供します」

DEPは、米国ノースカロライナ州シャーロットとベルギーのアールコートにオフィスを構えています。このパートナーシップは、直流アプリケーション向けのデジタルエネルギーサービスのエコシステムを拡大するというABBの戦略において、さらなる一歩を踏み出すものです。これは、ABBが2022年8月に発表した、直流電源システムにイノベーションを起こした業界初のSACE Infinitusソリッドステートサーキットブレーカに続くものです。

ATVはABBのベンチャーキャピタルユニットです。2009年の設立以来、ATVはエレクトリフィケーション、ロボティクス、自動化、モーションポートフォリオと相乗効果のあるスタートアップに約3億ドルを投資してきました。

ABB は、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。130年以上にわたり築いてきた卓越性を土台に、ABBの約105,000人の従業員が、産業の変化を加速させるイノベーションの推進に尽力しています。 www.abb.com 

Direct Energy Partners (DEP) は、あらゆる規模の企業にとって利用しやすく手頃な価格の持続可能な未来を開拓しています。DEPは、地域の発電、直流系統システム、直流負荷に重点を置いており、地球上の他のどのシステムよりもレジリエンス、信頼性、エネルギー効率の高いシステムを実現しています。詳細については、以下をご覧ください。は、あらゆる規模の企業にとって利用しやすく手頃な価格の持続可能な未来を開拓しています。DEPは、地域の発電、直流(DC)バックボーンインフラ、DC負荷に重点を置いており、地球上の他のどのシステムよりもレジリエンス、信頼性、エネルギー効率の高いシステムを実現しています。詳細については、以下をご覧ください。
www.directenergypartners.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp