ABB、Visual SLAM技術の発表でAMRのパフォーマンスを変革

ABB、Visual SLAM技術の発表でAMRのパフォーマンスを変革

  •  新しいAI対応ナビゲーション技術により、AMRはダイナミックで厳しい環境下でもインテリジェントな判断を下せる
  •  この技術により、試運転時間を最大20%短縮し、校正の回数も少なく、インフラも変更せずに済む
  • 生産、物流、ヘルスケア、小売業など、めまぐるしく変化するイントラロジスティクスの要件に柔軟に対応

ABB ロボティクスは、Visual Simultaneous Localization and Mapping (Visual SLAM) 技術を追加し、自律移動ロボット (AMR) を変革しました。ABBのVisual SLAM AMRは、AI対応の3Dビジョンを使って位置情報とマッピング機能を実行することで、より速く、より柔軟に、より効率的に、より弾力的に生産を行い、退屈で汚く危険な作業を引き受け、人々がよりやりがいのある仕事に集中できるようにします。

Visual SLAMは、AIと3Dビジョン技術を組み合わせたもので、AMRの他の誘導技術と比較して優れた性能を保証するものです。磁気テープ、QRコード、従来の2D SLAMなど、機能するために追加のインフラを必要とする他のナビゲーション形式と比較して大きな利点を提供するVisual SLAM AMRは、拡大する生産および流通タスクに対応するために企業に受け入れられています。

ABBロボティクスディビジョンプレジデントのマーク・セグーラは、「Visual SLAM AMRの導入は、企業の業務を根本的に改善し、より速く、より効率的に、より柔軟にし、従業員をよりやりがいのある仕事に従事させることができます」と述べています。

「より高い自律性と知能を備えた新しいAMRは、ダイナミックで人が多く行き交う環境でも安全に動作します。Visual SLAM技術は、AMRに新しいレベルのインテリジェンスを提供し、生産・流通からヘルスケアまで、ロボットアプリケーションを一変させるものです」

Visual SLAM 技術は、環境の変更、生産の停止、インフラの追加を必要としないため、2D SLAMと比較して試運転時間を最大20%短縮することができ、新しいAMRを既存のフリートへ導入するのに必要な時間を大幅に短縮することができます。 この技術は、フリートがリモートで更新されることで大規模に使用することができます。また、この技術は、生データのみを分析し、AMRやサーバーにビジュアルイメージを保存しないため、安全性も確保されています

ABBは、AIと3Dビジュアル技術のリーディングプロバイダであるパートナーのSevensense Roboticsと共同で、Visual SLAM AMRを開発しました。この技術は、2023年第3四半期からABBの最新世代AMR「AMR T702V」に、2023年第4四半期から「AMR P604V」に搭載される予定です。その後、Visual SLAMを搭載した他のAMR製品も2025年までに展開される予定です。Visual SLAM技術は、すでに自動車や小売業などのお客さまの産業プロジェクトに導入されており、従来の生産ラインをAMRが提供するインテリジェントなモジュール型生産セルに置き換えることができる可能性があります。

Visual SLAMは、4月25日から27日までドイツ・シュトゥットガルトで開催されるLogiMAT 2023のホール6、ブースG07でABBが紹介しています。また、ABBは基調講演「AI and Robotics enabling the next generation of logistics automation」を4月26日にICSの5.3号室で15.00から開催する予定です。

 ABB (ABBN:SIX Swiss Ex)は、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。130年以上にわたり築いてきた卓越性を土台に、ABBの約105,000人の従業員が、産業の変化を加速させるイノベーションの推進に尽力しています。  www.abb.com

ABBロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、ロボット、自律型移動ロボット、マシンオートメーションソリューションを網羅し、価値を創造するソフトウェアによって設計、編成された包括的かつ統合的なポートフォリオを持つ唯一の企業です。自動車からエレクトロニクス、ロジスティクスまで、あらゆる規模、あらゆる分野の企業が、より弾力的で柔軟、かつ効率的になるための支援を行っています。ABBロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、未来のコネクテッド&コラボレーティブな工場への移行を目指すお客さまをサポートします。このビジネスエリアは、53カ国以上、100以上の拠点で11,000人以上の従業員を擁しています。 go.abb/robotics

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp