• ABBは、スペイン海軍の旗艦「フアン・カルロス1世」に搭載されている他社製既存システムから、艦艇用のAzipod®推進システムへの更新工事を初めて受注
• 本船は、効率と操縦性の向上の恩恵を受ける
• 本契約は、フィージビリティスタディにより、Azipod®技術が更新プロジェクトに最適なソリューションであることが確認されたことを受けたもの
ABBは、スペイン国営造船会社ナバンティアと、スペイン海軍の旗艦「フアン・カルロス1世」にABB Azipod®を2基搭載した電気推進システムの更新という画期的な契約を締結しました。このプロジェクトは、2025年の完成を予定しており、海軍艦艇では初の試みとなります。このプロジェクトにより、「フアン・カルロス1世」号は、効率性と操縦性が向上し、多様で過酷な海軍の活動をサポートすることになります。
今回の契約は、ABBが2020年に実施した、本船に新しい推進システムを設置というフィージビリティスタディに続くものです。この研究では、信頼性、効率性、操縦性、安全性といった船舶の要件を満たすソリューションとして、ABB Azipod®が最適であると結論づけました。
「Navantiaは、海軍の艦艇でこのような最初の更新工事で歴史を作ることを光栄に思います。ABBのAzipod®推進システムは、我々のの旗艦船の最適な能力を確保する上で非常に有効であることが証明されており、運用でその効果を見るのが楽しみです」とNavantiaの広報担当者は述べています。
ABBのフアン・カルロス1世号への供給範囲は、2台のAzipod®推進システムと中圧インバーターからなり、サポートとメンテナンスはスペインの現地ABBサービスセンター及びABBのグローバルサービスネットワークを通じ世界中で提供します。
今回の受注は、ABB Azipod®推進システムを艦艇に搭載する初の更新案件ですが、このソリューションは数年前から海軍の哨戒セグメントで艦船の性能を最大化してきました。2019年には、ノルウェー沿岸警備隊の砕氷船KV SvalbardがAzipod®を搭載した最初の船として北極に到達し、このシステムの卓越した操縦性と砕氷能力を証明しました。
Azipod®推進システムは、30年以上の運用で99.8%の稼働率を記録し、従来のシャフトライン推進システムと比較して、燃料消費を最大20%削減することが示されています。また、その先駆的な設計により、振動を最小限に抑え、船内のスペースを節約し、メンテナンスや将来の改装を容易にします。

ABBのプロセスオートメーション事業は、エネルギー、水、材料の供給から、商品の生産、市場への輸送まで、幅広い必要不可欠なニーズに対応する産業オペレーションを自動化、電化、デジタル化するものです。ABBプロセスオートメーションは、約2万人の従業員、最先端のテクノロジーとサービスの専門知識により、プロセス産業、ハイブリッド産業、海運産業のお客さまのオペレーションのパフォーマンスと安全性の向上を支援し、より持続可能で資源効率の高い未来を可能にします。go.abb/processautomation
ABB は、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。130年以上にわたり築いてきた卓越性を土台に、ABBの約105,000人の従業員が、産業の変化を加速させるイノベーションの推進に尽力しています。 www.abb.com